LAUNCHXL-CC2650
SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC2650
概述
注意:CC2650 LaunchPad 套件支持对如下内容进行评估:
凭借 SimpleLink™ CC2650 无线微控制器 (MCU) LaunchPad 套件将您的 LaunchPad™ 开发套件推向云端。
CC2650 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26xx 系列器件,轻松实现与 LaunchPad 套件生态系统的低功耗蓝牙连接。该 LaunchPad 套件还支持针对 SimpleLink 多标准 CC2650 无线 MCU 和其余 CC26xx 系列产品的多协议支持开发:用于 ZigBee®/6LoWPAN 的 CC2630 无线 MCU 和用于低功耗 Bluetooth® 的 CC2640 无线 MCU。
CC2650 无线 MCU 包含一个作为主微控制器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器专用于连接外部传感器以及在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
CC2650 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。
准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用采用免专利费蓝牙 4.1 认证软件栈的 TI BLE-Stack™ 软件开发套件 (SDK),在 CC2650 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用。低功耗蓝牙 wiki 上提供了适用于 LaunchPad 套件的低功耗蓝牙用户指南,其中包含在 CC2650 LaunchPad 套件上构建最常见示例应用的说明。
注意:修订版 1.1 PCB 无法支持对出厂编程的固件进行无线更新。请访问 dev.ti.com/launchxl-cc2650 以使用最新的固件升级您的 LaunchPad。
Energia 生态系统中不支持 LAUNCHXL-CC2650。
特性
- 通过智能手机上的低功耗蓝牙将 LaunchPad 套件连接到云
- 通过 BoosterPack 插件模块 I/O 接口访问所有 I/O 信号
- 利用具有一个 USB 串行端口的板载仿真器,您可以开始进行即时代码开发
- 通过 SimpleLink Starter 应用实现 LaunchPad 套件固件无线升级
- 包含 Code Composer Studio IDE 完整许可证
- 包含 1MB 外部闪存,用于支持多种协议或存储用户数据
- 高达 5dBm 的输出功率
- 可选的 Sharp® 内存 LCD BoosterPack 插件模块支持
- LaunchPad 电路板
- Micro USB 电缆
- 快速入门指南
立即订购并开发
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Improved project wizard interface for discovering relevant examples
- Theia IDE core v1.64.1 update
- many IDE Enhancements (search/filter, build settings, display as array, column resize, graph view anchor, etc)
- C29 device support improvements
- Compiler, SysConfig, and device support all updated
- many bug fixes
- Energia projects are no longer supported
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Installer executable
Compressed archive
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
HTML document
Compressed source file archive
发布信息
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
新增功能
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
发布信息
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
产品
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
新增功能
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for the latest Wireshark 4.4.x
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
支持的产品和硬件
产品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
新增功能
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
新增功能
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK
发布信息
This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.
Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.
See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.
新增功能
- [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LAUNCHXL-CC2650 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2019-12-4 | ||||
| 白皮书 | SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad | 2017-9-18 | ||||
| 技术文章 | Bluetooth® low energy multi-role demystified | PDF | HTML | 2016-11-30 | |||
| 更多文献资料 | CC2650 LaunchPad Development Kit Quick Start Guide | 2016-1-7 |