LAUNCHXL-CC13-90
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC13-90
概述
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件采用了 CC1310 Sub-1GHz 无线 MCU 和 CC1190 高性能射频前端,提供了长距离低功耗连接,最大输出功率可达 +27dBm。
CC1310 器件是一款面向低功耗、长距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
CC1190 是一款具有成本效益的高性能射频前端,适用于 850–950MHz 的低功耗、低压无线应用,可作为德州仪器 (TI) 的 Sub-1GHz 低功耗射频收发器、发射器和无线 MCU 器件的范围扩展器。CC1190 集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、各种开关和射频匹配,从而实现高性能无线系统设计。它通过提供用于提高输出功率的功率放大器和用于增强接收器灵敏度且具有低噪声系数的 LNA,提高了链路预算。
准备好将您的应用开发提升到新的水平了吗?CC1310-1190 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的组成部分,可提供统一的开发环境,包含灵活的硬件、软件和工具选项,便于为客户开发有线和无线应用。通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用具有以下配置的 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 在 CC1310-1190 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用:TI-15.4-Stack、射频驱动器、电源管理驱动器和多个外设驱动器。该 SDK 还包括若干“入门”软件示例,帮助您快速启动开发工作。SimpleLink CC13x0 SDK 中包含的所有软件示例均可支持 CC1310-1190 LaunchPad 套件,简化了应用编写过程。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
Energia 生态系统中不支持 SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad 套件。
有关 LaunchPad 套件生态系统以及支持的 BoosterPack 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站。
特性
- 具有 Sub-1GHz 无线电和射频前端的 LaunchPad,适用于带集成型 PCB 迹线天线和 SMA 连接器的无线应用
- 通过 BoosterPack 连接器访问所有 I/O 信号
- 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
- 与 LCD BoosterPack 兼容
- LaunchPad 电路板
- Micro USB 电缆
- 快速入门指南
- SZZC019 - 补充套件
Sub-1GHz 无线 MCU
立即订购并开发
LAUNCHXL-CC13-90EU — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC13-90EU — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC13-90US — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC13-90US — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.
新增功能
- The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
- Bugfix for the TI 15.4-Stack
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
- Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Improved project wizard interface for discovering relevant examples
- Theia IDE core v1.64.1 update
- many IDE Enhancements (search/filter, build settings, display as array, column resize, graph view anchor, etc)
- C29 device support improvements
- Compiler, SysConfig, and device support all updated
- many bug fixes
- Energia projects are no longer supported
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
新增功能
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LAUNCHXL-CC13-90US EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 证书 | LAUNCHXL-CC13-90EU EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | LaunchPad QuickStart Guide (QSG) CC1310-CC1190 (Rev. A) | 2018-4-9 |