SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
SimpleLink Wi-Fi ツールボックス
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
概要
Wi-Fi ツールボックス パッケージは、1 台のホストを使用して、WLAN/Bluetooth® Low Energy のファームウェアをデバッグおよび監視するために必要な機能をすべて取り揃えています。また、RF 検証試験を実行することや、規制認証試験より前に事前試験を実施すること、およびハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム統合に関連する課題のデバッグに活用することもできます。
特長
- Radio Tool (無線ツール) - Radio Tool は、開発や規制認証に取り組む際に、CC33xx を採用した設計の RF 評価とテストを行うためのツールです。このツールにより、無線を手動で送信/受信モードに設定し、低レベルの無線試験を実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。
- INI Composer (INI 編成機能) - INI Composer ツールは、CC33xx デバイス固有の無線周波数パラメータとモードを構成する目的で使用します。このツールは 1 個の bin ファイルを出力します。そのファイルを、組込み Linux ファイルシステムにインストールする必要があります。RadioTool の中でこのツールを使用し、無線試験や規制認証を進めることもできます。
- Logger (ロガー) - Logger ツールは、デバイスから受け取ったファームウェア ログ メッセージとプロトコル トランザクション (プロトコルに基づく情報交換) をキャプチャするために使用します。このツールを使用すると、デバイスの内部データとデバイスの状態、およびリモート デバイスとのプロトコル トランザクションに関する情報を可視化できます。
- これらのツールを最大限に活用するには、1 台の PC に接続する必要があります。上記の Radio Tool (無線ツール) を使用して JTAG と USB の間の通信を実現するには、LP-XDS110ET LaunchPad™ 開発キット デバッガ、または TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブを使用することを推奨します。USB とシリアルの間で接続と変換を行うハードウェアには多様な種類がありますが、大半の種類でシリアル ログをキャプチャすることができます。FTDI シリアル ケーブル、または CC31XXEMUBOOST ブースタパック プラグイン モジュールを使用することを推奨します。
ダウンロード
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx
SimpleLink Wi-Fi Toolbox Windows Installer
SimpleLink Wi-Fi Toolbox Linux Installer
SimpleLink Wi-Fi Toolbox MacOS Installer
SimpleLink Wi-Fi Toolbox Intel based MacOS Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a cross-platform software kit, that provides all required tools for fast and easy ramp-up of the CC33xx family of devices. One of the included tools is Radio Tool.
Radio Tool is a tool for RF evaluation and testing of CC33xx designs, during development and certification. The tool enables low-level radio testing capabilities by manually setting the radio into transmit or receive modes. Usage of the tool requires familiarity and knowledge of radio circuit theory and radio test methods.
This is version 2.5.5 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.
Previous release was 2.4.7
最新情報
- CC3301MOD / CC3351MOD support added
- UI changes - New "Region" selection and part of Radio Tool intro
- Update TI Wireless Firmaware 1.7.0.32x
- Optimized download time via SWD, follow README in <Install_DIR>/radio-tool-binaries-<cc33xx>/FAS_MODE_README.md
- Bug fixes
お役立ちリソース
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer
CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.
最新情報
- fixed paths
- fix wps APUT settings file
- wps pin checksum script
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33xx Linux MPU Windows Installer
CC33xx Linux MPU Linux Installer
CC33XX Yocto Image for AM62p
CC33XX Yocto Image for AM62
CC33XX Yocto Image for AM335
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.
This is version **1.0.2.10** of the CC33xx Linux MPU Software Package
The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices
Previous release was 1.0.2.9
This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.
Components version:
- FW version: 1.7.0.323
- Driver version: 1.7.0.239
- PHY version: 1.2.0.47.6.13.37.69
- RAM Bootloader version: 1.0.0.29
最新情報
- Wifi 6 disable via OTP fuse bits
- Improved SDIO in-band IRQ support in legacy MMC hosts
- TCXO mode - functional but not fully characterized and not supported as an operational mode
- Bug fixes
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
CC33XX RTOS MCU Linux Installer
CC33XX RTOS MCU Windows Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).
This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.
This is version R8 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.
最新情報
- Added support for WPA, WPA/WPA2 mixed mode
- WPA2-WPA3 transition mode - can connect to such network using WPA2+PMF security type
- Connect with WPA3 to a transition network is still under work
- Various code cleanup
- General bugs fixes