バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.5.5
リリース日: 2025/08/05

SimpleLink Wi-Fi Toolbox Windows Installer

SHA-256 チェックサム

SimpleLink Wi-Fi Toolbox Linux Installer

SHA-256 チェックサム

SimpleLink Wi-Fi Toolbox MacOS Installer

SHA-256 チェックサム

SimpleLink Wi-Fi Toolbox Intel based MacOS Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

資料

リリース情報

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a cross-platform software kit, that provides all required tools for fast and easy ramp-up of the CC33xx family of devices. One of the included tools is Radio Tool.

Radio Tool is a tool for RF evaluation and testing of CC33xx designs, during development and certification. The tool enables low-level radio testing capabilities by manually setting the radio into transmit or receive modes. Usage of the tool requires familiarity and knowledge of radio circuit theory and radio test methods.


This is version 2.5.5 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.

Previous release was 2.4.7

最新情報

  • CC3301MOD / CC3351MOD support added
  • UI changes - New "Region" selection and part of Radio Tool intro
  • Update TI Wireless Firmaware 1.7.0.32x
  • Optimized download time via SWD, follow README in <Install_DIR>/radio-tool-binaries-<cc33xx>/FAS_MODE_README.md
  • Bug fixes