TI, 광범위한 임베디드 포트폴리오 전반에 걸쳐 Zephyr 실시간 운영체제 지원 확대

-  TI의 MCU·MPU·무선 연결 솔루션 전반에 양산 적용 가능한 통합 플랫폼 제공
-  플랫폼 전환 부담 낮추고 전 세계 Zephyr 개발자의 제품 출시 기간 단축

1 10월 2026 | 제품 및 기술

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2026년 10월 2일 – 텍사스 인스트루먼트(TI)가 자사의 광범위한 임베디드 포트폴리오에 오픈소스 실시간 운영체제(RTOS)인 제퍼 프로젝트(Zephyr Project) 지원을 확대한다고 발표했다.

이번 통합을 통해 TI는 마이크로컨트롤러(MCU), 마이크로프로세서(MPU), 무선 연결 장치 전 제품군에 걸쳐 양산에 바로 적용할 수 있는 통합 개발 환경을 제공한다. 이 개발 환경은 개발 기간을 단축하고 사이버복원력법(CRA)을 준수하는 시스템을 구현하려는 임베디드 개발자를 위해 설계됐다.

소프트웨어 생태계가 분산된 환경에서는 반도체 공급업체를 변경할 때 코드를 다시 작성해야 하는 경우가 많다. 반면 Zephyr 기반의 TI 플랫폼은 일관된 단일 개발 환경을 제공한다. 개발자는 기존 오픈소스 워크플로를 그대로 유지하면서 TI 반도체로 전환할 수 있으며, 동시에 더욱 폭넓은 고성능 하드웨어 포트폴리오를 활용할 수 있다.

단일 플랫폼 기반 개발 환경과 장기적인 보안 지원

TI와 Zephyr Project의 이번 파트너십을 통해 다양한 개발자가 하나의 간소화된 플랫폼에서 폭넓은 시스템을 개발할 수 있게 됐다. TI는 리눅스 재단(Linux Foundation)의 장기 지원 체계를 바탕으로 취약점에 대응할 수 있도록 Zephyr 기반 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 정기적으로 업데이트한다. 이를 통해 개발자는 오랜 기간 안정성과 규정 준수를 유지하는 제품을 개발할 수 있다.

마리안 코스트(Marian Kost) TI 무선 연결 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 “TI와 Zephyr를 통해 개발자는 TI의 MCU, MPU, 무선 연결 포트폴리오 전반에서 손쉽게 설계하고 확장하는 데 필요한 모든 요소를 활용할 수 있다”며 “개발자는 익숙한 오픈소스 워크플로를 유지하면서 신뢰할 수 있는 TI 반도체를 사용할 수 있으며, 프로토타입부터 양산까지 필요한 폭넓은 하드웨어 및 소프트웨어 지원과 안정적인 공급 역량을 활용할 수 있다”고 말했다.

케이트 스튜어트(Kate Stewart) 리눅스 재단 디펜더블 임베디드 시스템(Dependable Embedded Systems) 부문 부사장은 “벤더 중립적인 RTOS는 여러 기업이 함께 그 위에서 개발할 때 비로소 제 역할을 한다. TI가 광범위한 포트폴리오를 Zephyr에서 지원하도록 한 것은 이러한 의지를 잘 보여주는 사례”라며 “개발자는 보안과 장기 유지보수를 중시하는 커뮤니티의 지원을 바탕으로, 업스트림 우선(upstream-first) 방식의 공통 플랫폼에서 TI의 MCU, MPU, 무선 장치를 아우르는 설계를 진행할 수 있다”고 말했다.

업스트림 커뮤니티 기여로 넓어지는 개발자 이점

임베디드 개발자들은 Zephyr Project를 단순한 RTOS를 넘어, 실제 개발 경험을 바탕으로 로드맵을 발전시키고 도입을 촉진하는 활발하고 중립적인 오픈소스 커뮤니티로 활용하고 있다.

TI는 업스트림 Zephyr 커뮤니티에 코드와 레퍼런스 설계를 적극적으로 기여함으로써, 개발자가 기존 코드베이스를 유지하면서 더 폭넓고 성능이 높은 하드웨어 포트폴리오를 활용하고 장기적인 보안 위험을 줄일 수 있도록 지원한다.

이에 따라 개발자는 TI 반도체로 전환할 때도 기존 Zephyr 코드베이스와 툴체인을 그대로 유지할 수 있어 워크플로가 중단되지 않는다. 또한 Zephyr 커뮤니티가 SDK 출시 전에 TI의 코드를 먼저 검토하는 업스트림 우선 코드 리뷰를 거치기 때문에, 개발자는 제품의 양산 규모를 확대하는 과정에서도 안정적인 코드베이스를 유지할 수 있다.

TI는 공개 리포지토리와 지속적 통합·지속적 배포(CI/CD)도 운영한다. 개발자는 공개 GitHub 페이지의 CI/CD를 통해 최종 SDK에 반영되기 훨씬 전부터 리소스와 새로운 기능을 조기에 이용할 수 있다. 하드웨어 선택의 폭도 넓어진다. 개발자는 Zephyr RTOS 환경을 벗어나지 않고도 TI의 포괄적인 임베디드 및 아날로그 포트폴리오로 전체 시스템을 설계할 수 있다.

장기적인 위험도 낮출 수 있다. 검증된 릴리스와 마이그레이션 가이드, 하위 호환성 안내 등 포괄적인 리소스는 10년 이상의 수명 주기를 지원하는 TI 반도체 기반 제품의 유지보수 부담을 줄인다. 규제 대응 측면에서는 CRA 준수를 통해 유럽연합(EU) 시장을 목표로 하는 개발자가 직면하는 주요 장벽 중 하나를 해소할 수 있다.

자세한 내용은 ti.com/zephyr에서 확인할 수 있다.

[참고 자료]

Zephyr 생태계에 포함되는 TI 제품은?

초저전력 M0 장치부터 고성능 M33 코어에 이르는 MCU를 비롯해 MPU, 무선 연결 장치 등 TI의 임베디드 포트폴리오가 포함된다. Zephyr 플랫폼은 단순한 센싱부터 복잡한 커넥티드 임베디드 시스템까지 다양한 활용 사례에 맞춰 확장할 수 있도록 설계됐다.

이미 Zephyr를 사용하는 개발자에게 이번 지원 확대가 주는 이점은?

다른 플랫폼에서 Zephyr를 사용하고 있는 개발자는 코드베이스를 다시 구축하거나 기존 워크플로를 포기하지 않고도 TI 반도체로 전환할 수 있다. TI의 통합 환경은 전환 과정의 어려움을 최소화하는 동시에 더 폭넓은 하드웨어 포트폴리오를 이용할 수 있도록 설계됐다.

EU CRA 준수가 개발자에게 갖는 의미는?

CRA는 디지털 요소를 포함한 제품에 대한 사이버 보안 요구 사항을 규정한 EU 규정이다. TI의 Zephyr 플랫폼은 CRA를 준수하기 때문에, EU 시장을 겨냥하는 개발자는 현행 규제 요건을 충족한다는 확신을 갖고 TI 플랫폼을 사용할 수 있으며 자체적인 규정 준수 부담도 줄일 수 있다.

플랫폼 이용 및 추가 정보 확인 경로는?

전체 문서와 SDK, 레퍼런스 설계는 ti.com/zephyr에서 확인할 수 있다.

텍사스 인스트루먼트 소개

Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 데이터센터, 개인용 전자기기와 통신 장비 부문의 아날로그 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI는 반도체를 통해 보다 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정을 가지고 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대의 성과를 기반으로 하여 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 반도체가 모든 전자제품에 탑재될 수 있도록 하고 있습니다. TI.com에서 자세히 알아보세요.

공유

관련 보도자료

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.