TI, 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 EIS 통합 배터리 모니터로 배터리 관리 시스템 지능화 실현
- 통합 스마트 EIS 엔진으로 배터리 셀 내부의 열 폭주 징후를 조기에 감지
- 전기차 및 에너지 저장 시스템의 안전성, 성능 및 설계 효율 향상 지원
9 6월 2026 | 제품 및 기술
TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2026년 6월 10일 – 텍사스 인스트루먼트(TI)가 업계 최다 배터리 셀의 측정을 지원하는 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 엔진 통합 배터리 모니터를 출시했다. 새로 선보이는BQ79826Z-Q1 배터리 모니터는 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS)의 배터리 모니터링에 예측 지능, 종합 데이터 및 실시간 진단 기능을 제공한다.
BQ79826Z-Q1은 배터리 셀 내부의 잠재적 오류를 감지해 전기차 및 ESS의 안전성과 성능을 높이고 배터리 수명을 연장하도록 지원한다. 단일 칩으로 이전 세대 대비 최대 44% 더 많은 채널을 모니터링할 수 있으며, 장치당 더 많은 셀을 지원해 배터리 팩에 필요한 부품 수를 줄인다. 이를 통해 시스템 복잡도와 비용을 낮추면서도 안정적인 배터리 모니터링 성능을 유지할 수 있다. TI는 6월 9일부터 11일(현지시간)까지 독일 뉘른베르크에서 개최되는 PCIM 2026에서 해당 기술을 선보인다.
원지아 리우(Wenjia Liu) TI BMS 부문 부사장 겸 총괄 이사는 “운송 수단의 전동화와 에너지 저장 시스템의 빠른 확산은 배터리 성능의 기준을 새롭게 정의하고 있다”며, “TI는 배터리 관리 기술의 리더로서 이러한 과제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있다”고 말했다. 또한 “EIS 엔진이 내장된 높은 셀 카운트(cell count)의 배터리 모니터는 셀 내부 상태를 정밀하게 파악하고 풍부한 화학적 데이터를 제공한다. 이를 통해 시스템 소프트웨어가 실시간으로 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있어 엔지니어가 배터리 관리의 핵심 과제를 해결하도록 지원한다”고 덧붙였다.
EIS 기술로 안전성과 성능 향상
심전도(EKG)가 심장을 모니터링하듯, EIS는 배터리 상태를 모니터링한다. EIS 기술은 배터리 내부 상태에 대한 실시간 인사이트를 지속적으로 제공하고, 위험 상황이 발생하기 전에 잠재적 문제를 감지할 수 있도록 지원한다. BQ79826Z-Q1은 통합 EIS 기술을 통해 셀 내부 오류를 조기에 감지해 열 폭주와 같은 위험에 대응할 수 있도록 돕는다.
이러한 이점은 AI 데이터센터의 급증하는 전력 수요를 충족해야 하는 ESS 분야에도 적용된다. 그리드-게이트(Grid-to-gate) 생태계에서 효율적인 에너지 저장 솔루션의 중요성이 커지는 가운데, EIS 기술은 시스템 규모와 관계없이 각 배터리 셀의 충전 상태와 성능 상태에 대한 실시간 가시성을 엔지니어에게 제공한다.
업계 선도적인 셀 카운트로 효율 극대화
전기차와 ESS의 성능은 배터리 품질과 효율에 크게 좌우된다. BQ79826Z-Q1은 장치당 최대 26개 셀을 지원해 경쟁 솔루션보다 8개 더 많은 셀을 관리할 수 있으며, 배터리 모니터링 분야의 새로운 기준을 제시한다. 모니터링 장치 수를 줄이면 BOM 비용을 절감하고 아키텍처를 간소화할 수 있을 뿐 아니라, 보드 공간도 줄일 수 있다. 이를 통해 안정적인 성능은 유지하면서도 시스템 복잡도와 비용을 낮출 수 있다.
BQ79826Z-Q1을 BQ79881-Q1 팩 모니터 및 선택 사양인 TI 통신 브릿지와 함께 사용하면 다양한 모듈 크기, 배터리 화학 조성 및 기구 설계 전반에서 작동하는 강력한 칩셋을 구성할 수 있다. 이를 통해 엔지니어는 한 번의 설계로 다양한 환경에 대응할 수 있는 설계 유연성을 확보할 수 있다. 이러한 확장성은 엔지니어링 부담을 줄이고 차량용 및 에너지 저장 시스템 엔지니어의 제품 출시 기간을 단축하는 데 기여한다.
동급 최고의 정확도로 충전 상태 계산 지원
BQ79826Z-Q1은 –40°C에서 +125°C에 이르는 전체 온도 범위에서 2mV 미만의 전압 정확도를 유지한다. 또한 고해상도 아날로그-디지털 컨버터와 초저잡음 특성을 기반으로 정밀한 충전 상태 계산을 지원한다. 이를 통해 전기차 운전자의 주요 고민 중 하나인 주행 거리 불안 문제를 완화할 수 있다.
EIS 기술을 활용하면 더욱 정확한 온도 및 충전 상태 예측이 가능해진다. 이를 통해 엔지니어는 배터리 성능 저하를 최소화하면서 수명을 연장하고 충전 속도를 높일 수 있다. BQ79826Z-Q1은 기존 솔루션보다 다섯 배 빠른 EIS 측정 시간을 제공하며, 셀당 최고 수준의 기능 안전 전압값 판독을 지원한다. 또한 자동차 안전 국제 표준 ISO 26262의 최고 등급인 ASIL-D(Automotive Safety Integrity Level D) 인증을 준수해 엔지니어가 더욱 스마트하고 효율적인 방식으로 안전하고 오래 지속되는 배터리 시스템을 구축할 수 있도록 돕는다.
PCIM 2026에서 선보이는 차세대 전력 혁신
TI는 PCIM 2026 전시장 7번 홀 652번 부스에서 엔지니어의 차세대 전력 혁신을 지원하는 새로운 제품과 솔루션을 선보인다. 신형 BQ79826Z-Q1 배터리 모니터는 EIS 지원 BMS 레퍼런스 설계에 포함돼 전시될 예정이다.
이와 함께 11kW 단일 단계 양방향 온보드 충전기, 이더넷 및 고속 직렬 인터페이스 통신을 활용한 50kVA 솔리드 스테이트 변압기 셀 스택, Flex 기술을 활용한 SiC 전력 MOSFET 단락 보호 등 다양한 혁신 기술도 함께 공개된다.
EIS 엔진이 통합된 BQ79826Z-Q1 배터리 모니터의 사전 생산 수량은 현재 TI.com에서 주문 가능하며, 양산 수량은 2026년 말부터 공급될 예정이며, 평가 모듈(EVM)과 레퍼런스 디자인을 포함한 다양한 개발 지원 툴도 제공된다.
참고자료
- 제품에 대한 상세 내용은 ti.com/BQ79826Z-Q1에서 확인할 수 있다.
- BQ79826Z-Q1에 대한 자세한 내용은 기술 문서 “차세대 배터리 지능 구현”에서 확인할 수 있다.
- PCIM에서 진행되는 TI 전시 및 발표에 대한 자세한 내용은 ti.com/pcim에서 확인할 수 있다.
텍사스 인스트루먼트 소개
Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 데이터센터, 개인용 전자기기와, 통신 장비 부문의 아날로그 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI는 반도체를 통해 보다 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정을 가지고 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대의 성과를 기반으로 하여 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 반도체가 모든 전자제품에 탑재될 수 있도록 하고 있습니다. TI.com 에서 자세히 알아보세요.