텍사스 인스트루먼트, 말레이시아 말라카에 두 번째 조립 및 테스트 공장 개소

- 기존 공장과 연결되는 새로운 공장에서 연간 수십억 개의 칩 조립 및 테스트 수행 예정

6 11월 2025 | 제조

말레이시아 말라카에 개소한 텍사스 인스트루먼트의 두 번째 최첨단 조립 및 테스트 공장, TIEM2

뉴스 주요 내용:

  • 말레이시아 말라카에 연간 수십억 개의 칩을 조립 및 테스트할 수 있는 최첨단 조립 및 테스트 공장을 개소하여 회사의 공급망 강화
  • 새로운 공장은 현재 가동 중이며, 향후 최대 50억 말레이시아 링깃(MYR)의 잠재적 투자를 통해 완전 가동 시 최대 500개의 현지 일자리를 지원할 예정
  • 이번 확장은 고객이 요구하는 안정적인 생산 능력을 제공하기 위해 제조 운영 및 프로세스를 제어하려는 TI의 노력을 더욱 공고화

말레이시아 말라카(2025년 11월 6일) –아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩을 설계, 제조, 판매하는 글로벌 반도체 기업 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 말레이시아 말라카에 최신 최첨단 조립 및 테스트 공장인 TIEM2를 개소한다고 발표했다. 이 새로운 공장은 첨단 공장 자동화를 통해 연간 수십억 개의 아날로그 및 임베디드 칩을 범프, 프로브, 조립 및 테스트한다. 이 칩들은 차량부터 스마트폰, 데이터 센터에 이르기까지 거의 모든 유형의 전자 시스템에 필수적이다. 

말라카에 새로 개소해 현재 가동 중인 TI의6층 공장은90만 평방피트 이상의 규모로,  TI의 기존 말라카 조립 및 테스트 공장과 연결된다. 현재 통합된 시설은 140만 평방피트 이상의 제조 공간을 갖추고 있으며, 가공된 반도체 웨이퍼를 완제품 칩으로 전환할 수 있다. 

TI 말라카 확장 프로젝트는 최대 50억 말레이시아 링깃(MYR)의 잠재적 투자 가치를 보이며, 향후 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩 수요에 맞춰 단계적으로 설비를 확충할 예정이다. 또한 공장은 완전 가동 시 최대 500개의 현지 일자리를 창출하게 된다. 말라카에 대한 이번 투자는 2030년까지 조립 및 테스트 작업의 90%를 내부화하겠다는 TI의 계획을 뒷받침하는 동시에, 공급망을 소유하고 제어함으로써 기업 내부 제조 운영을 강화하는 데 기여한다.

텍사스 인스트루먼트 및 말라카 주 주요 인사들이 말레이시아 말라카에 위치한 TI의 두번째 조립 및 제조 공장 개소를 기념하는 리본 커팅식에 참여하고 있다.

말레이시아 제조업 분야의 마일스톤을 기념하다

새로운 공장의 공식 개소를 기념하여 TI는 다툭 세리 우타마 압 라우프 유소(Datuk Seri Utama Ab Rauf Yusoh) 말라카 주 수석 장관을 비롯한 현지 주요 인사들을 초청하여 현장 투어를 진행했다.

다툭 세리 우타마 압 라우프 유소 말라카 주 수석 장관은 "텍사스 인스트루먼트의 말라카 투자는 우리 주의 잠재력을 강력하게 지지하는 것"이라며 "이 시설이 완전히 가동되면 우리 주민들을 위한 수백 개의 새로운 양질의 일자리가 창출되고, 말라카의 산업 성장에 기여하여 말레이시아의 경제 및 기술 발전의 핵심 주체로서의 입지를 강화할 것"이라고 말했다.

TI는 지역적으로 다양한 내부 제조 시설을 소유하고 운영해 온 오랜 역사를 가지고 있다. TI는 웨이퍼 공장, 조립 및 테스트 공장, 범프 및 프로브 시설을 포함해 전 세계 15개 이상의 제조 현장을 보유하고 있다. 말라카에 있는 두 최첨단 조립 및 테스트 공장을 통합하고 쿠알라룸푸르에 있는 기존 사업장과 통합함으로써 TI는 운영 효율성과 규모를 극대화하여 전 세계 고객을 더욱 원활하게 지원할 수 있게 되었다.

수바 라오(Subbah Rao) 텍사스 인스트루먼트 말레이시아 부사장 겸 국가 총괄 이사는 "50년 이상 말레이시아에서 입지를 다져온 TI는 새로운 공장을 통해 말레이시아 팀의 역량과 전문성을 입증할 수 있다"며 "말라카의 새로운 확장 공장은 내부 제조 역량을 강화하여 고객이 필요할 때 언제 어디서나 제품을 안정적으로 제공할 수 있게 되었습니다."라고 전했다.

말레이시아에서 50년 이상 운영

1972년 셀랑고르에 첫 공장을 설립한 이래 TI는 반세기 이상 말레이시아와 함께 성장해 왔다. 현재 TI는 말라카와 쿠알라룸푸르에서 백엔드 제조 운영을 수행하고 있다. 백엔드 제조 공정은 TI의 내부 제조 사업장의 핵심적인 부분이며 고객 수요를 지원하기 위해 지속적으로 확장, 현대화 및 자동화를 진행하고 있다.

TIEM2는 건물 등급 시스템에서 가장 높은 수준의 구조적 효율성 및 지속 가능성 중 하나인 에너지 및 환경 설계 리더십(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) 골드 인증을 획득하도록 설계되었다. 공장의 첨단 장비는 칩당 폐기물, 용수, 에너지 소비를 줄여 책임감 있고 지속 가능한 제조를 위한 TI의 노력을 보여준다.

자세히 보기

  •  말레이시아 TI 보도 자료(팩트 시트, 이미지, B-roll 영상 등 포함) 
  •  TI의 백엔드 제조 관련 페이지:ti.com/at

 

텍사스 인스트루먼트 소개

Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 기업용 시스템 및 통신 장비 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI의 중심에는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정이 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대를 기반으로 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 기술을 발전시켜 모든 전자 제품에 반도체를 탑재할 수 있게 되었습니다. TI.com에서 자세히 알아보십시오.

공유

관련 보도자료

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.