100% 재생 가능한 전력을 향한 길: 지속 가능성에 대한 TI의 약속 실행
18 11월 2024 | TI에서의 삶
댈러스에서 남쪽으로 한 시간 거리에서는 동이 트면 끝이 안 보이게 펼쳐진 태양 전지판이 태양 에너지를 흡수하여 전기로 전환합니다. 서쪽으로 몇 시간 거리에서는 거대한 풍력 터빈이 잠에서 깨어나 터빈 날개가날이 아침 바람을 천천히 가릅니다. 이러한 현장은 더욱 지속 가능한 방식으로 TI를 운영하겠다는 공통적인 목적이 있습니다.
2024년에 TI에서 2025년까지 300mm 제조 사업장에 100% 재생 가능한 전력을 공급하는 것을 목표로 새로운 환경 지속 가능성 목표를 발표했으며, 가장 최근에는 과학 기반 목표 이니셔티브를 약속했습니다. 다른 주요 이정표로는 미국 전역 내 사업장 및 글로벌 운영 사업장에서 각 2027년과 2030년에 재생 가능한 전력을 100% 사용하겠다는 이정표가 있습니다.
TI 환경 지속 가능성 이니셔티브를 주도하는 ESH(환경, 안전, 보건) 및 지속 가능성 팀의 리더인 Heidi Means는 "TI는 텍사스 그리고 전 세계에서 지속 가능한 미래를 만들기 위한 우리의 노력을 이끌 수 있도록 너와 내가 자랑스러워할 수 있는 회사가 되고 이웃으로 반길 수 있는 회사가 되고자 합니다"라고 말했습니다. 이어 ""재생 가능한 전력에 투자하는 등 현재와 미래의 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 실행 가능한 조치를 취하고 있는 회사의 일원이 될 수 있어서 기쁩니다"라고 덧붙였습니다.
풍력 및 태양광 투자를 통한 충전 분야 선도
TI의 에너지 디렉터인 Conner Henry는 TI의 재생 가능한 전력 이니셔티브를 추진하고 있습니다. TI에서 10년 넘게 근무하면서 경력을 쌓아온 그는 현재 TI가 시간에 민감한 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움을 제공해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
TI의 태양광 발전소 파트너사 중 한 곳을 둘러보고 있는 ESH 및 지속 가능성 직원들
"우리는 글로벌 전기에 대한 수요가 상승하고 재생 가능한 전력 분야의 상당한 전환이 이뤄지고 있는 현재, 에너지 분야에서 역동적이고 혁신적인 시기에 사업을 운영하고 있습니다."라고 Conner는 말했습니다. 이어 "TI의 지속 가능성 목표와 경쟁력에 직접적으로 기여하는 독특한 기회를 활용할 수 있는 이 역할을 맡게 되어 설렙니다""라고 덧붙였습니다.
2023년, 재생 가능한 전력은 TI 전체 에너지 믹스의 약 20%를 차지하여 1년 동안 약 6만 가구에 전력을 공급할 수 있는 619.9GWh 상당의 청정 에너지를 제공했습니다. Conner는 태양광 및 풍력 에너지원에서 재생 가능한 전력에 대한 투자를 확대함에 따라 2024년에는 이 수치가 증가할 것이라고 언급했습니다.
TI의 최신 기업 사회 공헌 보고서는 가능한 한 탄소 발자국이 적은 대체 가스 및 화학 물질에 의존하고, 배출량 감소 장치를 설치하며, 전체 에너지 소비와 탄소 발자국을 줄이기 위해 제조, 배송, 유통 시스템을 최적화하는 등의 추가 조치에 대해 자세히 설명합니다.
전 세계에 영향력 미치기
Conner가 맡은 주요 업무 중 하나는 다른 TI 팀과 협력하여 새롭고 장기적인 재생 가능한 전력에 대한 기회를 발굴하는 것입니다. Conner는 풍력 및 태양광 발전소와 같은 대규모 사업장을 위한 전력 구매 계약과 대부분의 사람들이 익숙한 옥상 패널과 같은 현장 태양광을 설치하는 등 재생 가능한 전력을 공급하는 메커니즘이 몇 가지 있다고 설명합니다.
인도 벵갈루루 시설에 설치된 TI의 첫 옥상 태양광
지금까지 TI의 재생 가능한 전력 조달 이니셔티브는 텍사스 주변의 개발자들과 협력하여 대규모 태양광 및 풍력 발전소에서 재생 가능한 전기 에너지를 공급하기 위해 현장외 요소에 대부분 초점을 맞춰 왔습니다. ""각 프로젝트에는 긴 평가 및 계약 협의 과정이 포함되어 있습니다. 하나의 프로젝트를 수행하면 정말 큰 성과입니다""라고 Conner는 말합니다.
Conner와 면밀하게 협력하는 조달 관리자인 Kathryn Ji는 이러한 성과를 함께 달성하고 TI의 지속적인 지속 가능성 여정의 일원이 되어 자랑스럽다고 말합니다. ""이러한 목표는 회사에 필수적인 목표가 아닙니다. 우리는 세상에 긍정적으로 기여하기 위해 노력하고 있습니다""라고 Kathryn은 말했습니다.
이러한 기여는 미국 내 사업장 외에도 확대됩니다. 일례로 TI는 인도 벵갈루루 시설에 회사 최초로 옥상 태양광 설치에 투자했습니다. Conner는 재생 가능한 전력이 필리핀, 말레이시아 그리고 전 세계 다른 지역의 시설에도 특히 중요하다고 지적합니다.
"미국 내 사업장 외에도 말레이시아, 필리핀 그리고 가장 최근에는 독일에서 재생 가능한 전력을 성공적으로 조달하여 글로벌 재생 가능한 전력 포트폴리오를 확장하겠다는 의지를 보여주었습니다"라고 말했습니다.
특히 전기 요금이 높은 유럽에서는 풍력 발전소와 태양광 발전소에 직접 투자하고 있습니다. EMEA에서 조달 팀을 이끌고 있는 Sandra Reynolds는 이번 조치가 글로벌 재생 가능한 전력 목표에 부합하는 유럽 내 재생 가능한 전력 사용으로의 전환에 중요한 이정표가 될 것이라고 믿습니다. Sandra는 "TI 독일에서 진행하는 풍력 및 태양광 분야에 대한 최초의 투자가 기대됩니다"라고 말했습니다. "재생 가능한 전력을 공급하는 방식에 대해서는 아직 현지에서 배울 것이 많습니다. 우리는 이 문제를 올바르게 해결하고 유럽에서 직면한 경제적 고려 사항과 반도체 제조 회사로서 우리가 가진 생태학적 책임의 균형을 맞추는 것이 중요합니다."
독일 프라이징의 한 구내식당 지붕에 설치된 태양열 시스템은 이 지역에서 시행된 최초의 태양광 프로젝트였습니다. 2011년 프라이징에 있는 팹의 엔지니어링 관리자인 Alexander Stur가 설치한 태양광 패널은 카페테리아에 온수를 공급하여 현장을 보다 지속 가능하게 운영합니다.
에너지 소비 절감
뿐만 아니라, 재생 가능한 전력에 대한 투자 외에도 최적의 효율성을 달성하기 위해 건물 및 제조 현장을 설계하는 등 수요 측면에서 에너지 소비를 줄이기 위한 조치도 취하고 있습니다. TI의 에너지 엔지니어인 Rob Jackson과 여러 팀의 TI 직원들은 이러한 계획에서 중추적인 역할을 해왔습니다.
현재 제조 현장뿐만 아니라, 사무실용 건물에서도 TI의 조명 시스템을 보다 에너지 효율적인 솔루션으로 전환하는 프로젝트를 시행하고 있습니다. ""글로벌 환경 목표에 대한 TI의 명확한 방향성 덕분에 현장은 이러한 규모의 프로젝트를 성공적으로 실행할 수 있었습니다"라고 Rob은 말하며, 이 프로젝트를 통해 매년 530만 달러 상당의 66,000메가와트시의 비용을 절감할 수 있었다고 덧붙였습니다. 이 이니셔티브 덕분에 TI는 올해 초 미국 에너지부로부터 에너지 혁신 분야의 우수성을 인정받아 Better Practice Award를 수상했습니다.
독일에서는 2010년부터 200개 이상의 에너지 소비 절감 프로젝트를 프라이징 팹에 시행했습니다. 진공 펌프 교체 및 팹 내 에너지 효율적인 조명 설치와 관련된 가장 영향력 있는 프로젝트 중 하나입니다. 이러한 에너지 절감 프로젝트는 연간 에너지 소비를 5% 줄이는 데 기여했습니다. 실질적으로 이는 프라이징 지역 사회의 평균 1,600가구에 1년간 전력을 공급할 수 있는 충분한 에너지입니다.
재생 가능한 전력을 활용하는 최신 시설 중 한 곳인 TI의 쿠알라룸푸르 어셈블리 및 테스트 현장
지속 가능한 미래 만들기
2015년 이후 온실가스 배출량은 23%, 통합 회로당 사용되는 에너지는 28% 감소했습니다. 환경 지속 가능성에 대한 TI의 노력은 새로운 산업 표준을 설정하는 것으로, LEED Gold 버전 4 자격을 획득한 RFAB2 시설을 예로 들 수 있는데, 이 시설은 지속 가능한 설계 및 운영에 대한 이 정도 급의 인증을 획득한 미국 최초의 웨이퍼 팹이 되었습니다.
재생 가능한 전력을 향한 노력은 단순한 기업 이니셔티브가 아니라, 광범위한 에너지 부문에 걸쳐 변화를 불러일으키고 있습니다. ""더 많은 재생 가능한 자원을 요구하는 TI와 같은 기업들은 에너지 산업의 적응과 확장을 촉구하고 있습니다""라고 Kathryn은 말했습니다. 또한 "공공에 대한 TI의 노력은 재생 가능한 전력이 단순한 미래가 아니라, 우리의 현재라는 분명한 메시지를 전달하고 있습니다.""라고 덧붙였습니다.
TI는 반도체 기술을 계속 발전시킴과 동시에 책임 있는 기업 시민이자 좋은 이웃이 되는 것이 무엇을 의미하는지 재정의하고 있습니다. 재생 가능한 전력에 투자함으로써 TI는 자체 사업장에 힘을 실어줄 뿐만 아니라, 전 세계 커뮤니티에 보다 지속 가능한 미래를 위한 길을 열어가고 있습니다.