지속 가능한 미래 만들기
TI는 지속 가능한 제조 및 환경 보전을 위해 오랫동안 노력해 왔습니다. TI의 광범위한 자체 제조 기반은 제조 공정, 환경 영향 및 개선 기회를 보다 효과적으로 통제할 수 있게 합니다.
우리의 포부가 장기적인 의사 결정에서 길잡이 역할을 하고 우리가 만드는 제품이 더 나은 세상을 만드는 데 기여하고 있는 만큼, 우리는 우리의 집합적인 노력이 영향력을 갖고 오랫동안 유지될 것이라고 확신합니다.
우리의 포부가 장기적인 의사 결정에서 길잡이 역할을 하고 우리가 만드는 제품이 더 나은 세상을 만드는 데 기여하고 있는 만큼, 우리는 우리의 집합적인 노력이 영향력을 갖고 오랫동안 유지될 것이라고 확신합니다.
TI의 중점 분야
당사는 환경 영향을 줄이고 효율성을 개선하기 위해 온실가스(GHG) 배출 목표를 설정합니다. 2025년까지 TI는 절대 범위 1 및 2 GHG 배출량을 2015년 기준 연도보다 25% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사는 재생 가능한 에너지원의 전기 사용을 확대하고 있습니다. TI의 300mm 웨이퍼 팹은 2025년까지 전적으로 재생 가능한 전기로 구동되며, 2027년까지 미국에서 100%, 2030년까지 전 세계적으로 100%라는 추가 마일스톤을 달성할 예정입니다.
TI는 물을 책임감 있고 효율적으로 사용하는 것에 특히 중점을 두고 있습니다. 2024년, TI는 용수 절감 프로젝트를 시행하여 2023년 사용량의 3.5%에 해당하는 연간 물 사용량을 절약했습니다.
TI는 환경을 보호하고 매립 폐기물을 줄이기 위해 재료와 화학물질의 사용과 폐기를 책임감 있게 관리합니다. TI는 매립지에서 자재의 90%를 전용하여 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.
TI, 2030년을 위한 새로운 과학 기반 목표 도입
2026년 초, TI는 과학 기반 감축 목표 이니셔티브(SBTi)로부터 GHG 감축 목표를 검증받았습니다 TI의 과학에 기반한 목표에는 2023년을 기준 연도로 하여 2030년 말까지 Scope 1 및 2 GHG 절대 배출량을 42% 감축하고, Scope 3 GHG 절대 배출량을 25% 감축하는 것이 포함됩니다.
26 MAY 2026 | COMPANY BLOG
혁신과 영향력이 만나는 곳
직장에서 혁신을 이끌고, 지역사회의 좋은 이웃이 되겠다는 약속을 지키며, 지속 가능한 미래를 함께 만들어가는 TI