Mit einer soliden globalen Fertigungspräsenz, ist Texas Instruments (TI) in der Lage, Kunden mit geopolitisch zuverlässigen Kapazitäten in jeder Umgebung zu unterstützen.

Unsere Fähigkeit, Technologien und Produkte von mehreren Standorten zu beziehen, ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler unserer Fertigungsstrategie. So können wir oftmals Fertigungsflüsse zu anderen Standorten verschieben, ohne Produkte neu qualifizieren zu müssen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, spezialisierte Fertigungsströme alternative Teilenummern (APNs) anbieten zu können, die darauf abzielen, die Lieferkettenrisiken und Kosten der Kunden in einem sich ständig verändernden geopolitischen Umfeld zu mindern. Kunden können die folgenden Details für TI-Produkte einsehen, die in bestimmte Länder importiert werden.

Diese Suche liefert Import-/Exportinformationen für TI-Teile, wie HTS (Harmonized Tariff Schedule), ECCN (Export Control Classification Numbers) und Ursprungsland (COO), die für das Bestimmungsland spezifisch sind.

Wir verbessern unsere Selfservice-Funktionen kontinuierlich, um Kunden ein möglichst komfortables Erlebnis zu bieten. Heute können wir Ihnen Suchfunktionen für ".A" APNs anbieten und arbeiten an einer identischen Funktion für zusätzliche spezialisierte Abläufe.

Produkte, die auf spezialisierten Fertigungsabläufen basieren

SuffixBeschreibung
.AAlternative Teilenummern mit dem Suffix „.A” verwenden einen in den USA gefertigten Wafer, der ohne potenzielle zukünftige Auswirkungen auf die Zolltarife in die USA importiert werden kann.
.BAlternative Teilenummern mit dem Suffix „.B” können ohne potenzielle zukünftige Auswirkungen auf die Zolltarife nach China importiert werden.
TI wird in Zukunft möglicherweise weitere Suffixe anbieten, um individuelle Abläufe am Fertigungsstandort zu ermöglichen.

Aspekte bei der Auswahl eines spezialisierten Ablaufs

  • These specialized flows are offered as alternate part numbers (APNs) within our existing portfolio, to mitigate future potential tariff impact.
  • Some products with specialized flows have an associated cost premium, and come with an extended change order window (COW) of either 42 days (for products that have a published 14- or 42-day COW) or 91 days (for products that have a published 91-day COW).
  • Specialized product flows are available for TI’s direct customers to purchase through our backlog channel, and will soon be available through our authorized distributors.
  • At the time of shipment, TI will include relevant documentation supporting COO.
  • If a tariff is due for any reason upon importation to the specified country, the customer may reject the order and work with TI on shipment-specific options for a return.*

*Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen, die in unseren Verkaufsbedingungen festgelegt sind.

Die Analyse der möglichen Auswirkungen auf den Tarif basiert auf der jeweils geltenden Anwendung der Rechtsvorschriften des betreffenden Landes.  Die endgültige Tariffeststellung kann durch Änderungen bei der Auslegung dieser Gesetze oder die Einführung neuer Gesetze durch die zuständigen Behörden beeinträchtigt werden.  Die von TI bereitgestellten Informationen dienen zu Informationszwecken und dürfen nicht als Zusicherung oder Garantie von TI ausgelegt werden.