TI treibt Industriesysteme der nächsten Generation mit dem ersten kommerziell erhältlichen CAN-XL-Transceiver voran

Der neue CAN-XL-Transceiver TCAN6062 bietet die höchste Bandbreite und die größte Nutzlast aller CAN-basierten Netzwerktechnologien und bewahrt gleichzeitig die Vorteile bewährter CAN-Protokolle

12 Aug 2026 | Produkte und Technologien

Der CAN-XL-Transceiver TCAN6062 von TI überträgt mehr Daten mit höheren Geschwindigkeiten und eignet sich damit für Anwendungen wie humanoide Roboter, Industrieroboter und HMI-Systeme.

Was ist neu?
Texas Instruments (TI) hat heute den branchenweit ersten kommerziell erhältlichen CAN-XL-Transceiver vorgestellt. Er wurde entwickelt, um Industrieingenieure dabei zu unterstützen, mit den wachsenden Datenanforderungen moderner Netzwerke Schritt zu halten. Der TCAN6062 von TI ist ein Transceiver für Controller Area Network (CAN) mit Extended Data-Field Length (XL), der Nutzlasten von bis zu 2.048 Byte pro Frame und Datenraten von bis zu 20 MBit/s unterstützt. Gleichzeitig stellt er sicher, dass Nachrichten mit hoher Priorität zuerst und rechtzeitig übertragen werden – mit der Performance, auf die humanoide Roboter, Industrieroboter und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) angewiesen sind.

Dank seiner Abwärtskompatibilität mit CAN Flexible Data Rate (FD) und CAN Signal Improvement Capability (SIC) ermöglicht der TCAN6062 einen nahtlosen Umstieg auf CAN XL. So können Entwicklungsteams bestehende Designs schrittweise weiterentwickeln, ohne sie vollständig neu konzipieren zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht der Transceiver die Konsolidierung von Kommunikationsschichten und den Einsatz von Ethernet in heterogenen Netzwerkarchitekturen mit Tunneling des Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Dadurch lassen sich Diagnosedaten, Sensordaten, Steuerungsdaten und Over-the-Air-Updates effizient über ein einziges Netzwerk übertragen.

Warum ist das wichtig?
Industriesysteme erzeugen und benötigen heute mehr Daten als je zuvor. Anwendungen sind auf eine schnelle, deterministische Kommunikation angewiesen, um Bewegungssteuerung, Sensorrückmeldungen und Diagnosedaten zu synchronisieren. Dadurch sind neue Anforderungen an die Vernetzung entstanden, die Entwickler aufgrund begrenzter Bandbreiten häufig zu Kompromissen auf Systemebene zwingen. Der CAN-XL-Transceiver TCAN6062 von TI schließt diese Lücke: Er ermöglicht Netzwerke mit höherer Bandbreite, ohne auf die bewährte Zuverlässigkeit von CAN verzichten zu müssen.

Die CAN-XL-Spezifikation ist bereits seit Jahren standardisiert. TI bringt nun als erstes Unternehmen die dafür erforderliche Hardware auf den Massenmarkt. Mit dem TCAN6062 macht TI aus dem innovativen Protokoll eine breit verfügbare, sofort einsetzbare Lösung, die Entwickler in ihren Designs der nächsten Generation implementieren können.

„Mit der zunehmenden Intelligenz und Vernetzung von Industriesystemen steigen auch die Anforderungen an unsere Netzwerke“, so Dwight Byrd, General Manager, Interface Products bei TI. „Entwickler benötigen mehr Daten, höhere Geschwindigkeiten und mehr Flexibilität – ohne Abstriche bei Performance oder Zuverlässigkeit. Mit dem CAN-XL-Transceiver TCAN6062 von TI stehen ihnen diese Möglichkeiten schon heute zur Verfügung. So können sie schnellere und leistungsfähigere Industriesysteme entwickeln.“

Die SIC-Funktion des CAN-XL-Transceivers TCAN6062 reduziert Ringing in komplexen Netzwerken um bis zu 80 % und vereinfacht damit die Validierung in Architekturen mit einer großen Anzahl von Knoten. Da der Transceiver mit einem breiten Bereich an Eingangs- und Ausgangsspannungen kompatibel und für Spannungen bis zu ±58 V geschützt ist, bietet er eine große Designflexibilität für unterschiedlichste Industrieanwendungen.

Weitere Informationen
Als Mitglieder der technischen Arbeitsgruppe „CAN in Automation“ (CiA), die an der Entwicklung der internationalen Norm ISO 11898-2:2024 beteiligt war, haben die Ingenieure von TI die Spezifikation der Bitübertragungsschicht für CAN XL mitgestaltet. So haben sie dazu beigetragen, dass das Protokoll die Anforderungen industrieller Anwendungen in der Praxis erfüllt.

„CAN bildet seit Jahrzehnten das Rückgrat der industriellen Kommunikation“, erklärt Holger Zeltwanger, Geschäftsführer von CiA. „Texas Instruments ist seit vielen Jahren Mitglied von CiA und arbeitet eng mit uns zusammen. Auf dieser langjährigen Tradition baut das Unternehmen auf und hat durch seine Mitwirkung an einem Standard, der für die gesamte Branche richtungsweisend sein wird, die Entwicklung von CAN XL mitgestaltet. Mit der Einführung des ersten kommerziell erhältlichen CAN-SIC-XL-Transceivers steht CAN XL nun Entwicklern weltweit zur Verfügung. Dies unterstreicht unser gemeinsames Engagement, die technischen Herausforderungen von heute und morgen zu lösen.“

„CAN XL läutet eine neue Ära von Anwendungen ein und ermöglicht leistungsfähigere Systeme zu vertretbaren Kosten. CAN XL ist die bessere und kostengünstigere Variante von CAN FD und kann zudem Ethernet tunneln“, so Dr. Arthur Mutter, Vorsitzender der CAN XL Special Interest Group bei CiA und Senior Executive, Networking Technologies bei Bosch. „Mit dem CAN-SIC-XL-Transceiver von TI können Systementwickler nun die Vorteile von CAN XL nutzen, um Daten in unterschiedlichsten Anwendungen schnell (mit bis zu 20 MBit/s) und zuverlässig auszutauschen, von Industrie und Robotik bis hin zu sicherheitsbezogenen Automobilanwendungen.“

Der TCAN6062 ist die nächste Generation des branchenführenden CAN-Transceiver-Portfolios von TI. Mit Lösungen für CAN FD, CAN SIC und jetzt auch CAN XL bietet TI ein umfassendes Portfolio, das Entwicklern die nötige Flexibilität gibt, um mehr Daten schneller, über größere Entfernungen und zuverlässiger zu übertragen.

Verfügbarkeit
Der CAN-XL-Transceiver TCAN6062 ist ab sofort in Produktionsstückzahlen auf TI.com erhältlich. 

Über Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Analog- und Embedded-Processing-Chips beispielsweise für Industrie- und Automotive-Anwendungen, Rechenzentren, den Personal-Electronics-Sektor und die Kommunikationstechnik. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch zuverlässiger, erschwinglicher und stromsparender, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Mehr hierzu finden Sie auf TI.com.

FAQs

Was ist CAN XL und welche Lösungen sind verfügbar?

Controller Area Network (CAN) Extended Data-Field Length (XL) ist die dritte Generation des CAN-Kommunikationsprotokolls. Das in ISO 11898-2:2024 standardisierte Protokoll unterstützt Nutzlasten von bis zu 2.048 Byte und Datenraten von bis zu 20 MBit/s.

Der TCAN6062 von TI ist der erste kommerziell erhältliche CAN-XL-Transceiver und ermöglicht Entwicklern weltweit einen einfachen Einstieg in die Entwicklung intelligenterer, schnellerer und leistungsfähigerer Industriesysteme. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Wie unterscheidet sich der CAN-XL-Transceiver von TI von bestehenden CAN-Lösungen?

  • Mehr als doppelt so hohe Datenraten (bis zu 20 MBit/s)
  • 32-mal höhere Nutzlastkapazität (2.048 Byte gegenüber 64 Byte bei CAN Flexible Data Rate [FD])
  • Signal Improvement Capability (SIC) reduziert Ringing in komplexen Netzwerken um bis zu 80 %

Der TCAN6062 baut auf der bewährten Zuverlässigkeit von CAN FD und CAN SIC auf, auf die sich Entwickler verlassen können, und bietet gleichzeitig eine höhere Bandbreite und Nutzlastkapazität, um die Anforderungen von Industriesystemen der nächsten Generation zu erfüllen.

Welche Vorteile bietet der CAN-XL-Transceiver von TI insgesamt?

  • Abwärtskompatibel mit CAN-FD- und CAN-SIC-Netzwerken
  • Überträgt mehr Daten mit höheren Geschwindigkeiten und der bewährten Zuverlässigkeit von CAN
  • Ermöglicht die Konsolidierung von Kommunikationsschichten in heterogenen Netzwerkarchitekturen

Der TCAN6062 erleichtert den Umstieg auf CAN XL, da er vollständig abwärtskompatibel mit CAN FD und CAN SIC ist und Entwickler ihre bestehenden Designs somit schrittweise migrieren können. Dank der Unterstützung größerer Nutzlasten und höherer Datenraten müssen große Datenübertragungen nicht mehr auf mehrere Frames aufgeteilt werden. Dadurch sinken sowohl der Overhead als auch die Busauslastung. Durch Tunneling des Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ermöglicht der TCAN6062 zudem die Konsolidierung von Kommunikationsschichten und den Einsatz von Ethernet in heterogenen Netzwerkarchitekturen.

Für welche Anwendungen eignet sich der CAN-XL-Transceiver von TI besonders?

  • Humanoide Roboter
  • Industrieroboter
  • Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI)

Der TCAN6062 wurde für Industrieanwendungen entwickelt, bei denen eine Echtzeitkommunikation mit hoher Bandbreite unerlässlich ist. In humanoiden Robotern und Industrierobotern ermöglicht er eine schnellere Übertragung von Sensor- und Steuerungsdaten zwischen Gelenken und Aktuatoren. In HMI-Systemen und anderen Bereichen der Industrieautomatisierung sorgt er für eine zuverlässige, deterministische Kommunikation in heterogenen Netzwerkarchitekturen.

Teilen

Verwandte Pressemitteilungen

Alle anzeigen

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.