Wi-Fi 产品

适用于 Linux® 和 RTOS 系统的高性价比、可靠且可扩展的 Wi-Fi® 产品

parametric-filter查看所有产品
我们的产品系列包括将全新连接标准 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和低功耗 Bluetooth® 5.4 技术集于一身的高性价比产品。这些产品旨在轻松集成到基于 Linux 和 RTOS 的系统中,因此您可以安心无忧地连接物联网设备。我们是值得信赖的合作伙伴,在工业物联网 Wi-Fi 产品开发方面拥有 20 多年的丰富经验。 

按类别浏览

了解有关这些无线技术的更多信息
配套 IC

将 Wi-Fi 和低功耗蓝牙添加到包含处理器 (MPU) 或微控制器 (MCU) 的现有系统中。

无线 MCU

将 SimpleLink™ Wi-Fi 无线 MCU 用作主应用处理器,从而实现云连接。

模块

借助我们预先认证的模块,为您的设计添加无线连接,更大限度地减少工作量并缩短上市时间。

了解 Wi-Fi 产品系列

Wi-Fi 产品 设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

硬件

探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

软件

SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

教育资源

将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

设计和开发资源

评估板
SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。

 

此套件可用于 3 种配置:

  • MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
  • 处理器和 Linux 评估:BP-CC3351 + (...)
培训
SimpleLink Wi-Fi Academy
通过我们自定进度的动手实践培训模块,开始使用 TI SimpleLink Wi-Fi 解决方案。
设计工具
SimplElink™ Wi-Fi 设备的硬件设计评审

在 CC3XXX Wi-Fi 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。  申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查 Wi-Fi 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

对于基于 CC3301 和 CC3300 的设计,请将请求连同设计文件直接通过电子邮件发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。可从这些器件的相应产品页面请求获取有关这些器件的设计文档。

对于所有其他 CC3xxx (...)

CC3301MOD
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.306

CC3300MOD
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块

价格约为 (USD) 1ku | 2.875

CC3350MOD
Wi-Fi 产品

SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.594

CC3351MOD
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块

价格约为 (USD) 1ku | 4.025

CC3551E
Wi-Fi 产品

支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.393

为何选择 TI Wi-Fi

checkmark

强大的性能

我们的 Wi-Fi 技术可随时随地发挥作用。基于数十年的经验,我们强大的 Wi-Fi 无线电可在全球 220 多个接入点提供一致的性能。

checkmark

经济实惠的解决方案

我们的产品设计为高度集成的解决方案,需要较少的 BOM 并可降低整体系统成本。

checkmark

轻松连接到处理器或 MCU

我们的产品可连接到任何具有灵活系统架构并支持 Linux 和 RTOS 的处理器或 MCU。

checkmark

高级安全特性

我们的 Wi-Fi 产品提供全新的内置安全特性(如 WPA3 和集成式 HSM),可让您实施互联应用所需的安全措施。

探索 Wi-Fi 技术

了解 Wi-Fi 6 技术

我们全新的 CC33xx 和 CC35xx 产品系列支持 Wi-Fi 6,这是最新的 Wi-Fi 协议,在可靠性、安全性和速度方面均有改进。Wi-Fi 6 技术可实现电源优化和可靠性改进,例如 OFDMA(正交频率多址)和 TWT(目标唤醒时间)。这些进步使我们的器件成为注重可靠性和性能的下一代互联环境的理想选择。请观看此视频,详细了解 Wi-Fi 6 的优势和特性。

实现Wi-Fi 6的特色产品
CC3351 正在供货 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
新产品 CC3551E 预发布 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
新产品 CC3351MOD 预发布 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块

5GHz 的优势

我们的 CC335x 和 CC355x 支持 5GHz 频率范围,可实现更高的互操作性和可靠性。与 2.4GHz 频段相比,5GHz 频段的拥挤程度明显较低,这意味着微波炉、支持蓝牙 的设备、相邻的 Wi-Fi 网络和任何其他同样使用 2.4GHz 的无线通信协议产生的干扰更小。即使是在无线设备密度较高的环境中,拥塞减少也能实现更稳定可靠的连接。请观看此视频,详细了解双频带的优势和特性。

实现双频带的特色产品
CC3350 正在供货 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC

为什么选择预先认证的模块?

借助我们预先认证的无线模块,您可以在设计中添加无线连接,更大限度地减少工作量和加快产品上市速度。

优势:

  • 利用 TI 在全球监管机构获得的认证,简化您的无线鉴定流程。
  • 由于无需外部元件,因此可简化电路板设计和供应链。
  • 使用我们的内部天线或经批准的参考设计,不需要昂贵的射频设备和专业知识。
实现预先认证的模块的特色产品
新产品 CC3301MOD 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
新产品 CC3351MOD 预发布 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块

支持的信息安全机制

在设备互联的环境中,一个设备出现漏洞会危及整个网络。为了确保系统完整性,无线协议、硬件和软件之间需要多层安全性。我们最新的 CC33xx 器件系列支持众多安全驱动工具,例如用于抵御恶意攻击的 WPA3 和固件身份验证。此外,我们的集成式 CC35xx 系列器件还支持 Arm TrustZone 等信息安全机制,以及集成式硬件安全模块。

实现高效通信

在不同设备之间维持无缝连接对于实现可靠的用户体验至关重要。由于设备必须能够与各种网络和其他设备进行高效通信,因此互操作性是一个关键因素。我们最新的 CC33xx 和 CC35xx 系列器件使用来自不同制造商的 230 多个不同接入点进行测试。无论是在复杂的工业环境还是日常消费者环境中,我们的器件都能提供一致、可靠的性能,使其成为无线连接的值得信赖的选择。请观看该视频,详细了解我们的互操作性测试。

了解特色应用

楼宇自动化
为各种低功耗楼宇自动化产品提供可靠且安全的 Wi-Fi 6 云连接
电动汽车充电基础设施
使用可扩展的 TI Wi-Fi 6 进行本地和云连接,从而在电动汽车充电器中实现高效的能源管理
医疗
在医疗设备中实现安全可靠的 Wi-Fi 连接
大型和小型家用电器
从一系列 Wi-Fi 6 配套 IC 和无线 SoC 中进行选择,为大型和小型家用电器添加云连接
太阳能和储能
利用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 将光伏逆变器和电池连接到智能电网

为各种低功耗楼宇自动化产品提供可靠且安全的 Wi-Fi 6 云连接

凭借 20 多年开发 Wi-Fi 器件的经验,TI 可助您:

  • 创建云连接 HVAC 系统,将各种传感器关联在一起,以实现高效监测和控制。
  • 支持低功耗室内或室外摄像机,可安全地流式传输高清视频和音频,让您更加安心无忧。
  • 开发针对电池寿命进行优化的 Wi-Fi® 门锁,可通过云安全访问。

特色资源

参考设计
  • TIDM-1020 – 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
  • TIDC-01005 – 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
产品
  • CC3501E – 支持 2.4GHz Wi-Fi 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
  • CC3351 – SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

使用可扩展的 TI Wi-Fi 6 进行本地和云连接,从而在电动汽车充电器中实现高效的能源管理

TI Wi-Fi 连接能够为电动汽车充电基础设施提供可扩展且功能丰富的产品组合。

主要优势:

  • 借助强大的 Wi-Fi 连接(高达 50Mbps)增强负载平衡。
  • 基于部署站点,使用 AP/STA 或 Wi-Fi 网状拓扑创建可扩展的基础设施。
  • 通过多角色功能和集成式低功耗蓝牙简化安装和维护。
  • 借助支持工业级温度(-40°C 至 +85°C)的认证模块减少工程设计工作。
  • 将 Wi-Fi 与主机 MPU 或 MCU 无缝集成,以支持业界通用 OCPP。

特色资源

产品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
  • CC3351 – SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3551E – 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

在医疗设备中实现安全可靠的 Wi-Fi 连接

TI 拥有广泛的安装基础和多年为医疗设备制造商提供支持的经验,是能够满足您医疗设计中 Wi-Fi 连接需求的强大长期合作伙伴。

主要优势

  • 具有双频带(2.4GHz 和 5GHz)功能,能够在医院等拥塞射频环境中实现可靠连接
  • 借助经监管认证(FCC/IC/CE 和 TELEC)模块简化设计并缩短产品上市时间
  • 借助经 WPA3 和 FIPS 验证的加密模块满足最新安全性要求
  • 利用集成式低功耗蓝牙优化 2.4GHz 技术之间的吞吐量

特色资源

产品
  • CC3351 – SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3551E – 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

从一系列 Wi-Fi 6 配套 IC 和无线 SoC 中进行选择,为大型和小型家用电器添加云连接

TI 可靠且安全的 Wi-Fi 产品系列提供:

  • 适用于电池供电和线路供电应用的低功耗功能
  • 具有 30 多个信息安全机制的多层安全方法

特色资源

产品
  • CC3551E – 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
  • CC3351 – SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3501E – 支持 2.4GHz Wi-Fi 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
技术资源
软件开发

利用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 将光伏逆变器和电池连接到智能电网

TI Wi-Fi 连接有助于管理来自光伏逆变器和家用电池的实时数据,从而减少对中央电网的能源依赖。

主要优势:

  • 借助强大的 Wi-Fi 连接(高达 50Mbps)进行实时监测和控制。
  • 由于支持较高工作温度(高达 +105°C),即使在极为严苛的环境中也能提供可靠的 Wi-Fi 连接。
  • 通过多角色功能和集成式低功耗蓝牙实现轻松配置。
  • 借助认证模块减少工程设计工作,或通过使用 Wi-Fi IC 自行设计模块来降低系统成本。

特色资源

产品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
  • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3351 – SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

技术资源

资源
资源
适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证
在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
视频系列
视频系列
Wi-Fi 安全
详细了解我们 Wi-Fi 产品系列中提供的内置安全特性。
资源
资源
有关 Matter 连接标准的常见问题解答
通过提供基于成熟技术的统一应用层,各制造商可以利用此开源协议提高开发速度。