SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

SimpleLink™ MSP432 SDK 蓝牙插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

下载

概述

SimpleLink™ SDK 蓝牙插件是一个配套软件包,支持在主机 SimpleLink 平台上使用蓝牙网络处理器 (NWP)。此软件包支持将 MSP432P4MSP432E4CC32xx 器件用作主机平台,并支持将 CC2650MODACC2640CC26x2R1 用作低功耗蓝牙网络处理器。通过使用支持的主机平台和支持的网络处理器,该双芯片解决方案可以用作 GAP 外设角色或 GAP 中心角色。此软件包可与 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 配合使用,以提供便携式可扩展蓝牙编程套件。由于能够向嵌入式系统无缝模块化地添加蓝牙功能(更具体而言,是低功耗蓝牙/BLE),因此程序员能够将其嵌入式器件变成各种物联网基础设施的网关。

有关以外设角色展示双芯片解决方案的示例,该插件利用连接到 CC26xx 简单网络处理器 (SNP) 的 TI 简单应用处理器 (SAP) 驱动程序来提供高度可定制的硬件配置。对于 SAP 和 SNP 之间的软件连接,使用与架构无关的 HAL/驱动程序层来提高软件可移植性并更大限度地提高配套资料重用性。

有关以中心角色展示双芯片解决方案的示例,使用主机控制器接口 (HCI) 协议通过 UART 串行接口进行 NWP 和主机之间的通信。支持 TI 供应商特定的 HCI 命令和有限的低功耗蓝牙 HCI 命令/事件子集,以实现蓝牙应用。通过使用 TI 供应商特定的命令和事件,应用程序可以与 BLE 栈通信并对其进行访问。

特性
  • 广泛演示套件,展示软件特性和 BLE 功能
  • 电源管理功能,可启用低功耗或常规功耗模式
  • 针对每个软件组件的完整文档和示例,包括软件 API 指南和用户指南
  • GAP 中心角色支持
    • 主机控制器接口 (HCI) 协议,用于主机平台和 NWP 之间的通信
    • 支持用作主机测试的网络处理器      
    • 支持向 NWP 发送 TI 供应商特定 HCI 命令和低功耗蓝牙 HCI 命令/事件的子集
    • 网络处理器和主机之间的 UART 串行接口
    • BLE 5 支持
    • 支持低功耗安全连接 (LESC) 配对
    • 在同时连接多达 4 个外设的情况下进行了测试(但可以支持 4 个以上的连接)
    • 通过与 SimpleLink BLE Azure 网关示例包配合使用,演示将中央设备用作物联网网关 
  • GAP 外设角色支持
    • 通过使用 TI 简单应用处理器 (SAP) 驱动程序来实现,该驱动程序提供 API 以支持 MSP432 和 CC26xx 之间的通用可移植接口
    • BLE 4 和 BLE 5 支持
    • 网络处理器和主机之间的 UART 或 SPI 串行接口
    • 各种示例应用
    • 蓝牙配置文件

  • 嵌入式库和源代码
  • TI-RTOS 内核
  • 具有针对闪存器件的常见配置的固件映像
  • 针对每个软件组件的完整文档和示例,包括软件 API 指南和用户指南
  • BLE 示例应用
    • Project Zero(BLE 开发的起点)
    • 简单应用处理器
    • 无线固件更新 (OTA)
    • 传感器 BoosterPack
    • LCD 文本 BoosterPack
    • BLE Wi-Fi 配置
    • 简单中心

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

插件

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
浏览 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
Wi-Fi 产品
CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S CC3235S 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
浏览 下载选项

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018-4-19

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针
评估板
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持