ビデオ シリーズ
プレシジョン ラボ シリーズ:RS-485
TI プレシジョン ラボ (TIPL) は、アナログ シグナル チェーンの設計者向けの非常に包括的なオンライン クラスです。インターフェイス シリーズでは、産業用や車載などの多様なアプリケーションで一般的に使用されているプロトコルに関するテクニカル トレーニングを提示します。RS-485 シリーズの視聴を開始すると、RS-485 規格の概要、この規格を使用する状況、トランシーバの動作方法の基本、長いケーブルや複雑なネットワークを経由してデータを送信する際に発生する可能性のある課題を確認できます。
プレシジョン ラボ シリーズ:RS-485
RS-485 とは
このビデオでは、RS-485 規格を技術的な観点から解説し、エンジニアが知っておくべき重要なポイントを分かりやすく説明します。
00:11:08|23 11月 2019
このビデオをご覧になると、RS-485 規格の概要と、伝送ライン通信用に RS-485 を選択する理由を理解し、RS-485 規格の重要な点について詳しく説明できるようになります。このビデオでは、 ハーフデュプレックスネットワーク、フルデュプレックスネットワーク、RS-485 ドライバの特性、差動受信機、受信機のヒステリシス、およびユニットロードについて説明します。