対面式のパワー サプライ デザイン セミナーにぜひご参加ください
日時
2026年5月19日(火)9:30開始、16:00終了予定 大阪会場
2026年5月20日(水)9:30開始、16:00終了予定 名古屋会場
2026年5月21日(木)9:30開始、16:00終了予定 東京会場
*セミナーに参加するにはmyTIアカウントへの登録が必要です。
| 時間 | 基礎セッション | 上級セッション |
|---|---|---|
| 9:30 - 10:45 | セッション1 :降圧コンバータ回路の設計の基本 スピーカー:西村 聡逸 | セッション1 : デジタル電源制御の基礎 スピーカー:小幡 智 |
| 10:45 - 11:00 | 休憩 | 休憩 |
| 11:00 - 12:00 | セッション2 : 電力変換用途における電流と電圧のセンシング スピーカー:平井 淳 | セッション2 : プレーナトランスの設計チュートリアル スピーカー:佐藤 健弘 |
| 12:00 - 13:30 | 休憩 | 休憩 |
| 13:30 - 14:30 | セッション3 : 電源レイアウトに関する考慮事項
| セッション3 : デュアル・アクティブ・ブリッジの概要
スピーカー:越智良樹 |
| 14:30 - 15:00 | 休憩 | 休憩 |
| 15:00 - 16:00 | セッション4 : スイッチングレギュレータの位相補償について スピーカー:平田 晃大 | セッション4: GaN内蔵フライバックコンバータを用いた高電力密度電源の設計の基礎 スピーカー:池田 幸司 |
セッションの議題
| トピックと説明 |
|---|
デジタル電源制御の基礎 このペーパーは、マイコンベースのデジタル電源制御設計の基礎について説明します。つまり、フィードバックサンプリング、補償器、アクチュエータといったデジタル電源制御のビルディング ブロックの動作原理について説明します。また、各ブロックの重要なパラメータと、電圧モードが制御された降圧コンバータのステップバイステップの設計プロセスを通して、制御ループの性能に及ぼす影響について説明します。次に、フィードバック回路の設計と、A/D コンバータの概要、アクチュエータ、つまりデジタルパルス幅変調に関する構成についても説明します。さらに、デジタル補償器の選択、実装、補償の手順についても説明します。 |
| プレーナトランスの設計チュートリアル このトピックでは、中間バスコンバータ (IBC) アプリケーションに適した平面トランスを設計するプロセスについて説明します。ここで説明される原理は、他の平面トランスアプリケーションや一般的なトランス設計にまで適用されます。トランスの設計に関する主な原理について説明します。これには、電気設計要件、サイズに関する検討事項、コアの選択、巻線に関する検討事項、損失の予測が含まれます。トランスの設計プロセスについて、一般化されたフローチャートと、各ステップの詳細な説明が提供されます。最後に、このプロセスを使用して設計したトランスの測定された性能を確認し、このペーパーを締めくくります。 |
| デュアル・アクティブ・ブリッジの概要 デュアル アクティブ ブリッジ コンバータ (DAB) は、高速過渡応答が広く、広い入出力範囲と高い効率を実現する高性能双方向 DC/DC コンバータで広く使用されています。このトピックでは、DAB コンバータの概要、動作原理、高効率化のオプション、および共振型 DAB (SR -DAB) コンバータの特徴を紹介します。また、高効率を実現するSR-DAB コンバータ基板の性能を実証します。 |
GaN内蔵フライバックコンバータを用いた高電力密度電源の設計の基礎 フライバックは、その簡単さと低コストから、低消費電力 AC-DC 変換で最も一般的なトポロジです窒化ガリウム (GaN) デバイスは、パワー半導体技術の開発に伴い、導通、スイッチング損失の改善や統合の簡素化を通じて、フライバックの性能をさらに向上させることができます。このプレゼンテーションでは、GaN を採用した場合のフライバック性能の向上について説明します。フライバックコンバータの性能をさらに向上させるための設計手順やコツ についても説明します。 |
| 降圧コンバータ回路の設計の基本 このセッションでは、降圧コンバータの設計とテストを実践に即して紹介します。降圧コンバータは、降圧アプリケーションで広く使用されています。降圧コンバータの動作と制御の基礎を解説した後、降圧コンバータの設計プロセスについてステップバイステップで詳細を説明します。この設計例では、設計パラメータ、部品の選定、制御ループの補償、回路基板のレイアウト、ハードウェアのテスト / 結果について説明します。このセッションの対象者としては、パワー エレクトロニクスの設計経験がほとんどまたはまったくない方を想定しています。 |
| 電力変換用途における電流と電圧のセンシング 電力変換アプリケーションにおいて、電圧と電流の適切なセンシングはコントローラが出力レベルを適切に維持するために非常に重要です。集積された電源ICではIC内部のセンシングアンプを使用しますが、大電力電源や絶縁電源では外部回路が必要です。このセッションでは設計時に適したソリューションを選択できるよう、さまざまなソリューションの特長、アプリケーションへの適合性、トレードオフを説明します。 |
| スイッチングレギュレータの位相補償について スイッチングレギュレータの位相補償は煩雑であり、多くのエンジニアが頭を悩ませています。本プレゼンテーションでは、様々なスイッチングレギュレータの位相補償の考え方を段階を踏んで説明します。まず、主要トポロジーのパワーステージの伝達関数、および各種位相補償ネットワークの伝達関数について説明を行います。その後、全体ループの伝達関数を考慮した、位相補償ネットワークの適切な設計方法について解説します。 |
電源レイアウトに関する考慮事項 電源設計のレイアウトは適切な動作にとってきわめて重要であり、回路図を物理的な製品に変換する際には多くの問題について考慮する必要があります。このトピックでは、回路の寄生成分による設計の動作の低下を回避する手法について取り上げます。フィルタ部品とプリント配線板 (PWB) パターンの寄生インダクタンスと寄生静電容量が及ぼす影響を最小化する複数の手法、および PWB パターン抵抗が電源レギュレーションと電流容量に及ぼす影響について説明します。熱設計の一般的な概要だけでなく、自然環境と強制空気環境でのサンプル温度上昇の計算についても取り扱います。最後に、出力段と制御デバイスのレイアウトに関するいくつかの実用的な例を紹介します。 |