持続可能な未来を作り上げる
当社は持続可能な製造および環境管理責任における長期的な取り組みを実施しています。当社の広範な社内製造拠点では、製造プロセス、環境に及ぼす影響、改善の機会を、より的確に管理できます。
私たちの目標は、長期間にわたる私たちの意思決定の指針であり、TI の製品はより良い世界を作り出すのに役立っています。このことを踏まえ、私たちの努力の結集は影響力を及ぼし、長期的に持続すると確信しています。
私たちの目標は、長期間にわたる私たちの意思決定の指針であり、TI の製品はより良い世界を作り出すのに役立っています。このことを踏まえ、私たちの努力の結集は影響力を及ぼし、長期的に持続すると確信しています。
当社の重点分野
環境に及ぼす影響を低減し、効率を改善するために、TI は温室効果ガス (GHG) 排出量に関する目標を設定しています。適用範囲 1 (Scope 1) と 2 の GHG の絶対排出量 (総量) を 2025 年末までに 25% (2015 年が基準年) 削減することを意図しています。
TI は、電力利用における再生可能エネルギー源の割合を着実に拡大しています。TI が持つ 300mm ウェハー ファブは、2025 年にはすべて再生可能電力でまかなわれる予定です。さらに、2027 年には米国で 100%、2030 年には全世界で 100% に到達することを目標としています。
TI は水に対する責任と水の効率に特に注目しています。2024 年に、TI は複数の水節減プロジェクトを実施しました。その結果、2023 年の使用量を基準として、年間の水使用量を 3.5% 節水しました。
環境を保護し、埋め立てに回す廃棄物の量を低減するために、TI は、原材料と化学物質の使用と廃棄を責任ある方法で管理しています。環境に及ぼす影響を低減するために、TI は廃棄物の 90% を埋め立て処分する代わりに転用することを意図しています。
TI は 2030 年に向けて新たに科学に立脚した目標を設定
2026 年の早い時期に、TI は Science Based Targets イニシアチブ (SBTi) から GHG 排出量の削減目標の妥当性確認を受け取りました。科学的根拠に基づく当社の取り組みには、Scope 1 および 2 の GHG 絶対排出量を 42% 削減し、基準年の 2023 年から 2030 年度末までに、Scope 3 の GHG 絶対排出量を 25% 削減することが含まれています。
26 MAY 2026 | COMPANY BLOG
イノベーションとインパクトが出会う場所
職場におけるイノベーションの推進、地域社会における良き隣人としての責任の遂行、サステナブルな未来の創造