API-Nutzungsbedingungen für Drittanbieter
Einleitung und Zweck
Wichtig – sorgfältig lesen: Dieser Zusatz für Drittanbieter-Entwickelnde zu den Nutzungsbedingungen der Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) von Texas Instruments (der „Zusatz“) gilt für die Nutzung von APIs, die von Texas Instruments Incorporated und seinen Tochtergesellschaften (zusammen „TI“) zur Verfügung gestellt werden, zusammen mit der zugehörigen Dokumentation, Software und den Inhalten auf dem API-Portal von TI (zusammen "TI-APIs") und ergänzt die Nutzungsbedingungen für APIs von Texas Instruments (derzeit verfügbar unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/terms-conditions/application-programming-interfaces-agreement.html, die „API-Bedingungen“), die hiermit durch Verweis aufgenommen werden. Durch den Zugriff auf bzw. die Nutzung von TI-APIs stimmen Sie diesem Zusatz und den API-Bedingungen in Ihrem eigenen Namen sowie im Namen der durch Sie vertretenen Einrichtung zu. Bei Verwendung der TI-APIs im Namen einer juristischen Person erklären Sie verbindlich, dass Sie entsprechend bevollmächtigt sind, um diese juristische Person an diesen Zusatz und die API-Bedingungen zu binden und dass Sie durch Akzeptieren des Zusatzes und der API-Bedingungen im Namen dieser juristischen Person tätig sind (jedweder Verweis auf "Sie" im vorliegenden Zusatz bezieht sich auf diese juristische Person). Groß geschriebene Begriffe, die im vorliegenden Dokument verwendet, jedoch nicht gesondert definiert werden, sind in der nach API-Bedingungen gültigen Bedeutung zu verwenden. Bei Widerspruch zwischen dem vorliegenden Zusatz und den API-Bedingungen ist dieser Zusatz vorrangig zu behandeln.
Wenn Sie die TI-APIs als Schnittstelle zu oder in Verbindung mit anderen Produkten oder Dienstleistungen von TI verwenden, gelten auch die Bedingungen oder Lizenzen für diese anderen Produkte oder Dienste.
1. Ihre Verwendung von TI-APIs.
Der Zugriff auf und die Nutzung der TI-APIs ist ausschließlich entsprechend den API-Bedingungen und dem vorliegenden Zusatz gestattet. TI-APIs dürfen ausschließlich verwendet werden, um im Namen von Kunden von TI, die von TI zur Verwendung von TI-APIs dafür autorisiert wurden und Sie entsprechend beauftragt haben (nachfolgend bezeichnet als „API-Endnutzer“), Anwendungen (nachfolgend bezeichnet als „Anwendungen“), die in Verbindung zu TI-APIs stehen, zu entwickeln, zu pflegen und zu betreiben, um API-Integrationsleistungen bereitzustellen. Ihre Anwendung darf TI-Daten nur dann in Echtzeit bzw. nahezu in Echtzeit zwischen TI und dem API-Endnutzer übertragen, wenn die TI-Daten durch Ihre Anwendung dem Endnutzer über eine von Ihnen angebotene und gepflegte Schnittstelle angezeigt werden. Sie dürfen die Mindestmenge an TI-Daten, die nach vernünftigem Ermessen benötigt wird, um die Anforderungen des API-Endnutzers zu erfüllen, nur so lange behalten, wie dies notwendig ist, und auch nur, um diese TI-Daten dem Endnutzer anzuzeigen. Sie fordern vom API-Endnutzer die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regelungen bzw. API-Bedingungen und ermöglichen ihm nicht wissentlich, gegen diese zu verstoßen. TI stellt keine Partei in jedweden gültigen Nutzungsbedingungen zwischen Ihnen und dem API-Endnutzer dar. Für den benötigten Support des API-Endnutzers hinsichtlich Ihrer Anwendungen sind Sie selbst verantwortlich. Sie erkennen an, dass TI nicht zum Support für Ihre Anwendung verpflichtet ist. Sie stellen gegenüber dem API-Endnutzer nicht dar, dass TI für diesen Support verantwortlich sei.
2. Verbote und Einschränkungen bei der Nutzung von TI-APIs.
Sie werden andere nicht bei Folgendem unterstützen oder es ihnen ermöglichen: (a) TI-Daten zu extrahieren, abzuschürfen, Datenbanken aufzubauen oder anderweitig dauerhafte Kopien von TI-Daten zu erstellen, (b) TI-Daten für einen längeren Zeitraum zu speichern, als für die Anforderungen des API-Endnutzers nach vernünftigem Ermessen notwendig ist, (c) Produkte oder Dienste zu erstellen oder anzubieten, die ganz oder teilweise auf TI-Daten oder der Analyse von TI-Daten beruhen, (d) TI-APIs oder TI-Daten zu verwenden, um API-Endnutzer von TI-Produkten und -Diensten abzuwerben, (e) von TI-APIs mehr als die minimale Datenmenge anzufordern, die Ihre Anwendung benötigt, um die Anfragen des API-Endnutzers zu erfüllen, (f) Ihre Anwendung anderen Parteien als dem API-Endnutzer zur Verfügung zu stellen, (g) einen eindeutigen Verweisbezeichner zu fälschen oder zu ändern oder anderweitig die Quelle der von Ihrer Anwendung ausgehenden Anfragen zu verschleiern oder zu ändern, oder (i) TI-APIs oder TI-Daten in einer Weise zu nutzen, die gegen diesen Zusatz oder die API-Bedingungen verstößt.
3. Sicherheit; Überwachung; Auditierung
Sie garantieren, dass Ihre Anwendung in Übereinstimmung mit den Industriesicherheitsstandards entwickelt wurde, sodass sie auf sichere Weise mit den TI-APIs funktioniert. TI kann Technologien einsetzen, um Probleme, die durch Ihre Anwendung verursacht werden können, zu überwachen, zu erkennen, zu verhindern oder ihre Auswirkungen zu begrenzen. Zum Zwecke der Überwachung und des Nachweises Ihrer Einhaltung dieses Zusatzes und der API-Bedingungen sind Sie verpflichtet, (a) TI (oder einem von TI beauftragten Dritten) angemessenen Zugang zu Ihrer Anwendung zu gewähren, (b) alle Fragen oder Fragebögen von TI bezüglich Ihrer Einhaltung zu beantworten und diese Antworten auf angemessene Aufforderung von TI zu bestätigen und (c) auf angemessene Aufforderung von TI einem von TI ausgewählten internen oder unabhängigen Prüfer zu gestatten, alle Aufzeichnungen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung oder Ihrer Nutzung der TI-API zu prüfen, und Sie werden allen derartigen Prüfungsanforderungen nachkommen.
4. Haftungsbeschränkung
a. Allgemeine Einschränkung IN KEINEM FALL HAFTET TI FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, STRAFEN NACH SICH ZIEHENDE ODER FOLGESCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT ODER AUS DIESEM ZUSATZ ODER DER NUTZUNG DER TI-APIS ODER DER TI-DATEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB TI AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT. ZU DIESEN AUSGESCHLOSSENEN SCHÄDEN GEHÖREN UNTER ANDEREM, ABER NICHT AUSSCHLIEẞLICH, DIE KOSTEN FÜR AUSBAU ODER ERNEUTEN EINBAU, DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER -LEISTUNGEN, KOSTEN FÜR EXTERNE COMPUTERRESSOURCEN, ARBEITSKOSTEN, VERLUST VON GESCHÄFTSWERT, ENTGANGENEN GEWINN, ENTGANGENE EINSPARUNGEN, UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG, DATENVERLUST UND BETRIEBSUNTERBRECHUNG. TI HAFTET NICHT FÜR ANSPRÜCHE JEGLICHER ART, DIE EINE ANDERE PARTEI GEGENÜBER IHNEN GELTEND MACHT.
b. Spezifische Einschränkungen IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG VON TI AUS DIESEM ZUSATZ ODER DER NUTZUNG VON TI APIS ODER TI DATEN DEN HÖHEREN BETRAG DER VON IHNEN GEMÄSS DIESEM ZUSATZ AN TI BEZAHLTEN GEBÜHREN ODER FÜNFHUNDERT US-DOLLAR (500 US-DOLLAR). DAS VORHANDENSEIN VON MEHR ALS EINEM SCHADENSFALL VERGRÖSSERT ODER VERLÄNGERT DIESE EINSCHRÄNKUNGEN NICHT.
c. Schadloshaltung Sie stellen TI von jeglichen Ansprüchen, Klagen oder Verfahren frei, die sich aus oder in Verbindung mit Ihrer Anwendung, Ihrer Nutzung der TI-APIs oder TI-Daten oder Ihrer Verletzung dieses Zusatzes oder der API-Bedingungen ergeben, einschließlich jeglicher Haftung oder Kosten, die sich aus Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Klagen, Urteilen, Prozesskosten und Anwaltsgebühren ergeben.
5. Verschiedenes
Wird eine Bestimmung dieses Zusatzes von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar befunden, so gilt diese Bestimmung als in dem Umfang geändert, der erforderlich ist, um ihre Durchsetzbarkeit im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu ermöglichen, oder, falls eine solche Änderung nicht möglich ist, wird diese Bestimmung von diesem Zusatz abgetrennt und gestrichen, und der Rest dieses Zusatzes bleibt in Kraft. TI kann diesen Zusatz jederzeit ganz oder teilweise ändern, z. B. um Gesetzesänderungen oder Änderungen an den TI-APIs zu berücksichtigen. Bitte überprüfen Sie diesen Zusatz auf TI.com regelmäßig. Wenn Sie mit dem geänderten Zusatz nicht einverstanden sind, sollten Sie Ihre Nutzung der TI-APIs einstellen. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der TI-APIs erklären Sie sich mit dem geänderten Zusatz einverstanden.