Designer finden eine kostengünstige MCU im umfangreichen MSP430-Sortimento von über 2000 Bausteinen für nahezu jeglichen Bedarf. Mit unseren vereinfachten Tools, unserer Software und dem absolut besten Support können Sie umgehend loslegen und die Zeit bis zur Markteinführung deutlich verkürzen.

Hardware-Entwicklung

Beginnen Sie mit der Evaluierung unseres MSP430 MCU-Portfolios, indem Sie ein modulares Ökosystem nutzen, das Ihnen die Flexibilität bietet, die MCUs mit den LaunchPad™-Entwicklungskits, BoosterPack™-Plug-in-Modulen und anwendungsspezifischen Evaluierungsmodulen (EVM) zu nutzen. Launchpad-Kits und Boosterpacks sind Ihre wichtigste Evaluierungsplattform für die meisten MSP430-Entwicklungen.

Hardwareentwicklungstools

LaunchPad-Entwicklungskits

Entwicklungskit

MSP430FR2433-LaunchPad™-Development Kit

Das MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ Development Kit ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungsmodul (EVM) auf Basis des MSP430FR2433 Value Line Sensing-Mikrocontrollers (MCU). Es enthält alles, was für die Entwicklung auf der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller-Plattform MSP430FR2x FRAM benötigt wird, (...)
Entwicklungskit

MSP430FR2355-LaunchPad™-Entwicklungskit

Das MSP-EXP430FR2355-LaunchPad™-Entwicklungskit ist ein einfach zu verwendendes Evaluierungsmodul (EVM), das auf dem Value-Line-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR2355 basiert. Es enthält alles, was Sie für den Einstieg in die Entwicklung auf der Value-Line-MCU-Plattform MSP430FR2x benötigen, (...)

Entwicklungskit

MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

Entwicklungskit

MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB

Das MSP430™ LaunchPad™ -Entwicklungskit verfügt jetzt über USB. Das MSP-EXP430F5529LP ist ein kostengünstiges und einfaches Entwicklungskit für den MSP430F5529-USB-Mikrocontroller. Es bietet einen einfachen Einstieg in die Entwicklung mit der MSP430-MCU, mit einer integrierten Emulation zum (...)
Entwicklungskit

MSP430FR2311-LaunchPad™-Entwicklungskit

Das MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ Development Kit ist eine einfach zu verwendende Mikrocontroller-Entwicklungsplatine für MSP430FR2000-, MSP430FR21xx- und MSP430FR23xx-MCUs. Es enthält alles, was für einen schnellen Entwicklungsstart benötigt wird – einschließlich On-Board-Emulation für (...)

Entwicklungskit

LaunchPad™-Entwicklungskit MSP430FR4133

Das MSP-EXP430FR4133 LaunchPad-Entwicklungskit ist ein einfach zu verwendendes Evaluierungsmodul (EVM) für den MSP430FR4133 Mikrocontroller. Es enthält alles, was für den Einstieg in die Entwicklung mit der FRAM-basierten MSP430™ Ultra-Low-Power (ULP)-Mikrocontroller-Plattform (MCU) benötigt wird, (...)
Entwicklungskit

MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

Das MSP-EXP430FR5969 LaunchPad-Development Kit ist ein einfach zu bedienendes Mikrocontroller Entwicklungsboard für die MSP430FR5969 MCU. Es enthält alles, was für eine schnelle Entwicklung auf der MSP430FRxx FRAM-Plattform erforderlich ist, einschließlich auf der Platine integrierter Emulation für (...)

Evaluierungsplatine

LaunchPad™-Entwicklungskit MSP430FR2476

Das LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ Development Kit ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungsmodul (EVM) auf Basis des MSP430FR2476 Value Line Sensing-Mikrocontrollers (MCU). Es enthält alles, was für die Entwicklung auf der extrem energieeffizienten MSP430FR2x Value Line Sensing-MCU-Plattform (...)

Entwicklungskit

MSP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit

Das MSP-EXP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit ist ein einfach zu verwendendes Evaluierungsmodul (EVM) für den Mikrocontroller (MCU) MSP430FR5994. Es enthält alles, was für die Entwicklung auf der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller-Plattform MSP430FR5x FRAM benötigt wird, einschließlich einem auf der (...)

Entwicklungskit

MSP430™ LaunchPad™ Development Kit für Value Line MCU

Das MSP430G2553 LaunchPad™ Entwicklungskit ist ein kostengünstiges und benutzerfreundliches Evaluierungsmodul (EVM) für die MSP430G2xx-Mikrocontroller (MCUs) der Einstiegsklasse. Es enthält, was für die Entwicklung auf der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller-Plattform MSP430™ benötigt wird, (...)

BoosterPack-Plug-In-Module

Tochterkarte

BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung

Wenn es an ein LaunchPad™-Entwicklungskit angeschlossen ist, kann das Audio-BoosterPack™-Plug-in-Modul BOOSTXL-AUDIO den Audioeingang von einem Mikrofon erfassen und das Audio über einen auf der Platine integrierten Lautsprecher ausgeben. Kopfhörereingang und -ausgang werden ebenfalls unterstützt. (...)

Entwicklungskit

MSP430 CapTIvate™ MCU Touch-Tastatur BoosterPack-Steckmodul

Das BOOSTXL-CAPKEYPAD ist ein benutzerfreundliches Evaluierungsmodul (EVM) für den MSP430FR2522-Mikrocontroller (MCU) mit kapazitiver Touch-Sensorik und Captivate™-Technologie. Das BOOSTXL-CAPKEYPAD kann auf drei verschiedene Arten verwendet werden: mit LaunchPad™-Entwicklungskit, mit dem (...)

Tochterkarte

Educational BoosterPack MKII

Das Educational BoosterPack MKII bietet ein hohes Maß an Integration für Entwickelnde zum schnellen Prototyping von Komplettlösungen. Es bietet verschiedene Analog- und Digital-Ein-/Ausgänge, einschließlich eines analogen Joysticks, Umwelt- und Bewegungssensoren, RGB-LED, Mikrofon, Summer, (...)

Evaluierungsplatine

Fuel Tank MKII Battery BoosterPack-Steckmodul

Das BoosterPack™-Plug-in-Modul Fuel Tank MKII ist das Nachfolgedesign zum ursprünglichen Fuel-Tank-BoosterPack-Moduls. Es umfasst die nächste Generation von TI-Batterieüberwachungs-ICs und andere neue Funktionen, um die Bedienung zu erleichtern. Es ermöglicht die Stromversorgung von (...)

Tochterkarte

Infrarot (IR) BoosterPack-Steckmodul

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR (...)

Anwendungsspezifische EVMs

Evaluierungsplatine

MCU-Platine MSP430FR2676 mit kapazitiver Touch-Technologie

Das MSP430FR2676-CapTIvate™-Touch-MCU-Board (CAPTIVATE-FR2676) ist eine einfache Evaluierungsplatine zur Evaluation kapazitiver Touch- und Näherungssensoren durch den Einsatz von steckbaren Sensorplatinen (separat erhältlich). 

Die MCU-Platine verfügt über eine 20-polige Debug-Buchse, über die sich (...)

Evaluierungsplatine

MCU-Platine MSP430FR2633 mit kapazitiver Touch-Technologie

Das CapTIvate™ MSP430FR2633-MCU-Board (CAPTIVATE-FR2633) ist eine einfache Evaluierungsplatine zum Evaluieren kapazitiver Touch- und Näherungssensoren durch den Einsatz von steckbaren Sensorplatinen (separat erhältlich).  Die MCU-Platine verfügt über eine 20-polige Debug-Buchse, über die sich der (...)
Evaluierungsplatine

MSP430FR6047-Ultraschallsensorik-Evaluierungsmodul

Das EVM430-FR6047-Evaluierungskit ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung der Leistung der MSP430FR6047-MCUs für Ultraschallsensoranwendungen (z. B. intelligente Wasserzähler). Die MSP430FR6047 MCU ist ein extrem energieeffizienter Baustein mit integriertem Analog-Frontend zur (...)

Evaluierungsplatine

MSP430FR6043-Ultraschallsensorik-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungskit EVM430-FR6043 ist eine Entwicklungsplattform zur Leistungsevaluierung des MSP430FR6043 bei Ultraschallsensoranwendungen (z. B. intelligente Gaszähler). Die MSP430FR6043 MCU ist eine extrem energieeffiziente MCU mit integriertem Analog-Frontend zur Ultraschallsensorik (...)
Evaluierungsplatine

MSP430i2040 EVM für Unterzählerauslesung

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

Die MSP430Ware-Software ist eine Sammlung von Designressourcen für die Entwicklung mit MSP430 MCUs, einschließlich einer großen Auswahl an hoch abstrahierten Softwarebibliotheken. Die Software ist als Komponente der Desktop- und Cloud-Version von Code Composer Studio™ IDE oder als eigenständiges Paket verfügbar.

Das CapTIvate™ MCU -Designcenter GUI ist eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit der kapazitiven Sensortechnologie von CapTIvate auf MSP430-Mikrocontrollern zu tun hat. Es enthält Tools, Dokumentation und Softwarebeispiele, die Design mit kapazitiver Touch-Technologie vereinfachen und beschleunigen können.

Das Designzentrum für Energiemessung ist ein schnelles Entwicklungstool, das die Energiemessung mit Hilfe einer grafischen Benutzerschnittstelle (GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispielen ermöglicht, die die Entwicklung vereinfachen und das Design in einem breiten Bereich Anwendungen beschleunigen können.

Das Ultraschall-Designzentrum ist die zentrale Anlaufstelle für Informationen zur Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen. Unsere Ressource enthält Tools, eine GUI, Dokumentation, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele.

Das USB-Entwicklerpaket für MSP430 ist ein Softwarepaket mit allen Quellcodes und Beispielanwendungen, die für die Entwicklung eines USB-basierten MSP430-Projekts erforderlich sind. Das Paket unterstützt nur MSP430 USB-Geräte.

Unser Design- und Entwicklungsökosystem kann Ihnen beim Vereinfachen Ihres Designprozesses helfen.  Finden Sie Ressourcen und erkunden Sie Optionen für MSP430-™-Mikrocontroller, um Ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Zum Umfang der CCStudio™-IDE gehören ein optimierender C/C++-Compiler, ein Quellcodeeditor, eine Build-Umgebung für Projekte, ein Debugger, ein Profiler und viele weitere Funktionen. Die intuitive IDE führt Sie durch jeden Schritt der Anwendungsentwicklung. Vertraute Tools und Schnittstellen vereinfachen den Einstieg.

Hardware-Programmiertool

MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Das MSP-FET ist ein leistungsstarkes Emulations-Entwicklungstool, das oft auch als Debug-Sonde bezeichnet wird und mit dem Benutzer mithilfe von energieeffizienten MSP-Mikrocontrollern schnell mit der Entwicklung beginnen können.

Es unterstützt Programmierung und Echtzeit-Debugging sowohl über JTAG- (...)

Treiber oder Bibliothek

Bootloader (BSL) für MSP-Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch

Der Bootloader (BSL) auf MSP430™ Mikrocontrollern (MCUs) ermöglicht es dem Benutzer, während der Prototyping-Phase, der Endproduktion und im Betrieb mit dem in den MSP-MCUs eingebetteten Speicher zu kommunizieren. Diese Kommunikation über Standardschnittstellen wie UART, I2C, SPI und USB. Sowohl (...)

Software-Programmiertool

UniFlash-Flash-Programmiertool

UniFlash ist Teil des umfassenden CCStudio™-Entwicklungsökosystem von TI und ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl (...)

CPU-Kern

In dieser Videoreihe lernen Sie die Grundlagen des Mikrocontrollerkerns kennen

Mikrocontroller-Kommunikation

In dieser Videoreihe werden die Kommunikationsprotokolle innerhalb eines Mikrocontrollers behandelt.

Timer und Steuerung

In dieser Videoreihe werden die Timing- und Steuerungsfunktionen von Mikrocontrollern erläutert.

Partner

Um Ihre Designanforderungen bestmöglich zu erfüllen und Ihre Markteinführung zu beschleunigen, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Fremdanbietern zusammen, die uns bei allem helfen, von der Softwareentwicklung bis hin zum Hardwaredesign und anderen Produktionsdienstleistungen. Klicken Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Partnerseite anzuzeigen.

Partnerverzeichnis von TI