Chips, die die Welt verändern

Warum universelle Chips die Grundlage für technologische Innovationen bilden, die unser Leben neu definieren

27 Mai 2026 | Technologie

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Ihr Telefon fest an einer Wandsteckdose hing? Oder als ein Besuch in der Arztpraxis die vorrangige Möglichkeit war, Ihre Gesundheitsdaten einzusehen?

Heute passt Ihr Smartphone in Ihre Tasche und ermöglicht es Ihnen, praktisch von überall aus mit beliebigen Menschen in Kontakt zu treten. Tragbare Ringe und Uhren bieten Ihnen außerdem beinahe sofort Einblicke in Daten über Ihre Gesundheit.

Wir alle erleben, wie Technologie ständig komplexer wird, während ihre Bedienung gleichzeitig immer müheloser erscheint. Unser Wohnumfeld wird immer reaktionsschneller und zunehmend automatisiert. Intelligente Fahrzeuge definieren außerdem die Erwartungen der Menschen an den Straßenverkehr neu. Diese Aufzählung könnte man beliebig fortsetzen.

Beinahe unmerklich hat Technologie unseren Alltag auf vielfältige Art verändert – aber wie ist es so gekommen?

Alles beginnt mit Halbleitern.

Wie Halbleiter Innovation ermöglichen

Was den Menschen an Technologie als Erstes auffällt, ist in der Regel das Benutzererlebnis: ein Smartphone mit längerer Akkulaufzeit, ein Wearable, das die Gesundheit in Echtzeit überwacht oder ein Auto, das intelligent reagiert.

Halbleiter sind die treibende Kraft hinter dieser Elektronik. Einige Chips, die als applikationsspezifische Produkte bezeichnet werden, sind hochgradig spezialisiert und können verschiedene Funktionen integrieren. Andere sind Universal-Chips: die grundlegenden, universellen, flexiblen Bauelemente, die manchmal bis zu 90 % der ICs in einem elektronischen System ausmachen.

Diese zwei Arten von Bauelementen ergänzen sich und ermöglichen Entwickelnden so die Optimierung von Designs hinsichtlich Kosten, Größe, Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Auch wenn Universal-Chips vielleicht nicht immer der augenfälligste Teil der Innovation sind, machen sie diese doch oft erst praktikabel.

Universal-Chips helfen elektronischen Systemen bei der zuverlässigen Erfassung, Steuerung und Verwaltung von Leistung. Beispielsweise können Entwickelnde Folgendes nutzen:

  • Im Sensor eines Rauchmelders werden Signale aus Verstärkern von einfachen Datenwandlern umgewandelt und von Mikrocontrollern verarbeitet. Taktgeber übernehmen außerdem grundlegende Timingfunktionen auf der Platine. Alle diese Komponenten gemeinsam ermöglichen es dem Sensor, Rauch zu erkennen und einen Alarm auszulösen, um Menschen und ihr Eigentum zu schützen.
  • Mikrocontroller zum Verwalten des Timings, der Logik und der Eingänge in einer Waschmaschine, um eine Reihe mechanischer Vorgänge in einen automatischen Waschzyklus zu verwandeln.
  • Power-Management-Chips zum Aufwärts- oder Abwärtswandeln von Spannungen in einem Smartphone, damit die Spannung für jedes Subsystem, wie etwa Kamera oder Bildschirm, individuell geregelt werden kann.

Wieso sind Universal-Chips so wichtig?

Bahnbrechende Technologie findet ihren Ursprung meist nicht auf einem leeren Blatt Papier, sondern fußt auf einer verlässlichen Grundlage.

Indem sie wesentliche Funktionen wie Power-Management, Signalverarbeitung, Erfassung und Steuerung übernehmen, sorgen Universal-Chips dafür, dass sich Entwickelnde darauf konzentrieren können, ein Design fortschrittlicher, effizienter oder differenzierter zu machen. Ohne diese grundlegenden Komponenten verlangsamt sich die Entwicklung, die Komplexität nimmt zu und es wird unter Umständen schwieriger, Innovationen zu skalieren.

Wie sieht das im echten Leben aus?

Stellen Sie sich ein Rechenzentrum vor. Haben Sie jemals über die Millionen von Chips nachgedacht, durch die das Abrufen von Informationen aus einem Large Language Model so reibungslos erscheint?

In einem KI-Server-Rack können applikationsspezifische Bausteine wie etwa KI-Beschleuniger die intensiven parallelen Rechenvorgänge übernehmen, die für Training und Inferenz notwendig sind. Rechenzentren sind jedoch auch auf eine Vielzahl von Universal-Chips angewiesen, wie beispielsweise Power-Management-Bausteine, die für die mehrstufige Spannungsregelung, das Sequencing sowie Überwachungs- und Schutzfunktionen zuständig sind.

Gemeinsam machen es universelle und applikationsspezifische Bauelemente möglich, Systeme zu entwickeln, die große Mengen an Daten verarbeiten können, während sich Kosten, Größe, Stromverbrauch, Verfügbarkeit und Leistung in großem Umfang abstimmen lassen.

Wie die Leistung von Universal-Chips zur Realität wird

Für Entwickelnde beschränkt sich der Wert eines Universal-Chips keineswegs auf seine reine Funktion. Ein Bauelement in einem Server eines Rechenzentrums oder in einem Smartphone muss vielmehr außerdem verfügbar, über Produktgenerationen hinweg konsistent und ausreichend flexibel sein, um die umgebenden applikationsspezifischen Bauelemente zu unterstützen.

Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das mehrere Generationen an vernetzten Geräten entwickelt. Während sich die sichtbarsten Funktionen möglicherweise im Laufe der Zeit verändern, bleiben viele der grundlegenden Anforderungen gleich: Power-Management, Auslesen von Signalen, Koordinieren von Eingängen und Unterstützung eines zuverlässigen Systembetriebs. Wenn Entwickelnde auf ein konsistentes Set an Universal-Komponenten für diese Designs zurückgreifen können, wird der Redesign-Aufwand geringer und sie können mehr Zeit darauf verwenden, die Funktionen weiterzuentwickeln, die den Kundinnen und Kunden auffallen.

Hier zählen die Breite und Langlebigkeit des Sortiments, das Qualitätsbewusstsein, der Produktionsumfang und die langfristige Konsistenz. Das umfassende Sortiment von TI an Universalbausteinen bietet Entwickelnden Zugang zu weitverbreiteten Embedded- und Signalketten-Bauelementen, die viele Anwendungen unterstützen. Gleichzeitig haben Entwickelnde weiterhin die Flexibilität, ihre Auswahl an ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese Breite, kombiniert mit unseren fortlaufenden Investitionen in Prozesstechnologie, trägt dazu bei, die Effizienz, die Leistungsfähigkeit und die qualitativ hochwertige Versorgung mit der Zeit immer weiter zu verbessern.

Diese Fortschritte können die Entwicklung vereinfachen und unterstützen Entwickelnde dabei, den Redesign-Aufwand für grundlegende Funktionen zu reduzieren, um mehr Zeit für das Design von Elektronik aufwenden zu können, deren Skalierung, Markteinführung und Verbesserung über Produktgenerationen hinweg einfacher ist.

Die verborgene Wahrheit hinter dem sichtbarem Fortschritt

Das moderne Leben kann außergewöhnliche Technologie wie etwas Alltägliches erscheinen lassen. Videoanrufe über Kontinente hinweg. Ein Zuhause, das Signale erfassen, auf sie reagieren und sich anpassen kann. Eine neue Generation nachhaltigerer, autonomer Mobilität. Diese Erfahrungen erscheinen inzwischen selbstverständlich und fast unvermeidbar. Aber zunächst musste die Grundlage dafür geschaffen werden. Es gibt sie nur, weil im Hintergrund verschiedene technische Ebenen mit bemerkenswerter Präzision ineinandergreifen.

Dies ist die verborgene Wahrheit hinter dem sichtbaren Fortschritt: Innovation gibt es nur, wenn die Grundlagen funktionieren. Ohne Universal-Chips verlangsamt sich die Entwicklung, die Komplexität nimmt zu und die Zukunft wird ausgebremst.

Halbleiter allein können die Welt nicht verändern  – aber ohne sie verändert sich die Welt nicht.

Teilen

Verwandte Beiträge im Unternehmensblog

Alle anzeigen

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.