API 使用條款
簡介和目的
重要事項 – 請仔細閱讀:本德州儀器應用程式設計介面使用條款 (以下稱「條款」) 適用於對 Texas Instruments Incorporated 及其子公司 (以下合稱「TI」) 提供之應用程式設計介面的使用,以及對 TI 之 API 入口網站上的相關文件、軟體和內容 (以下合稱"TI API") 之使用。 存取或使用 TI API,即代表您本人及您代表的任何實體同意本條款。請詳閱本條款的內容。您同意遵守本條款,且您進一步同意本條款控管您與 TI 的關係。 如果您代表實體使用 TI API,則您聲明並保證您有權約束該實體遵守本條款,且接受本條款,您即代表該實體接受本條款 (且本條款中所有指稱"您"之處均指稱該實體)。
若您使用 TI API 做為其他 TI 產品或服務的介面,或搭配其他 TI 產品或服務使用,則亦適用前述其他產品或服務的條款或授權。
1.您對 TI API 的使用。
a. 您僅可依照本條款及 TI API 文件中所述的方式來存取及使用 TI API。
b. 使用及存取 TI API 時,您必須遵守所有適用法律、法規及第三方權利。
c. 據您所知,您向 TI 提供之與您存取 API 相關的所有資訊,都必須準確無誤。
d. 您了解並同意 TI 的重要聲明與免責聲明 (目前可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/important-notice-and-disclaimer.html 上取得) 適用於透過 TI API 傳送給您的資料、資訊及其他資源 (以下稱「TI 資料」)。
e. 如果您透過 TI API 下單,則您了解並同意適用銷售時的有效 TI 銷售條款 (目前可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html 上取得)。
2.使用 TI API 的禁止和限制。您不會從事下列行為,也不會協助其他人或使其他人能夠從事下列行為:
a. 以不符合本條款及 TI API 入口網站上相關文件和內容規定的方式使用 TI API;
b. 分發、出租、租賃、銷售、轉移、轉讓或轉授權 TI API;
c. 駭入或破壞 TI API 的任何安全機制,或引進病毒、蠕蟲、特洛伊木馬程式或其他惡意軟體,或是對 TI 或 TI API 的任何使用者構成資安風險;
d. 使用 TI API 的方式會影響或以其他方式干擾 TI API 或 TI 之伺服器或 IT 系統或基礎架構的功能或正常運作,或影響其他應用程式 (屬於 TI 或屬於其他第三方) 的行為;
e. 使用 TI API 或 TI 資料的任何方式或任何目的可能侵犯任何人的任何權利 (包括但不限於智慧財產權、隱私權或資料保護),或可能以其他方式對 TI、其提供者、其供應商和 TI API 之其他使用者造成傷害 (由 TI 自行斟酌);
f. 進行反向工程或嘗試從 TI API 中擷取原始程式碼,除非適用法律明確禁止此限制;
g. 修改、掩蓋或以其他方式停用 TI 資料中提供連結的功能;
h. 無法適當歸屬 TI 資料,或是省略、修改或掩蓋任何 TI 資料的文字、影像、插圖、標誌、著作權或類似聲明;
i. 未經 TI 明確書面同意,即向任何第三方公開託管、銷售或以其他方式提供任何 TI 資料 (或從 TI 資料衍生的資料,即使以匿名或彙總形式亦然);
j. 為了刻意偽裝您的流量來源 (即您的 IP 地址),而使用「殭屍網路」或以其他方式使用代理服務或匿名服務;或
k. 建立多個帳戶以操控可透過 TI API 使用的訂購系統。
3.無支援或維護義務。
a. 您需自行負責開發、操作及維護您連接至 TI API 的應用程式。
b. 此處所述任何內容均不得解讀為 TI 需為 TI API 維護或提供任何類型之技術支援的義務。
c. TI API 可能會不時無法存取、無法使用或無法運作。
d. TI 得自行斟酌隨時對 TI API 或 TI 資料進行變更、修改或改良。
e. 在您需要 TI 資料時,您應自行負責取得可用的最新此類 TI 資料。
f. 若您透過 TI API 傳送的資訊和資料並非由 TI 接收,或其不完整或不正確,TI 概不負責。 若 TI API 無回應或未正確回應,您應將此類未回應視為 TI API 發生錯誤,並假設 TI 沒有收到所提交的資訊及資料。 若 TI API 未正確回應,您應負責聯絡 TI。
4. 第三方開發人員
使用第三方服務供應商、整合商或開發人員 (以下稱「第三方開發人員」) 開發連接至 TI API 的應用程式時,您需自行承擔風險。 您必須要求任何第三方開發人員遵守至少與本條款同樣嚴格的條款及條件,並確保將本條款提供給此類第三方開發人員。 您確認並同意對於您的第三方開發人員的任何行為或不作為,您均需負責,如同其為您的行為或不作為一樣。 如果您是第三方開發人員,則除了本條款外,您亦必須遵守本德州儀器應用程式設計介面使用條款的第三方開發人員附錄 (目前可在 https://www.ti.com/developer-api/store-api/reference/api-third-party-developer-terms.html 上取得)。
5.智慧財產權和所有權。
a. 您對您建立的應用程式擁有所有權利、所有權及利益 (不包括由 TI 建立或貢獻的任何部分)。
b. TI 擁有 TI API 和 TI 資料的所有權利、所有權和相關利益。 任何權利、所有權或利益均未轉讓給您。TI 保留本條款中未特別授予的所有智慧財產權。
c. 未經 TI 明確書面同意,您不得公開展示在 TI 資料或 TI 文件中顯示的任何標記或標誌。
d. 由 TI 完全或部分根據您的意見回饋、建議或建議改良,而對 TI API 或 TI 資料構思或製作的所有發明、產品改良和修改,均為 TI 的專有財產,且對 TI API 或 TI 資料所做之任何此等發明、產品改良或修改的所有權利、所有權和利益,將完全歸屬於 TI。
6.資料收集和使用;條款。
a. TI 可能監控並收集與您對 TI API 的使用及相關活動相關的技術資料和其他資訊。 您同意 TI 得自由使用及分享此類資訊和資料 (包括與其關係企業、業務夥伴和服務供應商,或是透過其關係企業、業務夥伴和服務供應商),包括但不限於確認遵循本條款、支援 TI API、改良或強化 TI API,以及開發、推廣和行銷、支援和強化 TI 產品和服務。
b. 您確認並同意以下附加條款適用於您對 TI API 和 TI 資料的使用:TI 的使用條款 (可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/terms-conditions/terms-of-use.html 上取得)、TI 的 Cookie 政策 (可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/terms-conditions/cookie-policy.html 上取得),以及 TI 的隱私權原則,可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/terms-conditions/privacy-policy.html 上取得。
7.機密性;安全性。
a. 您同意以下項目構成「TI 機密資訊」,且未經 TI 事先書面同意,不得向第三方揭露,除非已由 TI 公開 (例如在 TI.com 上) 而沒有保密義務:
i. TI API 使用者 ID、密碼和 API 金鑰 (每個以下均稱「識別碼」);
ii.TI 定價,
iii.TI 前置時間,
iv.TI 庫存量,以及
iv.TI 透過 TI API 所揭露的其他非公開資訊,且前述非公開資訊已指定為機密,或有鑑於資訊的本質或揭露相關情境,應合理理解為機密者。
b. 只要資訊保有其機密本質,您即不得向任何第三方揭露 TI 機密資訊。您將執行適當的存取控制、定期監控及其他業界標準流程和程序,以確保 TI 機密資訊的保護符合本條款。
c. 您的員工、承包商、顧問或代理人有權接收 TI 機密資訊;但前提是每位此類員工、承包商、顧問或代理人 (a) 有了解的需求,且 (b) 受到與您簽訂之保密協議的約束,且該協議的限制性並未低於本條款。您應對任何此類員工、承包商、顧問、代理人或第三方提供者違反本條款的任何披露或使用負責,如同是您本人從事此類未經授權之披露或使用一樣。 對於透過您的識別碼進行的任何使用或行動,您應自行負責。
d. 如果您發現或有合理理由懷疑發生涉及 TI API 或 TI 資料之任何資料外洩或未經授權的使用時,您將會立即傳送電子郵件至 cybersecurity@ti.com 以聯絡 TI,並依 TI 要求與 TI 合作,以適當處理資料外洩或未經授權的使用。您同意未經 TI 事先書面同意,您不會就與 TI API 或 TI 資料相關之資料外洩或未經授權的使用,發表任何公開聲明。
8.期限和終止。
a. 為便利起見,您可以隨時停止使用 TI API,且無需另行通知。 如果您想終止本條款,您必須向 TI 提供事先書面通知,且在終止時,停止您對 TI API 的使用。
b. TI 保留權利,可基於任何原因且隨時與您終止本條款,或中止 TI API 或任何部分或功能或您對其之存取,且無需對您承擔任何責任或其他義務。
c. 在終止本條款或中止您對 TI API 的存取時,您將立即停止使用 TI API 和 TI 資料,並立即刪除或以其他方式銷毀您先前下載或儲存的任何 TI 資料。
d. 當本條款終止時,根據其性質應無限期延續的數條規範將繼續適用,包括但不限於:第 2 條、第 4-13 條、第 15-16 條
9.免責聲明保證。
a. TI API 和 TI 資料依「現狀」提供,且 TI 不對 TI API 和 TI 資料做出任何明示或默示的保證或陳述,包括但不限於特定用途之適銷性或適用性的任何默示保證。
b. 此外,TI 明確表示不承擔關於不侵犯任何第三方權利,或關於不存在競爭索賠要求,或關於干擾您安靜使用 TI API 或 TI 資料的任何保證。
10.責任限制。
a. 一般限制。 在任何情況下,TI 不承擔因本條款或 TI API 或 TI 資料之使用而產生的任何特殊、間接、偶發、懲罰性或衍生性損害的責任,不論 TI 是否已知悉可能發生此類損害。 這些除外的損害包括但不限於拆除或重新安裝的成本、採購替代商品或服務、外部電腦時間、人力成本、商譽損失、利潤損失、成本損失,或無法使用,或資料或業務中斷的損失。對於任何其他方對您提出的任何類型的索賠,TI 概不負責。
b. 特定限制。在任何情況下,對於因本條款或使用 TI API 或 TI 資料所致生的 TI 總賠償責任,均不應超過您根據本條款支付給 TI 的費用或五百美元 (US$500) 中的較高者。多起索賠將不會擴展或擴大這些限制。
11.準據法。
本條款受美國德州法律規範並據以釋義,但不採納衝突法原則。 本條款不受《聯合國國際貨物銷售合同公約》或已頒布或可能頒布之任何形式的《統一電腦資訊交易法》(簡稱「UCITA」) 的管轄。 您和 TI 同意,因本條款引起或與本條款相關之任何爭議的非專屬管轄權,屬於位於美國德州的法院。 儘管有前述規定,任何美國或外國法院得執行任何判決,而 TI 或您得向任何美國或外國法院申請禁制令。
12.通知。
所有 TI 通知將傳送至 Texas Instruments Incorporated, 13588 N. Central Expressway, Mail Station 3999, Dallas, Texas 75243,收件者:Contracts Administration (合約管理部),副本傳送至 TILegalNotices@list.TI.com。所有通知在收到後視同已送達。
13.雙方的關係。
任何一方均無任何明示或暗示的權利或權力,可以代表另一方承擔或建立任何義務,或約束另一方與任何第三方的任何合約、協議或承諾。本條款的任何內容均不得解讀為在 TI 與您之間建立合夥、合資、聘僱或代理關係。未經 TI 事先書面核准,您不會就您對 API 的使用,發表任何暗示與 TI 合夥、受到 TI 贊助或受到 TI 背書的聲明。
14.轉讓。
在未經 TI 事先書面同意下,您不得直接或間接銷售、轉讓、轉移、委託、傳達、質押、抵押或以其他方式處置本條款或本條款下的任何授權、權利或義務。 本條款應對 TI 和您、雙方各自的繼承者和允許受讓者具有約束力,並符合其利益。 任何違反本條的企圖轉讓均屬無效。
15.出口法規遵循。
a. TI API 或 TI 資料的出口、再出口和轉移應受美國出口管制和制裁的規範。您確認並同意:i) 您將遵守所有適用法律和法規;ii) 未事先取得任何必要的政府授權,不得將 TI API 和 TI 資料出口、再出口、銷售或轉移給被美國禁運、制裁或限制的目的地、個人或實體;以及 iii) 您應向自您取得 TI API 或 TI 資料的任何當事人通知這些法規遵循義務。
b. 除已事先取得任何必要之美國和其他適用政府授權外,您不得出口、再出口、轉移、購買或銷售任何 TI API 或 TI 資料:(i) 供軍事最終用途;(ii) 給軍事最終用戶;或 (iii) 供設計、開發、製造或使用核子、化學或生物武器或導彈技術。
c. 各方應自費取得履行本條義務所需之出口和進口授權。 對於因您未遵守本條產生的任何損害、成本、損失及/或責任,您應賠償 TI (含其代理人和代表) 並使其不受損害。若無法取得任何必要的授權,或若您違反本條時,TI 得終止、取消或以其他方式免除其依本條款所負之任何義務。任何軟體分類僅為 TI 便利之用,不應解讀為任何類型的聲明或保證;您應對您的法律遵循義務負責。
16.棄權;可分割性;修改。
TI 未能執行本條款的任何規定,均不應視為放棄未來執行該規定,或在本條款或雙方之間可能存在之其他任何協議中的任何其他規定。 如果具有合法管轄權的法院判定本條款的任何規定不可執行,則會認定應在法律允許的最大範圍內針對該規定進行必要之修改,或者如果無法修改,則該規定將從本條款中分離和刪除,且本條款的其餘部分則仍維持效力。TI 得隨時修改本條款或任何部分,例如為了反映法律的變更或 TI API 的變更等。請定期檢視本條款。若您不同意修改後的 API 條款,您應停止使用 TI API。繼續使用 TI API,即代表您接受修改後的條款。