安全住家中的隱藏科技: 更智慧的斷路器

智慧電氣化如何幫助屋主管理能源消耗,過上更安全、更便利的生活

26 5月 2026 | 技術

電動車 (EV) 在車庫裡充電,咖啡機同時啟動運轉。太陽升起時,太陽電池板為住宅發電,並將多餘的電力回饋至電網。一天中,智慧恆溫器自動調節,電池則儲存未使用的能源。

TI 能源基礎設施經理 Henrik Mannesson 表示:「如果你擁有一套房子,可能平常不會想到能源問題,除非出了狀況。但隨著家庭電氣化程度提高,我們越來越關注家中的供電方式與能源來源。」

一間房子可能是你這輩子最大的投資。它們也正成為你日常所用科技的中央能源樞紐。

TI 監控與保護系統經理 Brandon Kanter 表示:「隨著許多人投資 EV、太陽電池板或電池儲能系統,我們正在為住宅注入更多電力。除此之外,現在還有更多故障保護要求 —— 例如 UL1699 等安全標準 —— 以協助預防火災、降低能源使用量,並守護住宅安全。」

但這一切對屋主來說,究竟代表什麼?

能源用量增加之際,維持安全

當我們在家中添購需要高能耗的應用設備時,會希望家人和財產依然安全無憂。智慧型保護系統能夠及早識別潛在危險狀況,協助阻止可能引發火災的電弧故障。這類電弧故障屬於非預期的放電現象,通常發生在電線或連接器等元件劣化時。

電弧故障每年造成 14 億美元的財產損失 —— 但並非所有電弧都具有危險性。因此,現代家庭能源系統必須即時區分正常電流行為與危險狀況。

電弧故障斷路器、接地故障斷路器等安全裝置並非新技術。但隨著現代住宅變得更智慧、用電更密集,家中高壓電器裝置數量增加,斷路器也必須融入智慧功能。

TI 的 MSP 微控制器行銷經理 Evan Lew 表示:「精準的電弧故障檢測需要複雜的智慧運算,可透過具備邊緣 AI 功能的微控制器來實現。我們的微控制器兼具成本效益與小巧體積,並提供精準檢測所需的運算能力和性能。」

提升日常便利性

你是否曾經因為吹風機誤跳脫而突然斷電,在準備出門時整間房子陷入黑暗?吹風機或真空吸塵器等搭載有刷馬達的產品能產生電弧。傳統斷路器可能會偵測到該電力行為而產生誤跳脫,以安全之名切斷所有電源。

Evan 表示:「邊緣 AI 模型能識別這些電弧類型,有助於降低誤跳脫的次數。便利性來自於更可靠的系統。」

智慧聯網斷路器也能讓跳脫後的處理更加輕鬆。您不必再到車庫裡尋找配電器,可以直接從手機重設斷路器,或者在冰箱跳脫、食物腐爛之前收到通知。

通電住宅帶來的便利性還不止於此。智慧斷路器、智慧電表和聯網電器可以相互溝通與協調以完成任務,例如在電價較低時自動啟動洗碗機,幫助您節省開支。

在聯網住宅中智慧管理能源

您如果有 EV,會希望在電價較低時為車輛充電。如何了解能源究竟消耗在哪裡,以及從何處最佳化?

半導體技術是提供資料的關鍵,讓我們能夠做出更智慧的用電決策。負載監控和控制裝置可以幫助識別為 EV 充電的最佳時間,負載管理裝置則可在無人在家時關閉非必要的家電。

高精密度類比技術可從智慧電表或斷路器訊號中擷取寶貴資料。接著,邊緣人工智慧處理可以處理這些資料,並識別故障或設備失效等任何異常狀態。或者,它可以查看家中某個區域的用電量是否高於平常,並收集資料供您使用。

Brandon 表示:「如果您有儲能系統或可攜式電池組,甚至可以在停電時讓房屋進入低耗電模式,關閉部分家電,並透過智慧負載監控延長電池的使用壽命。」

通電住宅的下一步是什麼?

未來五年內,太陽能將佔全球再生能源增量的 80%。

但我們的期望不會改變。我們仍希望家人在家中感到安全。我們希望電燈能亮、車子能充電,牆後的系統能默默運作,無需我們費心。

隨著我們在家中添置更多電器,斷路器、智慧電表與其他智慧科技將成為驅動力,確保我們的能源消耗更智慧、生活更安全、更便利。

Brandon 表示:「想像一下,如果手機上的一個應用程式就能視覺化並管理你所有的用電行為和整體消耗,這正在變成現實。未來幾年內,能源資料將不只是送往公共事業端,也會下放到屋主手中。但無論智慧功能位於何處,TI 都將擁有實現它的技術。」

分享

相關公司部落格貼文

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.