可靠性將決定未來十年儲能的發展方向

電池管理技術的進步使得電網級系統能夠實現更穩定的性能

9 6月 2026 | 技術

本文作者為能源基礎建設總經理 Henrik Mannesson。

日落後,白天充沛的太陽能發電量開始下降,而家庭、企業和數據中心的能源需求卻依然強勁。電池儲能系統 (ESS) 正在成為連接能源生產和需求的橋樑。

國際能源總署預測,為了支持太陽能和風能發電的快速發展,到 2030 年,全球儲能容量必須增長六倍以上,達到 1,500GW。需求的激增正在重塑能源產業對能源生產、儲存和輸送的思考方式。

但僅靠容量無法應對需求的挑戰。隨著儲能系統規模的擴大,長期可靠性正成為關鍵問題。當需求上升、再生能源發電波動或電網發生意外事件時,營運商需要對儲存能源的可用性充滿信心。不可靠的系統會削弱能源輸送能力,也會降低我們在需求與價格達到高峰時,擷取低成本發電並加以輸送的能力。

如今,當我與設計師交流時,他們最關心的不是儲能的數量,而是系統在整個生命週期內的輸送可靠性。他們希望確保一個能夠在現在提供四小時電力的系統,在數年後仍能維持同樣的性能。這種可靠性始於電池內部。

電池內部的挑戰與突破

電網級儲能系統依賴數千個電芯。單芯的微小故障,例如異常發熱或內部短路,都可能影響整個系統的性能。傳統的電池管理系統測量電壓、電流和溫度,但這些讀數反映的是系統從外部的運作狀態,而非每個電芯內部發生的電化學變化。

如果無法觀察電芯內部情況,最危險的故障可能直到為時已晚才會被發現:也就是熱失控。在這種自加熱連鎖反應中,電芯產生的熱量遠遠超過其散熱速度。當溫度感測器偵測到過熱時,情況可能已經不可逆轉,從而危及周圍的電芯、模組甚至整個系統。

電網級 ESS 可能包含數千個鋰電池芯。對每個電芯進行單獨監測是一項診斷上的挑戰。 

正如心電圖 (EKG) 監測心臟一樣,電化學阻抗譜 (EIS) 用於監測電池——測量每個電芯的電化學特徵,這是其化學成分、使用年限和運行條件所獨有的指紋。EIS 提供連續的即時洞察,能夠揭示每個電芯的健康狀況,並在問題變得嚴重之前發出預警,其探測範圍可達傳統感測器無法觸及的電芯內部。

TI 的 BQ79826Z-Q1 電池監測器整合了 EIS 引擎,可為電網級電池系統帶來預測智慧、即時診斷和全面的電芯級數據。此電池監測器能夠監測更多電芯,從而降低系統複雜性和成本,使電池管理從被動監測轉向智慧預測控制。  

預測性監測如何影響運行

衡量先進電池管理所能達成效益的最清晰指標是時間。更早洞察潛在故障,從根本上改變了運作模式。營運商可以更精確地規劃維護,減少非計畫性停機時間,並更有信心地判斷系統狀態。

這種智慧也改變了營運商使用現有資源的方式。透過精確掌握電池的充電狀態和健康狀態,以及在不造成長期損壞的情況下系統可以放電的深度,營運商可以將大型 ESS 視為值得信賴且可優化的資產。

推動智慧能源輸送

隨著電池層面的儲能效能變得更加可預測,其在電網層面的反應速度也會更快。隨著系統規模的擴大和與電網的深度融合,這種連接變得愈發重要。

再生能源的發電量會隨天氣和時間的變化而波動,並非總是與需求直接相關。在發電高峰期動態充電,在需求上升時動態放電的儲能系統,提供了與傳統發電方式無法比擬的彈性。

不妨將能源輸送比喻為高速公路系統。工程師們建造電網是為了應對高峰時段的用電需求,並根據高峰時段的交通流量進行設計,然而一天中的大部分時間裡,電網都處於閒置狀態。電池儲能顛覆了這種模式,它透過儲存能量並在需求上升之前輸送,同時吸收那些原本可能被棄用的再生能源。

發電和儲能的協同佈局,例如在工業場所、數據中心或變電站中將太陽能與電池系統結合,使儲能更靠近用電需求點。這些分散式能源系統必須可靠運行,並儘可能減少對遠端電源的依賴。

未來機遇

下一代儲能技術將以智慧化、精準性和安全性為核心,包括能夠精確了解數千個電池單元內部的運作狀況,及早發現問題,並在需要的時間和地點可靠地輸送能量。

用於監測大型公用事業級儲能系統每個電池單元的半導體技術現已成熟。投資先進電池管理技術的機構可以充滿信心地部署系統,確保在電網最需要的時候,儲存的能量能夠及時到位。

分享

相關公司部落格貼文

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.