按类别浏览
了解有关这些无线技术的更多信息
远距离低于 1GHz 产品 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
教育资源
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
E2E
搜索 sub-1GHz IC 内容或提出技术支持问题。使用我们的 E2E 支持论坛查找适当的设计挑战解决方案,该论坛由数千名贡献卓著的 TI 专家提供支持。
设计和开发资源
SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。
这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
SmartRF Studio 8
- CC2340R5
SmartRF Studio 7
- CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
- (...)
第三方无线模块搜索工具
第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
为何选择 TI 的 Sub-1GHz 解决方案
专注创新 20 年
借助成熟的 Sub-1GHz 解决方案,通过射频创新实现新应用
更具扩展性和灵活性的产品系列
引脚对引脚兼容无线 MCU 系列,可提供多种存储器尺寸选择
扫除全球部署的障碍
适用于多个频段的高度可配置无线电,便于在全球范围内认证和部署
了解 Sub-1GHz 的无线技术
借助我们的 CC1312PSIP 系统级封装 (SIP) 模块,您可以在设计中添加远距离连接功能并加快产品上市速度。
优势:
- 集成无源器件有助于简化设计。
- TI 在全球监管机构获得的认证有助于简化您的无线认证流程。
- 紧凑的设计将印刷电路板面积减小高达 80%。
- 与 2.4GHz SIP 引脚对引脚兼容。
在设备互联的环境中,一个设备出现漏洞会危及整个网络。无线协议、硬件和软件都需要多层安全性来确保系统完整性。安全启动和防回滚等功能可验证设备上是否在运行合适的软件,并防止使用较老、更容易受到攻击的固件版本。软件和硬件与 Arm® TrustZone 等功能的隔离将核心安全性任务与正常运行分开,从而提供额外的安全性。根据您所需的安全性级别,我们的产品组合中提供了多种选项。
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
SimpleLink™ Academy:使用 MCUBoot 升级支持 TrustZone 的映像
我们支持的频段符合地区法规和标准,确保采用 TI 技术的器件可以在全球部署。区域分配有助于避免与邻近频段运行的其他无线技术发生干扰。
支持我们器件用于工业、科学和医疗应用领域的频段包括:
- 928MHz 至 960MHz(美国)。
- 920MHz 至 923MHz(日本)。
- 902MHz 至 928MHz(美洲、澳大利亚)。
- 863MHz 至 876MHz(欧洲)。
- 470MHz 至 510MHz(中国)。
- 450MHz 至 470MHz(美国)。
- 433MHz 至 434MHz(非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲)。
- 426MHz 至 429MHz(日本)。
- 315MHz(美洲、亚洲)。
- 169MHz(欧洲)。
我们经过现场测试的低功耗芯片,即使在高温环境下,也能帮助确保电池寿命延长至 10 年以上,而无需更换电池。我们的传感器控制器包括一个专用的 16 位 CPU 内核,该内核专为在工作模式、待机模式甚至启动过程中实现超低功耗而设计,可进一步延长电池寿命。即使保留 256kB 的 RAM,待机电流仍保持在 1µA 以下,从而优化了能效。
我们的无线 MCU 系列专为尽可能提高灵活性而设计,支持软件重用和轻松扩展,同时保持引脚对引脚兼容性,从而简化开发工作。我们所有器件均引脚对引脚兼容,并且使用相同的软件开发套件,可实现无缝升级。您可以使用 128kB 的闪存存储器开始开发,随着应用的发展,可以轻松过渡到高达 1MB 的闪存,而无需重新设计硬件。
了解特色应用
在难以触及的区域实现更好的覆盖
在地下室和混凝土车库等具有挑战性的环境中,4G 信号经常出现故障,而 Sub-1GHz 技术已证明可有效使用。通过将我们的器件解决方案直接集成到每个充电器中,无需将 4G 节点连接到中央网关。
TI Sub-1GHz 解决方案有助于降低成本,确保无缝通信并提供远距离连接。此外,我们的模块还可以缩短产品上市时间,并简化向充电器添加 Sub-1GHz 连接的过程。
特色资源
- CC1312R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU
- CC1312PSIP – 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SiP) 模块
- CC1352P7 – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
无缝扩大智能家居和楼宇设备的范围
利用以下优势让您的产品与众不同:
- 超低功耗传感器控制器,可依靠一块纽扣电池运行数年。
- 具有可扩展存储器和用于提升范围的集成式功率放大器的引脚对引脚兼容无线微控制器。
- 我们的软件开发套件可通过易于使用的 Amazon Sidewalk 协议集成,让您快速开始开发。
特色资源
- TIDC-01002 – 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关
- TIDEP0084 – 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
- TIDA-01477 – 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
实现远程监控、提升效率并增强安全性
我们面向光伏微型逆变器和跟踪器的硬件和软件解决方案有助于确保抗干扰,提高数据安全性,为传输诊断信息实现高数据速率,并为实现面板和集中控制系统之间无缝通信而增强远距离连接。
借助 TI 的无线太阳能管理系统 (WSMS),您可以创建符合美国国家电气规范关于快速关断规定的太阳能设计,以及需要通过 Wi-SUN 支持 SunSpec 协议的太阳能设计。
特色资源
- LP-EM-CC1354P10 – 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
- LP-CC1352P7 – SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
- LP-CC1311P3 – 适用于 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件
- Wi-SUN 使用入门 – 视频
- 演示用于光伏微型逆变器的 WSMS 栈 – 视频