SOLUTION_ADAPTER

powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用

SOLUTION_ADAPTER

概要

The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power design.  The graphical interface steps you through the process of selecting the solution to adapt, selecting the relevant options for that solution (like device and control mode), and customizing the solution for your design.

To get started using the Solution Adapter:

  1. Follow the steps on the powerSUITE  page.
  2. Click on the Solution Adapter icon inside powerSUITE. All of the TI kits supported by the powerSUITE framework are displayed here. Select the solution you are interested in.
  3. On the next page, select the options for the solution, such as the device and the control mode, by clicking on the corresponding button.
  4. A dialog box will pop-up asking you to select the location to save the project.
    • Note: This location should reside outside of the controlSUITE file structure.
  5. A project will be created at this location for the solution selected and a GUI page from the project will appear inside CCS which will allow customization of the solution, for example changing the inductance value, changing the capacitance value, changing the build level, etc.
  6. For details on how to use the Solution Adapter with an existing TI development kit, you can refer to the user guide for the development kit and browse to the “Customize Solution Using powerSUITE” section.
  7. If you have questions, feel free to post them on the C2000 E2E Forum
特長
  • Graphical tool for creating digital control loop source code

  • The Solution Adapter Tool is included as part of powerSUITE

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV デジタル電源降圧コンバータ・ブースタパック

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール SFRA ソフトウェア周波数応答アナライザ(SRFA)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
POWERSUITE powerSUITE

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ