PROCESSOR-SDK-J722S
适用于 TDA4VEN 和 TDA4AEN Jacinto 处理器的软件开发套件
PROCESSOR-SDK-J722S
概述
J722S 处理器软件开发套件 (SDK) 实时操作系统 (RTOS) 可与 Processor SDK Linux® 或 Processor SDK QNX® 一起使用,组成适用于 Jacinto™ 平台内 TDA4VEN-Q1 和 TDA4AEN-Q1 片上系统 (SoC) 的多处理器软件开发平台。
PROCESSOR-SDK-J722S 提供了一整套软件工具和元件,可帮助用户在支持的 J722S SoC 上开发和部署其应用程序。Processor SDK RTOS 可与 Processor SDK Linux 或 Processor SDK QNX 一起使用,从而在机器人、视觉、工厂和楼宇自动化以及汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中实现各种用例。
特性
Processor SDK RTOS (PROCESSOR-SDK-RTOS-J722S)
- Arm® Cortex®-R5F 和我们的 C7524 DSP 具有 FreeRTOS™ 支持
- MCU-PLUS-SDK
- TI 深度学习 (TIDL) 产品和矩阵乘法加速器库 (MMALIB)
- MCU 软件(微控制器抽象层 (MCAL) 驱动程序)
- OpenVX™ 中间件框架
- 提供在 Linux 和 QNX 高级操作系统 (HLOS) 上运行的示例应用程序,展示了在异构片上内核和硬件加速器之间的集成处理
Processor SDK Linux (PROCESSOR-SDK-LINUX-J722S)
- Arm® Cortex®-A53 具有长期稳定 (LTS) 内核支持
- 板级支持包 (BSP)
- 基于 Yocto Project® 的文件系统
Processor SDK QNX (PROCESSOR-SDK-QNX-J722S)
- 与 QNX SDP 8.0 兼容
- 支持 QNX 的 J722S BSP
- 包括系统控制器接口 (SCI) 客户端、超直接存储器存取 (UDMA)、共享内存分配器和进程间通信 (IPC) 资源管理器
下载
PROCESSOR-SDK-LINUX-J722S — Processor SDK Linux for J722S
支持的产品和硬件
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-J722S — Processor SDK Linux for J722S
SDK Installer binary Linux 64-bit
J722S Linux target file system
J722S Linux boot partition
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
文档
Online SDK documentation
Documentation only Package
SDK build sheet
SDK software manifest
发布信息
Thank you for your interest in the J722S Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.
PROCESSOR-SDK-QNX-J722S — Processor SDK QNX for J722S
支持的产品和硬件
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-QNX-J722S — Processor SDK QNX for J722S
Source Package
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
文档
Documentation only Package
Online SDK documentation
Build Sheet of supported features
Software Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the J722S Software Development Kit for QNX SDP 8.0. This SDK accelerates the development of QNX applications on J722S platforms.
Download and Install Instructions
- Download the Processor SDK RTOS package [LINK]
- Download the Processor SDK QNX package [on this page]
- Download the Processor SDK Linux installer [LINK]
- Install the Processor SDK RTOS release package by referring to the instructions on this page [LINK]
- Install the Processor SDK QNX release package by referring to the instructions on this page [LINK]
新增功能
- Added utility for collecting DIE ID and VTM sensor (temperature) information
- IPC driver bug fixes
PROCESSOR-SDK-RTOS-J722S — Processor SDK RTOS for J722S
支持的产品和硬件
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-RTOS-J722S — Processor SDK RTOS for J722S
Pre-built Package for Demo - Refer Getting Started Guide Chapter on how to use this
SOC generic TI sample input data set - MUST DOWNLOAD and is required for running vision apps demos
SOC specific tidl models - MUST DOWNLOAD and is required for running tidl demos and ovx tests
MCUSW Source Only Package
产品
汽车驾驶辅助 SoC
硬件开发
评估板
文档
Online SDK documentation
Documentation only package
Build sheet of supported features
Software Manifest
MCUSW Software Manifest
MCUSW Docs Only Package
发布信息
Thank you for your interest in the J722S Software Development Kit for RTOS. This SDK can be used on its own (for RTOS-only development on DSP and MCU cores on the J722S), or in conjunction with the following ARM A53-based HLOS-specific packages (for developing RTOS firmware, and HLOS libraries and OS-agnostic demos using OpenVX):
Please refer to SDK Documentation in the table above for getting started. The documentation refers to downloading packages that are found both in the table above, as well as on the companion SDK release pages for Linux or QNX listed above.
新增功能
- Refer release notes for details