MSPDRIVERLIB

MSP 驱动程序库

MSPDRIVERLIB

下载

概述

驱动程序库的抽象化 API 通过提供易于使用的函数调用使您不再拘泥于 MSP430 和 MSP432 硬件的细节。完整的文档通过有用的 API 指南交付,其包括有关每个函数调用和经过验证的参数的详细信息。开发人员可使用驱动程序库函数以尽可能低的费用编写全部项目!

使用 MSP 驱动程序库加快上市步伐。易于理解的函数调用意味着更少的学习时间和更多的创新时间。

特性
  • 软件 API 让设备的硬件寄存器不再繁琐
  • 已获得许可的 BSD
  • 演示如何在项目中使用 DriverLib API 的示例
  • PDF 和 html 格式的完整 API 指南
  • 使用 MSPWare 时可与 CCS 和 TI Resource Explorer 集成

  • Full BSD licensed source code for all APIs for both MSP430 and MSP432
  • Prebuilt libraries for 32-bit ARM devices
  • PDF and HTML guides explaining how to get started and how to use DriverLib APIs
  • Example projects on CCS, IAR, Keil and GCC for every peripheral showcasing DriverLib APIs

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

MSP432DRIVERLIB 用于 MSP432 器件的 MSP432 DriverLib

支持的产品和硬件
浏览 下载选项

MSP432DRIVERLIB 用于 MSP432 器件的 MSP432 DriverLib

close
最新版本
版本: 3.21.00.05
发布日期: 2016-6-28

BSD Licensed Driver Library for MSP432P4

SHA-256 校验和

文档

MSP432P4 DriverLib API Guide

MSP432P4 DriverLib User's Guide

新增功能

  • This version of DriverLib has been updated to work with Rev C silicon and has an updated ROM table that links to fixed/new ROM functions.
  • Fixed various typos in the I2C code examples
  • Added code example for AES256 encryption by use of DMA
  • Changed control structure alignment in DMA examples to be 1024
  • Changed CRC32 code example to be more meaningful
  • Fixed minor typo in UART code examples/li>
  • Updated Timer_A PWM code example to actually perform real PWM
  • Various typos fixed in documentation

发布信息

MSP432 Driver Library is a collection of high level APIs that speed up software development for MSP432. The MSP432 Driver Library package includes API documentaion and examples to help you get started.
驱动程序或库

MSPDRIVERLIB 适用于 MSP430 器件的 DriverLib

支持的产品和硬件
下载选项

MSPDRIVERLIB 适用于 MSP430 器件的 DriverLib

close
最新版本
版本: 2.91.13.01
发布日期: 2020-2-26

BSD Licensed Driver Library for MSP430

SHA-256 校验和

文档

MSP430 DriverLib MSP430F5xx_6xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430F5xx_6xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR57xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR57xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR5xx_6xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR5xx_6xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR2xx_4xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR2xx_4xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430i2xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430i2xx User's Guide

发布信息

MSP430 Driver Library is a collection of high level APIs that speed up software development for MSP430. The MSP430 Driver Library package includes API documentaion and examples to help you get started.

新增功能

  • Update MSP430FR2xx_4xx IAR example projects to use correct code/data model
  • Remove GCC examples for MSP430FR2xx_4xx as ROM driverlib only supports CCS and IAR

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持