ビデオ シリーズ
Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)
電圧スーパーバイザ、電圧モニタ、電圧ディテクタ、リセット IC に関心をお持ちですか?この「電圧スーパーバイザの入門編」 (Voltage supervisors 101) トレーニング シリーズで、基礎を確認できます。電圧スーパーバイザは、電圧モニタ、電圧検出器、リセット IC との混同を招くことがありますが、これらのデバイスはいずれも同じものを意味します (メーカーなどによって呼び名が異なるだけです)。このトレーニング シリーズでは、スーパーバイザの概要や、サブシステムにスーパーバイザを導入したときに実現できる主な仕様や特長の詳細など、多様なトピックについて説明しています。電圧レールが存在する場合は、システムを安全に動作させ、ブラウンアウト (電圧低下) 状態を回避できるように、常にスーパーバイザを利用するのが望ましいことに注意してください。
Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)
What is a Voltage Supervisor?
This video will highlight the voltage supervisor and explain what a voltage supervisor is, how it works, and go over use cases.
00:03:16|30 4月 2025
This video will highlight the voltage supervisor and explain what a voltage supervisor is, how a voltage supervisors works, and go over some of the use cases of supervisors. People tend to confuse voltage supervisors with voltage detectors, voltage monitors, and reset ICs; however, these are all the same devices. Supervisors are most commonly used to monitor the voltage supply rail of DC/DC converters, LDOs, and MCU's/Processors. We will also highlight how a supervisor works in order to protect your subsystem from brownout.