ビデオ シリーズ
TI 製品を採用して Wi-Fi 6 の理解を深める (Understanding Wi-Fi 6 with TI)
Wi-Fi を取り扱っているこのビデオ シリーズをご覧になると、IoT 接続の魅力的な世界を確認できます。このビデオ シリーズでは、IoT 接続をシームレスかつ効率的に実現するうえで Wi-Fi が果たす基本的な役割を説明します。開発初期から Wi-Fi 6 の最先端の進歩に至るまで、Wi-Fi の進化の詳細をご確認ください。また、Wi-Fi の成功の背後にあるアーキテクチャに関する理解を深めることができます。エッジ ノードにとって Wi-Fi がどのような点で優れているかを確認し、モジュールと RF 認証の詳細を参照することができます。経験豊富な技術者や、この分野に関心を抱いている新鋭のように、多様な視聴者のお役に立つ形で IoT と Wi-Fi の世界を紹介します。
TI 製品を採用して Wi-Fi 6 の理解を深める (Understanding Wi-Fi 6 with TI)
Wi-Fi の進化
Wi-Fi の進化をテーマに、各 Wi-Fi 規格の特徴と利点について解説しています。
00:05:25|30 4月 2025
このビデオでは、Wi-Fi の進化をテーマに、各 Wi-Fi 規格の特徴と利点について解説します。最初に取り扱う 802.11a/b は速度と到達距離が限定的です。このビデオでは、802.11n や 802.11ac が達成したブレークスルーを詳細に説明し、これらの規格による速度の向上、帯域幅の拡大、到達範囲の延長をご紹介します。最新の 802.11ax (Wi-Fi 6) の最先端の機能に注目し、ネットワーク効率の向上、レイテンシの低減、複数デバイスのサポート強化などを取り上げています。