ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:完全差動アンプ

完全差動アンプ (FDA) を取り扱うこのシリーズでは、標準的なシングルエンド信号と比較して、差動信号伝送の利点を説明します。「完全差動アンプ」と呼ぶ新しい統合型アンプ アーキテクチャを紹介します。このアーキテクチャは、シングルエンド信号を完全差動信号に変換します。また、ディスクリートのシングルエンド オペアンプを使用して製作した差動アンプに比べて、統合型アーキテクチャが優れている点も説明します。このビデオで取り扱うのは、入力信号と出力信号の関係、FDA のゲイン構成、入出力範囲への適合です。A/D コンバータ (ADC) に接続する場合、入出力範囲への適合は不可欠です。また、FDA の適切な補償と安定性向上や、TINA-TI マクロモデルを使用して SPICE でアンプの位相マージンを検証する方法についても説明します。

完全差動アンプ (FDA) と差動信号伝送の概要

このビデオでは、差動信号伝送の基礎、シングルエンド信号伝送に対する差動信号伝送の利点、完全差動アンプ (FDA) の動作を制御する 3 つの基本的なルールについて説明します

00:12:20|30 4月 2025

このビデオでは、差動信号伝送の基礎と、シングルエンド信号伝送に対する差動信号伝送の利点について説明します。また、完全差動アンプ (FDA) の動作を制御する 3 つの基本的なルールも学びます。