ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:シグナル コンディショニング

数ギガビット単位の高速製品は、私たちの身の回りにあります。これらの製品を搭載しているのは、TV、Blu-ray プレーヤ、ノート PC、タブレット、ハード ディスク ドライブ、自動車のビデオ インフォテインメント システムなどです。高速シリアル リンクとその数ギガビット単位の信号は、データ レートが上昇するにつれて、信号の歪みの影響を受けやすくなります。信号の歪みの原因になっているのは、PCB とパッケージの誘電損失や、ビアとコネクタとパッケージに起因するインピーダンスの不連続性 (インピーダンス不整合と信号の反射) です。リドライバ、リタイマ、アクティブ スイッチなどの各種シグナル コンディショナは、歪みの克服、数ギガビット単位の信号に関する信号品質の改善、チャネル全体の到達範囲拡大に役立つ理想的な性能向上手法です。このシグナル コンディショニング トレーニング シリーズが注目するのは、高速シリアル設計の課題や、これらの課題を識別および定量化するためのさまざまな電気的測定方式、これらの課題を解決するのに最適なシグナル コンディショナの選定方法です。

シグナル コンディショナとは

このビデオでは、高速通信におけるシグナル コンディショナの必要性を説明します。

00:11:35|30 4月 2025
数ギガビット単位の高速製品は、私たちの身の回りにあります。そのような製品は、テレビ、Blu-ray プレーヤ、ノート PC、タブレット、メディア センター サーバー、ハード ドライブなどに見られます。自動車にもビデオ インフォテインメント システムが搭載されています。これらの製品はすべて、数ギガビットのインターフェイスを搭載しています。伝送媒体上でこれらの高速信号のシグナル インテグリティを維持することが非常に重要です。このビデオでは、シグナル インテグリティに関する一般的な課題と、最も一般的なソリューションの 1 つであるシグナル コンディショナの内部動作について説明します。
"