ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:PCIe

数ギガビット単位の高速製品は、私たちの身の回りにあります。これらの製品を搭載しているのは、TV、Blu-ray プレーヤ、ノート PC、タブレット、ハード ディスク ドライブ、自動車のビデオ インフォテインメント システムなどです。高速シリアル リンクとその数ギガビット単位の信号は、データ レートが上昇するにつれて、信号の歪みの影響を受けやすくなります。信号の歪みの原因になっているのは、PCB とパッケージの誘電損失や、ビアとコネクタとパッケージに起因するインピーダンスの不連続性 (インピーダンス不整合と信号の反射) です。リドライバ、リタイマ、アクティブ スイッチなどの各種シグナル コンディショナは、歪みの克服、数ギガビット単位の信号に関する信号品質の改善、チャネル全体の到達範囲拡大に役立つ理想的な性能向上手法です。このシグナル コンディショニング トレーニング シリーズが注目するのは、高速シリアル設計の課題や、これらの課題を識別および定量化するためのさまざまな電気的測定方式、これらの課題を解決するのに最適なシグナル コンディショナの選定方法です。

What is PCIe?

This video is an overview of the PCIe link initialization process.

00:10:02|18 5月 2021
In this video, we discuss the development of the PCIe standard and it's common applications.   It also will give a brief introduction into how a PCIe link is established during link initializing, including the steps involved in link training, and how signal conditioning should be considered in your next PCIe design.