ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:モーター ドライバを使用する設計

他の特定用途向けアナログ IC と同様、モーター ドライバには、設計上の重要な検討事項がいくつかあります。これらの重要なトピックを理解すると、堅牢で効率的なシステムを設計するのに役立ちます。このビデオ シリーズでは、モーター ドライブ回路を設計するときに考慮する必要のある主な検討事項について説明します。

モーター ドライバの選択

このビデオでは、モーター ドライバを選択する際の検討事項について詳しく説明します。モーター タイプや電圧などに基づいて、モーター ドライバに適したオプションを絞り込む方法を説明します。

00:11:52|16 7月 2019
このビデオでは、モーター ドライバを選択する際の検討事項について説明します。モーター タイプ、電圧、電流の要件に基づいて、モーター ドライバに適したオプションを絞り込む方法を説明します。