ビデオ シリーズ

低静止電流 (IQ) テクノロジーを使用してバッテリ動作時間を延長する方法 (https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/power-ic/posts/iq-3-1709604547)

バッテリで動作する最終製品が増加を続けている中で、静止電流 (IQ) は、これらの製品に影響を及ぼす、電力消費の重要なトレンドです。静止電流 (IQ) とは、IC が無負荷のとき、またはスイッチング状態 (短い周期でオン / オフを繰り返す) でないときの電流量です。この値は、トレードオフの決定を下す際に関係してくる可能性があります。幸い、電源設計者は電流要件に適合すると同時に、過渡時間の短縮や全体のフォーム ファクタの小型化を実現することができます。

Quiescent current parameters

Watch this quick video to understand some of the differences between key parameters you’ll need to address for your low IQ designs.

00:03:45|30 4月 2025

Shutdown current. Non-switching current. No-load input current. What do these three things have in common? You’re likely to encounter them in a power management IC datasheet. Watch this quick video to understand some of the differences between key parameters you’ll need to address for your low-IQ designs.