Configuración de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de notificaciones push

Información general

Ofrecemos múltiples interfaces de programación de aplicaciones (API) de notificaciones push que le permiten recibir información detallada a medida que se encuentra disponible, como disponibilidad de inventario, envíos e información financiera. Estas API pueden integrarse en los flujos de automatización de los clientes.

Siga estos pasos para configurar las notificaciones push: 

  1. Acceda a su panel de control: Inicie sesión en su cuenta y vaya al panel de myTI desde el menú desplegable del usuario.
  2. Ubique las claves y acceso a la API: En el panel de control de myTI, vaya al menú de navegación y seleccione “Claves y acceso a la API” en “Cuenta de empresa”.
  3. Elija su API de notificaciones push: Expanda la sección "Suite API de TI store"; seleccione el ícono de ajustes junto a la API de notificaciones push específica que desea habilitar.

 


Cómo completar este formulario

En esta guía, se explica cómo configurar notificaciones push para documentos de notificaciones de envío anticipados (ASN).

URL de la API:

  • Ingrese la URL de su punto final de API que pueda recibir solicitudes POST.
  • Las notificaciones push de la API de TI se enviarán aquí (en su captura de pantalla específica cuando se cree un documento ASN).

Formato de datos:

  • Seleccione el formato de los datos que se recibirán en la solicitud POST enviada por la API de TI (JSON o XML si es compatible).
  • JSON es el formato predeterminado.

Tipo de autenticación:

Admitimos dos métodos de autenticación:

  • Autenticación básica: Ingrese un nombre de usuario y contraseña para identificar a un usuario específico.
  • Autenticación mediante token: Proporcione una clave secreta que la API de TI enviará en un encabezado específico para identificar su aplicación.

Parámetros de solicitud de la API (opcional): 

  • Puede definir parámetros opcionales para la API de TI que incluirá al llamar a su punto final.

Requisitos de seguridad

TI se compromete a proteger tanto sus sistemas como los nuestros de amenazas de seguridad, y exigimos que sus puntos finales de la API cumplan con pautas específicas:

  • Utilice URL de webhook HTTPS con cifrado SSL y un certificado válido.
  • Implemente esquemas de seguridad para restringir el acceso. Recomendamos la autenticación mediante token, pero también se admite la autenticación básica.
  • Evite:
    • DNS dinámico, redirectores, anonimizadores o servicios Tor2web.
    • Dominios de nivel superior ofensivos, abusivos, fraudulentos  o embargados.
    • Direcciones IP.
    • Redirigir o retransmitir parámetros de URL.
  • Si es posible, asocie su dominio URL de API con su dominio de cliente de myTI.
  • Asegúrese de que su firewall permita solicitudes externas a la URL de su punto final.

Formato de datos

Los datos enviados por nuestra API estarán en formato JSON.

Mejora continua

Estamos mejorando constantemente el proceso de revisión y aprobación de puntos finales de la API. Agradecemos su cooperación para mantener un entorno seguro.