SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: RS-485

TI Precision Labs (TIPL) es la sala de clases en línea más completa para los diseñadores de cadenas de señales analógicas. La serie de interfaces ofrece formación técnica sobre los protocolos más utilizados en aplicaciones industriales, automotrices y más. Inicie la serie RS-485 para conocer la norma RS-485, los ámbitos en los que se utiliza, los aspectos básicos del funcionamiento de un transceptor y las dificultades que pueden surgir al enviar datos a través de cables largos o redes complejas.
Ver series

Serie Precision labs: RS-485

What is RS-485? (1)

How far and fast can RS-485 communicate? (1)

Best practices for implementing RS-485 transmission (1)

¿Qué es RS-485?

En este video se cubre el tema de la norma RS-485 desde un aspecto técnico y se analizan los puntos clave que los ingenieros deben conocer.

00:11:08|23 nov 2019
Al final del video, los espectadores deben poder explicar qué es la norma RS-485, comprender por qué se puede elegir RS-485 para la comunicación de la línea de transmisión y poder proporcionar detalles sobre los puntos clave de la norma RS-485. Los temas de este video incluyen redes semidúplex, redes full dúplex, características del controlador RS-485, receptores diferenciales, histéresis de receptores y cargas unitarias.