此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
隨著電池供電電子裝置的增加,消費者也在尋找更方便的充電方式。如果屋主需要維修一扇門,但發現無線電鑽電池沒電了,如果找不到電鑽的電源轉接器,則需要花上更長的時間。
過去產品配備專用電源轉接器的原因之一,是為了提供電池充電器輸入可支援的輸入電源範圍。但是,如果電池充電器積體電路 (IC) 輸入可支援常用家用轉接器 (例如筆記型電腦 USB Type-C® 線) 進行電動工具充電,結果會怎樣呢?
電池供電電子裝置的增加也帶來對可靠、可攜式備用電源的需求。如果露營者想在星空下觀賞電影,那麼設計一種能在白天爲備用電池充電的系統會十分方便,這樣晚上就可以備用電池為電子產品供電。如果可以設計一個可透過太陽能充電的可攜式發電站,又會怎麼樣呢?
這些情況是非常不同的電池充電情況,但可透過常見方法來協助減輕設計挑戰,讓您可為多樣化電池充電應用建立系統。
Charles Harthan
Product Marketing Engineer
Battery Charging Products
1 為新 USB-C 應用進行電池充電 | 許多應用採用 USB-C PD 輸入,電池充電器必須能夠處理 USB-C PD 的各種功率位準。選擇能夠支援所有 USB-C PD 功率位準的合適電池充電器非常重要,才能為客戶提供高效、快速的充電體驗。 |
2 可攜式充電器的充電與放電最佳化 | 雙向充電讓工程師能夠設計從同一 USB-C PD 埠為電池充電與放電的系統。可攜式充電器就是可自雙向電池充電系統中獲益的應用範例之一。 |
3 為太陽能應用進行電池充電 | 隨着越來越多應用採用可充電電池,隨時為電池充電的需求不斷增長,而太陽能充電提供了一種即使周圍沒有插座也能為應用充電的方法。爲了提供最佳的太陽能充電體驗,必須選擇合適的電池充電器以實現太陽能板最佳性能。 |
USB Type-C 充電越來越受到消費者的歡迎,因為只要使用同一條 USB Type-C 線,即可方便地為許多家居用品充電。USB Type-C 甚至不斷擴展以支援更高功率的應用,例如電動工具與電動自行車。如 圖 1 中所示,USB Type-C 過去使用標準電源範圍 (SPR) 支援高達 100 W 功率,現在在延伸功率範圍 (EPR) 下則可支援最高 240 W。
在能從不同類型 USB Type-C 電源 (包含 SPR 和 EPR) 進行充電的目標背後,也帶來可支援 USB Type-C PD EPR 整個電壓範圍的應用程式設計挑戰。想像一下採用五芯鋰離子 (Li-ion) 電池和 USB Type-C 輸入設計的吹葉機。由於電池為鋰離子電池,因此每個電池單元的完全充電電壓為 4.2 V,代表電池組的電壓 (VBATT) 在完全充電時的電壓爲 21 V。吹葉機的擁有者可使用許多 USB 壁式轉接器,但此範例中假設他們有 45 或 140 W USB Type-C 壁式轉接器,代表輸入電壓 (VIN) 到電池充電器的電壓可以是 15 V 或 28 V。接下來的問題,則是如何滿足這些要求:
能夠滿足每項需求的元件,是具備外部切換場效應電晶體 (FET) 的降壓升壓電池充電控制器。充電器的降壓升壓部分有助於滿足第一個要求:VIN >VBATT 或 VIN < VBATT。電池充電器使用四個 FET 和一個電感器 (如 圖 2 中配置所示),可在 VIN > VBATT 時以降壓模式運作 (如 圖 3 所示),並在 VIN < VBATT 時以升壓降壓模式運作 (如 圖 4 所示)。
外部 FET 可幫助滿足第二項要求。選擇外部 FET 可提升熱性能,並透過更高的充電電流能力幫助縮短充電時間。此外,外部 FET 在充電過程中也提供更大的散熱面積。基於這些原因,外部金屬氧化半導體 FET 降壓升壓電池充電器讓應用能夠處理新的 USB PD EPR 等級,並幫助提供快速充電體驗。