• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 潛在韌體錯誤可能導致控制不穩定

    • NEST041 February   2024 TMS320F280025C , TMS320F280039C , TMS320F280049C

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 潛在韌體錯誤可能導致控制不穩定
  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     MCU 架構的數位控制
    3.     數位控制實作中的潛在程式碼錯誤
    4.     設計解決方案
    5.     組織良好的控制方案
    6.     相關內容
  3. IMPORTANT NOTICE
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Technical Article

潛在韌體錯誤可能導致控制不穩定

下載最新的英文版本

Desheng Guo 和 Aki Li

在設計升壓功率因數校正 (PFC) 等數位電源供應器時,您是否曾見過類似圖 1 中的電流振盪?

GUID-4EFF48E8-62A4-4980-BF0C-28516CC716D5-low.png圖 1 在 PFC 級‌發生的電流振盪。來源:德州儀器

您可能會認為這種不穩定的振盪是由於控制頻帶太快所造成,因此您會降低比例積分 (PI) 控制器的比例增益 (Kp) 和積分增益 (Ki),進而顯著降低交叉頻率。然後振盪就會消失。

但這是最好的解決方案嗎?低電流迴路頻寬會減慢控制速度,但您可能會發現總諧波失真 (THD) 測試失敗。而且有時當來源阻抗略大時,就會再次出現振盪。

這種不穩定性是否還有其他可能的原因?如何以足夠的相位裕度來實現最佳的控制頻寬?現在讓我們詳細分析數位控制迴路,以了解造成這種潛在錯誤的原因。我們也會向您說明如何檢查在控制韌體中是否發生這種不穩定性。

MCU 架構的數位控制

圖 2 以圖示顯示 MCU 架構的數位控制系統。

GUID-8EE0BD8D-ED4E-40B1-835E-AB343EEC03EB-low.png圖 2 數位控制系統是以微控制器為核心建置而成。來源:德州儀器

控制迴路包含用於對目標電流/電壓進行取樣的類比數位轉換器 (ADC)、用於產生調整值的數位控制器,以及用於執行調整的脈衝寬度調變器 (PWM),可透過變更工作或頻率來變更目標電流/電壓。

切換模式電源供應器 (SMPS) 中的 ADC 取樣通常位於兩個切換週期的中點,這樣不僅可避免切換產生的雜訊干擾,也可取得連續傳導模式 (CCM) 中的功率電感器平均電流值。

數位控制器會在中斷服務例行程序 (ISR) 中加以計算,且可與 PWM 輸出同步觸發。觸發事件可能是以下其中一個事件:PWM 的「計數器」等於「零」、「週期」或特定值「CMP」。

雖然無法在控制器完成所有計算時立即更新 PWM,但隱藏暫存器必須在專用時刻載入 PWM 暫存器,例如當 PWM 計數器等於「零」或「週期」時。如果在計數器上升或下降時,PWM 值發生變化,很可能會產生錯誤的 PWM 操作,導致缺少脈衝或複製脈衝。

與類比控制系統不同,數位控制由取樣頻率執行,且取樣必須具有延遲時間 (Td) 以將新值重新載入 PWM。PWM 修改是透過調整翻轉時刻來實作,其在單緣調變時會發生一次 (向上計數/向下計數模式),且在雙緣調變時會發生兩次 (向上-向下計數模式)。因此,最小 Td 會是一個切換週期 Ts (如 圖 3a 所示),或是二分之一個切換週期 Ts/2 (如 圖 3b 所示),根據您選擇的調變重新載入頻率而定。

GUID-E59FB8B6-A571-473E-911E-A4BC8ADAFF03-low.png圖 3 PWM 調整帶來的最低延遲時間:(a) 向上模式,(b) 向上-向下模式。來源:德州儀器

請檢視圖 4,Td 在其轉移函數中表示為 e-sxT d,這會減少相位裕度。當然,當相位裕度小於 45 度時,系統將變得不穩定,且會發生振盪。

GUID-B83F3819-1A09-4D10-9C83-928DBD8E97D1-low.png圖 4 以波德圖顯示延遲時間的影響。來源:德州儀器

數位控制實作中的潛在程式碼錯誤

在正確執行的情況下,最小 Td 是一個切換週期 Ts、半個切換關週期 Ts/2。但如果您未考量 ADC、ISR 和 PWM 重新載入的後果,則將控制延遲延長至超過一個切換週期,可能會減少相位裕度並導致不穩定。

例如,在圖 5 中,ADC 的 ISR 觸發和 PWM 重新載入均在相同時刻開始,也就是當 PWM 計數器等於零的時候。

雖然所有區塊同時執行,但在這種情況下,是否可預期 Td 為零?當然不行!

GUID-6F7A7CB1-5693-4C98-B8A1-5DC10C68E0FB-low.png圖 5 這是造成延遲時間增加的錯誤程式碼範例。來源:德州儀器

這是因為 ADC 轉換和 ISR 計算都需要多個 MCU 時脈週期;當 ISR 讀取 ADC 結果時,ADC 轉換仍未完成。因此,ISR 會取得「舊」取樣值來進行計算,而最新值的計算則會延遲至下一個切換週期。完成 ISR 計算後,新的 PWM 值只會寫入隱藏暫存器,並在下一個切換週期時重新載入。實際上,Td 的總控制延遲是兩個切換週期,即 2 x Ts。

除了此處所示的範例外,其他實作方式可能會造成類似的控制延遲延長,例如若您在 ISR 程式碼中,將讀取 ADC 值放在計算控制器後,或是在計算控制器前新增 N 週期演算法平均等。

如圖 6 所示,若在發生圖 5 的錯誤實作時,將增益交叉頻率設定為約 3 kHz,則相位裕度為 41.68 度。這小於 45 度,且扼流圈電流具有顯著振盪 (如同圖 1 的波形),因此迫使您需將交叉頻率降至低於 2 kHz;隨後 iTHD 即會惡化,無法滿足要求。

GUID-1655D499-1D15-401C-86F0-DFC4AE4622DE-low.png圖 6 實作錯誤程式碼的波德圖。來源:德州儀器

設計解決方案

您可以透過將 ADC 轉換移至計數器 = 週期的時刻,並在下一個計數器 = 週期時進行重新載入 PWM 的作業,即可輕鬆解決此問題,如圖 7 所示。

GUID-42F081EF-6763-4749-ADDD-1C2DCAF380F1-low.png圖 7 改善程式碼可減少控制延遲。來源:德州儀器

控制延遲會減少至一個切換週期。相位裕度會顯著增加,且電流振盪會消失,如圖 8 和圖 9 所示。

GUID-3A49537A-500D-4422-8236-D06AFE5C8007-low.png圖 8 程式碼經改善的波德圖。來源:德州儀器
GUID-3EDBB4FE-A81D-4781-BB1E-751D216B8435-low.png圖 9 程式碼經改善的波形。來源:德州儀器

組織良好的控制方案

在數位實作中從 ADC 取樣到 PWM 調整的控制延遲,將會減少相位裕度並造成振盪。解決此問題時,應考量 ADC 取樣、控制器計算和 PWM 重新載入的後果。組織良好的控制方案可將延遲最小化,達到二分之一個或一個切換週期,進而增加相位裕度與迴路頻寬。

相關內容

  • 用電訣竅 #113:8 W 以下的兩種簡單隔離式電源選項
  • 用電訣竅 #112:用於故障測試的板載設備
  • 用電訣竅 #111:為何協作、行動機器人必須具備電流感測功能
  • 用電訣竅 #110:寄生如何產生非預期的 EMI 濾波器共振
  • 進行 PID 設計的基礎知識:第 1 部分 – 傳統控制理論
  • 測試電源供應器 – 穩定性 (第 3 部分)

先前發佈在 EDN.com 上。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale