完全差動アンプ (FDA) を使用するアクティブ A/D (ADC) フロント エンドには、優れたインピーダンス整合、パスバンドの平坦性、信号ゲインなど、多くの利点があります。ただし、次期設計で ADC の帯域の一部だけを必要とする場合は、FDA の出力と ADC の入力の間にアンチエイリアシング フィルタ (AAF) を使用する必要があるかもしれません。AAF を使用すると、周波数帯域要件内で、信号対雑音比 (SNR) 性能が向上し、スプリアスまたはスプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR) が低下します。
どのような種類の AAF 構造でも、フィルタの次数とトポロジ、FDA と ADC の間のインターフェイスを強化するために逆終端抵抗や直列抵抗が必要かどうかなど、実装プロセス中に考慮する必要があるトレードオフがいくつかあります。本書では、このような AAF のニュアンスと、次期設計で直面するかもしれない問題を回避する方法について説明します。
ADC の前で最適な性能 (帯域幅、SNR、SFDR) を実現するために、アプリケーションに適した FDA を決定し、ローパス フィルタとバンドパス フィルタのどちらを使用するかを決定したと仮定して、以下の 3 つのステップに従ってください。
図 1 に、仕様表の例を示します。
図 1 LMH5401 データシートからの電気的仕様表の抜粋、RL = 200Ω図 2 の汎用回路と、表 1 のフィルタ パラメータ一覧は、ほとんどの高速差動 FDA と ADC インターフェイスに適用されるので、AAF 設計の基礎として両方を使用できます。
すべてのフィルタ構造が完全に同じになるわけではありませんが、図 2 は設計を開始するための青写真として活用することができます。この設計手法を使用すると、ほとんどの高速 ADC の比較的高い入力インピーダンスと、駆動源 (FDA) の比較的低い出力インピーダンスを利用することで、フィルタの挿入損失を最小限に抑えることができるようになります。
| 記号 | パラメータの説明 | 
|---|---|
| Ri | アンプの入力インピーダンス | 
| Zo | アンプの出力インピーダンス | 
| RA | アンプ出力付近に配置された直列出力抵抗 | 
| RTAMP | アンプ出力付近の逆終端抵抗 | 
| CAAF1 | 第 1 AAF コンデンサ | 
| LAAF1 | 第 1 AAF インダクタ | 
| CAAF2 | 第 2 AAF コンデンサ | 
| LAAF2 | 第 2 AAF インダクタ | 
| CAAF3 | 第 3 AAF コンデンサ | 
| RTADC | ADC 入力付近の逆終端抵抗 | 
| RKB | ADC 入力付近に配置された直列キックバック抵抗 | 
| ZAL | アンプが感じる負荷インピーダンスの合計 | 
| ZAAFS | AAF の合計ソース インピーダンス | 
| ZAARL | AAF の合計負荷インピーダンス | 
基本的な AAF の設計プロセスとガイドラインは次のとおりです。
ZAL は FDA の特性 RL であることに注意してください。したがって、値が高すぎても低すぎても、アンプの直線性に悪影響を及ぼす可能性があります。
予備的なシミュレーションを数回実行した後、次の項目について回路を簡単に確認します。
場合によっては、特に高次フィルタでは、フィルタ設計プログラムによって複数の独自ソリューションが提供されることがあります。常に、最も妥当な部品値一式を使用するソリューションを選択してください。シャント コンデンサで終わるフィルタ構成の場合、ADC の内部入力容量も考慮してください。フィルタの極と最終的な帯域幅を正しく設定するには、1 回または 2 回の反復が必要になる場合があります。