• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LMKDB1xxx PCI Express 準拠レポート

    • JAJA853A November   2023  – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LMKDB1xxx PCI Express 準拠レポート
  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2テスト設定
  5. 3テスト方法
  6. 4TI の PCIe 準拠ツールの説明
  7. 5LMKDB1xxx のテスト結果
    1. 5.1 LMKDB1xxx のテスト結果の概要
    2. 5.2 LMKDB1xxx ファミリ向け PCIe ツール入力ファイルの波形
    3. 5.3 LMKDB1xxx の詳細ジッタ測定
  8. 6まとめ
  9. 7参考資料
  10. 8改訂履歴
  11. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Application Note

LMKDB1xxx PCI Express 準拠レポート

最新の英語版をダウンロード

概要

エンタープライズ システムはより高いデータ レートを使用するため、よりクリーンなクロックを要求しています。このレポートは、LMKDB1xxx バッファ ファミリの PCI Express (PCIe) 準拠について解説しており、この種のシステムでこれらのデバイスを使用できることを検証できます。

1 はじめに

この資料は、LMKDB1xxx ファミリの PCI Express (PCIe) リファレンスクロック準拠のテスト レポートについて説明しています。レポートには、テスト設定、テスト手順、TI の PCIe 準拠ツールの説明、PCIe 準拠を実証するテスト結果が含まれています。テスト設定は、PCIe 準拠に必要な位相ノイズと時間ドメイン解析の両方を取得するように構成しています。その後,テスト手順に従って結果が取得されました。このテストのデータは TICS Pro 内の TI の PCIe 準拠ツールにアップロードされ、PCIe 準拠が判断されます。

2 テスト設定

TI の PCIe 準拠レポートは、PCIe 要件を満たすためのデバイスの位相ノイズまたはジッタの分析を表示します。この PCIe 準拠レポートには、一般的な条件下でのテスト結果が表示されます。LMKDB1xxx ファミリの場合、動作温度は 25°C で、電源電圧は 3.3V です

ハードウェア構成は、テスト対象のデバイス、電源、信号ジェネレータ、アッテネータ、リミッタ、バラン (周波数ドメイン測定のみ用)、熱力ユニット、テスト負荷ボード、位相ノイズ アナライザ (PNA、周波数ドメイン測定用) またはオシロスコープ (時間ドメイン測定用) で構成されます。デバイスは、SMA100B 信号ジェネレータから入力クロックを受信し、正弦波を出力します。ただし、テキサス インスツルメンツのクロック部品は、リファレンス入力に対して特定の振幅とスルーレートの方形波を想定するため、SMA100B の出力は複数のアッテネータとリミッタを通過します。LMKDB1xxx ファミリの部品は 3.5V/ns のスルー レートと、1.6Vpp のピーク ツー ピーク スイングを必要とします。これは、上記のセットアップで達成したものです。

注: TI のクロック処理デバイスのいずれにも、アッテネータとリミッタを追加する必要はなく、システムに搭載する必要もありません。代わりに、TI のクロック供給デバイスのリファレンス クロックは方形波である必要があり、必要な振幅とスルー レートがデバイスのデータシートで規定されています。

周波数ドメインを測定する場合、図 2-1に示すように、デバイスの差動出力をバランに接続してシングル エンド信号に変換した後、その信号を PNA に配線します。

 周波数ドメイン測定用の TI の PCIe 準拠テスト ハードウェア セットアップ図 2-1 周波数ドメイン測定用の TI の PCIe 準拠テスト ハードウェア セットアップ

時間ドメインを測定する場合、図 2-2に示すように、本デバイスの差動出力 (正と負の両方のピン) をオシロスコープに直接配線します。また、時間ドメイン測定用のデータを取得する場合、PCIe テスト負荷は 4GHz で 15dB の損失トレースです。

 時間ドメイン測定向けの TI の PCIe 準拠テスト ハードウェア セットアップ図 2-2 時間ドメイン測定向けの TI の PCIe 準拠テスト ハードウェア セットアップ

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale