テレビおよびモニタのスイッチ モード電源 (SMPS) は一般に、絶縁型 DC/DC 電力変換段で LLC トポロジを使用します。その理由は、この共振トポロジで達成できる非常に高い効率と高い電力密度によるものです。バースト モードで動作する LLC に伴う課題の 1 つは、可聴ノイズを最小化することです。もう 1 つは、バースト モードの開始または終了時にゼロ電流スイッチング (ZCS) が発生するのを防止することです。これは、UCC256404 によるバースト モード動作を改善する方法の例を示しています。
All trademarks are the property of their respective owners.