1950 年代の宇宙開発競争の始まり以来、科学者たちは地球の環境を監視し測定するための機器を設計してきました。1958 年、アメリカ初の人工衛星エクスプローラー 1 号が地球周辺の宇宙空間にある放射線帯を測定し、この放射線帯は後に実験を設計した科学者にちなんでヴァン・アレン帯と名付けられました。この打ち上げとヴァン・アレン帯の発見は、今日も続く地球の衛星監視の時代を始める一助となりました。技術の進歩に伴い、気象パターンの測定、汚染物質の濃度、氷床の厚さ、作物収量など、人工衛星のセンサ機能は劇的に向上しています。
このホワイト・ペーパーでは、レーダーや光学画像処理のために搭載されたさまざまなペイロード機器と、革新的な半導体を使用してそれらの機器を構築する方法について説明します。
All trademarks are the property of their respective owners.