• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ダイナミック・グランド・プロジェクション・アプリケーションの要件

    • JAJA666 October   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ダイナミック・グランド・プロジェクション・アプリケーションの要件
  1.   商標
  2. 1車載アプリケーションの静的プロジェクション
  3. 2輝度の要件
    1. 2.1 ディスプレイの輝度に影響を与える主なパラメータ
      1. 2.1.1 周囲の照明の条件
      2. 2.1.2 ディスプレイの輝度に対する投射面の影響
      3. 2.1.3 表示画像のサイズ
      4. 2.1.4 表示画像の輝度
    2. 2.2 輝度に関するその他の考慮事項
      1. 2.2.1 時刻
      2. 2.2.2 プロジェクタのコントラスト
      3. 2.2.3 その他のアプリケーション制約
    3. 2.3 DLP テクノロジの輝度能力
  4. 3まとめ
  5. 4関連資料
  6. 重要なお知らせ
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
APPLICATION NOTE

ダイナミック・グランド・プロジェクション・アプリケーションの要件

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

商標

DLPis a reg TM ofTI corporate name.

Other TMs

1 車載アプリケーションの静的プロジェクション

静的プロジェクタ・アプリケーションの車載実装には、小さな画像を生成するドア・パネルのロゴ・プロジェクタと、車の長さに沿ったロッカー・パネル・プロジェクションから、車両の周囲に投射される一般的な歓迎用の照明まで、複数の例があります。アフターマーケット実装も多数提供されています。これらの従来の実装は、動的コンテンツを使用した将来の実装に対する期待値と要件を設定するのに役立ちます。

2 輝度の要件

車載アプリケーション向けプロジェクタの光束の要件はさまざまです。一部の拡張現実ヘッドアップ・ディスプレイ・システムでは約 100 ルーメンが必要とされ、一部の高解像度ヘッドライト・システムでは 1500 ルーメンを超える値が必要とされる場合があります。ダイナミック・グランド・プロジェクタ (DGP) アプリケーションでも光束の要件はさまざまですが、通常は 50 ルーメン未満です。DGP アプリケーションで必要な輝度を決定する主なパラメータはディスプレイ・サイズですが、その他にも、必要とされる機械的フォーム・ファクタ、最大消費電力、周囲の輝度、目標とする熱的性能など、最大輝度を制限する可能性がある複数のパラメータがあります。

プロジェクタまたはディスプレイの輝度を測定するのに、主に 2 つの単位が使用されます。プロジェクタの光束は通常、プロジェクタの総光出力の測定値であるルーメン (lm) で測定されます。一方、ディスプレイの明るさ (輝度) は通常、1 平方メートルあたりのカンデラ (cd/m2) または nit で測定されます。輝度 [cd/m2]、照度 [lux]、光束 [ルーメン] の関係を以下の式に示します。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale