本文分析了限制功率密度提高的一些因素,并提供了一些可帮助设计人员克服这些障碍的技术示例。
根据应用的不同,可通过几种不同的方式查看功率密度,但目标一致:减小解决方案尺寸以提高功率密度。  | |
限制设计人员提高功率密度能力的主要因素是转换器的功率损耗(包括传导、电荷相关、反向恢复以及导通和关断损耗)以及系统的热性能。  | |
| 3 | 如何突破限制功率密度的障碍 设计人员必须多措并举,并行采取多种方式来克服每个限制因素:减少开关损耗;提高封装热性能;采用创新的拓扑和电路;并利用更多的无源集成。  | 
数十年来,功率密度变得越来越高,这一行业发展趋势已成为一个不争的事实,预计这一趋势仍将继续。图 1 展示了 6A 至 10A 电源模块的转换器尺寸随时间推移而不断减小的情况。技术的进步可以让尺寸减小或让功率输出能力的大幅提升。每条实线代表了新一代技术,并展示了提高功率密度可带来的相关好处。
功率密度的提高通常与效率或成本等其他领域的发展息息相关。一般而言,功率转换效率的根本性提高可减小解决方案的尺寸。减小尺寸会产生一系列连锁反应,物理材料更少、组件更少、成本结构更好、解决方案集成更多以及总体拥有成本更低,从而实现成本的节省。