在智能家居设备和电器中集成投影技术可提供交互式、自适应和可重新配置的接口,几乎可以取代家中所有房间内的按钮、平板电脑、LCD 面板和机械旋钮。
智能家居领域的许多独立设备和电器与传统家用省力型机器不同,它们具有智能、连通性和交互性。投影技术带来了一种强大而有效的方式,让这些设备使用高效直观的触摸和手势界面来实现信息呈现和交互。智能家居应用需要可嵌入、坚固耐用且节能的显示技术。投影的图像必须能够在各种表面(例如墙壁、天花板、台面和设备表面)上清晰显示。亮度、对比度、颜色和细节必须足以提供清晰悦目的图像。互动式显示和投影空间可提供创新而强大的控制功能。DLP Pico 技术具备的功能和优势有助于打造灵活、可靠和美观宜居的智能家居环境,并具有增强的功能、舒适性和能源效率。
搭载 DLP Pico 技术的投影仪可提供以下功能:
德州仪器 (TI) 的 DLP Pico 技术是一种利用数字微镜器件 (DMD) 来调制光的微机电系统 (MEMS) 技术。DMD 上的每个微镜代表屏幕上的一个像素(图 1),并可单独控制,通过与色彩时序光源配合,可产生炫丽的显示效果。TI DLP 技术造就了全球范围内的多种显示产品,从数字电影放映机到平板电脑和智能手机内的投影,不一而足。TI 的 DLP Pico 芯片组非常适合任何要求小尺寸、低功耗、高分辨率和高亮度的显示系统。
智能家居的概念正在改变家用电器、舒适性和环境、监控和安防、能源使用、娱乐、照明和美感增强等领域,居民可以针对每日/每周计划、能源使用(包括季节性和当前天气)、一天中的时间和安防需求来优化家居生活。娱乐、信息、照明和美学要素也通过新功能得到扩展和丰富。人们能够在全球任何地方远程监控家居设备功能。特别是老年人和残疾人,通过更轻松地管理日常任务和增强的非侵入式监控和提醒功能,他们可从智能家居中受益。
值得注意的是,智能家居应用增长和受追捧的主要驱动因素因地区而异。在欧洲,能效和家居舒适度是主要驱动因素。在北美洲,人们更看重实用性、舒适度和安全性。日本的智能家居应用通过约定的增强功能可实现安全和有保障的居住环境,同时还具有针对老年人群的分散式监控功能。在世界其他地方,智能家居概念有助于弥合从基础设施开发不足或落后到未来智慧家居的鸿沟。印度的“智慧城市”计划就是这方面的一个示例。
在全球范围内,似乎有多个商业组织和政府实体正在推动智能家居革命。早期阶段主要以能源管理为重点,如今,开发这类应用时还会考虑安全性、实用性和舒适性。
多个领域的技术进展为智能家居概念和应用的普及提供了动力。全球连通性使“物联网”(IoT) 成为这些智能家居应用必不可少的组成部分,并为智能家居的发展奠定了基础。照这一趋势发展下去,投影技术将使智能家居设备更易于使用并提高了其有效性。