• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • AM625SIP:系统级封装释疑

    • ZHCT485 January   2024 AM625SIP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • AM625SIP:系统级封装释疑
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Product Overview

AM625SIP:系统级封装释疑

下载最新的英语版本

德州仪器 (TI) 发布了全新的系统级封装 (SIP) 器件 AM625SIP,其中在单个器件封装中集成了 LPDDR4 SDRAM。AM625SIP 直接解决了软硬件稳健性、物理尺寸限制以及工程师目前面临的许多其他挑战。AM625SIP 通过在单个封装中集成处理器和 LPDDR4 器件,实现了更简单、更快速的开发流程。

利用 SIP,可以省去将外部 LPDDR4 器件连接到处理器所需的时间和资源,从而简化印刷电路板 (PCB) 布局和层数。这减少了 PCB 布局、仿真、验证和失效分析所需的工作量,从而可以加快产品上市速度。使用系统级封装还有其他好处,例如简化设计、增强稳健性、优化尺寸或系统 BOM、以及节省功耗,所有这些都可以加快产品开发速度和缩小设计尺寸。有关我们的 AM625SIP 如何解决常见处理器设计挑战的更多信息,请参阅 AM625SIP 产品文件夹以及本文档末尾的其他资源。

查看以下常见问题解答,了解有关 AM625SIP 以及如何开始使用我们的系统级封装的信息

  1. 什么是系统级封装?
    1. 系统级封装是将多个元件整合在单个封装中的封装技术。
  2. 什么是 AM625SIP?
    1. AM625SIP 是 ALW 封装 AM6254 器件的系统级封装衍生器件,并添加了一个集成式 512MB LPDDR4 SDRAM。
  3. 系统级封装有哪些优势?
    1. 通过将多个元件整合到单个封装中,系统级封装可用于提高系统集成度,并且可以减少 PCB 层数和无源器件数量,进而节省整体系统 BOM。
    2. 由于无需连接外部 LPDDR4 器件,系统级封装可减少工程工作量,从而大大缩短了产品开发周期,同时显著提高了一次性成功的几率。AM625SIP 的其他优势包括更小的物理尺寸和更低的功耗,这对于空间和功率受限的系统而言是一个显著的优势。
  4. 如何为 AM625SIP 供电
    1. TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案,可为 AM62x 处理器及其主要外设供电。此 PMIC 具有灵活的映射,并提供若干出厂编程的可订购器件型号,以支持不同的用例。
  5. 可以利用哪些设计和仿真资源来使用 AM625SIP 进行开发?
    1. 提供的仿真文件包括 IBIS、IBIS-AMI、BSDL、热模型和功耗估算工具 (PET)。这些工具可在此处找到。
  6. AM625SIP 有哪些示例应用?
    1. AM625SIP 是专为 Linux 开发而构建的应用处理器,具有多项嵌入式功能,例如:双显示支持、3D 图形加速以及一组广泛的外设,使系统级封装非常适合各种工业应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。其中一些示例包括:
      1. 工业 HMI
      2. 医疗设备、患者监护和便携式医疗设备
      3. 智能家用网关和电器
      4. 嵌入式安全:控制和门禁面板
  7. 系统级封装 (SIP) 与模块上系统 (SOM) 之间的区别是什么?
    1. SIP 和 SOM 都旨在提高整体系统集成度。但是,SIP 侧重于将多个元件封装到单个物理封装中,例如具有集成存储器的 AM625SIP。而 SOM 则更进一步,是在小型 PCB 组件上集成其他半导体器件和无源器件,比如电源管理 IC (PMIC) 电路和其他存储器器件(eMMC 或 OSPI)。
  8. 如何立即开始使用 AM625SIP 进行开发?
    1. 点击此处,即可获取 AM625SIP 评估模块!您可以立即使用 AM625SIP 并借助下述入门套件和开发工具开始进行开发。
  9. 适用于 AM625SIP 的开发工具有哪些?
    1. 我们提供了 AM62X Academy,旨在简化和加速 AM625SIP 开发。此外,我们还提供了适用于 TI 处理器的集成开发环境 CCSTUDIO,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。

其他资源

  • 德州仪器 (TI),AM625SIP 产品文件夹。
  • 德州仪器 (TI),SK-AM62-SIP 工具。
  • 德州仪器 (TI),AM625SIP 处理器如何通过集成 LPDDR4 加快开发 应用手册。
  • 德州仪器 (TI),AM625SIP – 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 AM6254 Sitara™ 处理器 数据表。
  • 德州仪器 (TI),AM62x 器件硬件设计指南 应用手册。
  • 德州仪器 (TI),利用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电 应用手册。
  • 德州仪器 (TI),AM62x SIP PCB 迂回布线 应用手册。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale