ZHCT462 February 2024 LMG2100R044 , LMG3100R017
Srijan Ashok
随着技术的迅速发展,人们对电源的需求亦在不断攀升。为了可持续地推动上述发展,诸如太阳能等可再生能源越来越多地用于电网供电。同样,为了实现更快的数据处理、大数据存储以及人工智能 (AI),服务器的需求正在呈指数级增长。鉴于全球趋势,设计人员面临着一项重大挑战:如何在保持设计效率提升的同时,在相同的尺寸内实现更高的功率。
这一挑战已经推动了氮化镓 (GaN) 在高压电源设计中的广泛应用,原因在于 GaN 具有两大优势:
除了业界已经采用的高压 GaN(额定值 >=600V)外,新的中压 GaN 解决方案(额定值 80V-200V)也日益受到欢迎,可在高压 GaN 之前无法支持的电源系统中实现更高的功率密度和效率。
在这篇文章中,我将详述四个主要的中压应用领域,这些领域正在逐渐采用 GaN 技术。
太阳能是发展最快的可再生能源,从 2021 年到 2022 年增长了 26%,预计在未来七到八年内,太阳能利用将以大概 11.5% 的复合年增长率发展。随着太阳能电池板安装数量的增加,人们对系统效率和功率密度的需求也将随之增长,因为这是一种对空间需求较高的技术。对于太阳能电池板子系统而言,LMG2100R044 和 LMG3100R017 器件有助于将系统尺寸缩小 40% 以上。
太阳能主要通过太阳能电池板的两种子系统得以实现:一种是升压级后跟逆变器级,将直流电压范围转换为交流电压(如图 1 所示);另一种是降压和升压级,其中电源优化器将不断变化的直流电压转换为常见的直流电压电平(利用最大功率点跟踪),以输送到串式逆变器(如图 2 所示)。
考虑到我们仍处在人工智能革命的初期阶段,为了运行复杂的机器学习算法并实现更大、更复杂数据集的存储,服务器的需求将呈指数级增长。要求每个级的效率 >98% 的高密度设计将能够满足这些增强型处理和存储需求。
如图 3 所示,服务器电源应用中的三个主要系统可以采用 100V 至 200V 的 GaN:
在电信无线电设备中,电源有可能采用 GaN 设计。由于无线电设备通常安置在户外,仅依赖自然冷却,因此高效率显得尤为重要。此外,随着移动网络(如 5G、6G)的逐步发展,加快网络速度和数据处理的需求也在增加,因此需要具有极低损耗的高密度设计。LMG2100 有助于将此类设计的功率密度提高 >40%。
在典型的中压应用中,GaN 转换负电池电压电平(通常为 -48V)的电源,利用反向降压/升压或正向转换器拓扑为功率放大器提供 +48V 电源,或者利用降压转换器拓扑为现场可编程门阵列和其他直流负载供电。
没错,您可以在电机驱动电路中使用 GaN,其应用领域广泛,包括具有不同负载曲线的机器人、电动工具驱动以及两轮牵引逆变器设计等。GaN 的零反向恢复特性(因为不存在体二极管)导致二极管反向偏置电流没有稳定时间,从而降低了死区损失,提高了效率。如前所述,GaN 的开关频率更高,电流纹波更低,这样就可以减小无源器件的尺寸,从而实现更时尚的电机驱动设计。
图 4 展示了如何在电机驱动单元中添加 GaN。
在各种中压应用中,GaN 有潜力取代传统的硅 FET。100V 至 200V GaN 的其他应用领域包括通用直流/直流转换、D 类音频放大器,以及电池测试和化成设备。此外,GaN 还能提供更高的开关频率和更低的功率损耗,这些优势在简化电源设计的集成电源级中尤为突出。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司