• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 如何在 TPS40210 和 TPS40211 上实现隔离型反激式反馈

    • ZHCAF65 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 如何在 TPS40210 和 TPS40211 上实现隔离型反激式反馈
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧调节 (PSR)
  6. 3次级侧调节实现
    1. 3.1 次级侧调节实现的常见反馈
    2. 3.2 实现次级侧调节反馈
  7. 4仿真结果
  8. 5实际波德图比较
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 重要声明
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
Application Note

如何在 TPS40210 和 TPS40211 上实现隔离型反激式反馈

下载最新的英语版本

摘要

反激式拓扑是常见的隔离式拓扑,可简化设计。可以通过几种方法来稳定反馈。如果不需要严格调节输出或光耦合器不可用,请使用初级侧调节。由于 TL431 和光耦合器均应用于隔离式反馈中,因此使用 TL431 器件是在次级侧实现隔离式反馈的一种方法。对于在次级侧中实现的稳定环路,通常需要对其进行补偿。从理论上讲,不需要使用所选的内部误差放大器。使用这种方法需要考虑更多因素。这些设计技巧对于系统的正常运行至关重要。

商标

Other TMs

1 简介

有两种方法可以稳定反馈。

本文总结了 PSR 和 SSR 的实现方法,并说明了如何考虑反馈补偿参数设置,以在初级侧调节中实现稳定的偏置 IC 和良好的瞬态响应。对于次级侧调节,有两种方法可以实现反馈。由于次级侧上有误差放大器和补偿器,因此无需使用初级侧 IC 内部误差放大器。使用主控制器件的内部误差放大器。确保内部误差放大器是运算放大器,而不是跨导放大器。考虑光耦合器输出连接并设置内部误差放大器的增益。这两种方法都可以实现稳定的环路。

通过在 PMP40274 电路板上执行仿真,对这两种方法进行了验证。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale