需要使用宽带精密数据采集电路 (DAQ) 来测量信号振幅在短时间内快速变化的模拟信号。即使是用于测量低频或直流信号的电路也需要一个宽带精密数据采集电路,这是因为信号多路复用器从一个输入通道变为另一个输入通道会导致输出发生阶跃变化,如所 图 1 示。
在某些应用中,模拟输入信号具有高频成分,因此数据采集电路需要宽带。宽带精密数据采集电路可用于分析电动汽车牵引逆变器功率和测试近场热震。
图 3 中的电路包括一个 ADC (ADS9219) 和一个 ADC 驱动器 (THS4541)。该 ADC 驱动器和 ADC 电路针对配置了 1MHz 带宽的信号进行了低失真和低噪声优化,从而使该电路非常适合宽带数据采集系统。
用于驱动模数转换器 (ADC) 模拟输入的电路需要足够的带宽(通常远大于信号带宽),以处理 ADC 开关电容器输入的反冲。不过,放大器会产生宽带电压噪声(通常在放大器数据表中指定为电压噪声密度),该噪声会导致信噪比 (SNR) 随着电路带宽的增加而降低。因此,在驱动 ADC 的模拟输入时,可以在低噪声(较低带宽)和低失真(较宽带宽)之间进行权衡。如果模拟输入信号为高频信号(这本质上需要宽带电路),则折衷会更加明显。
图 4 和 图 5 图形所示的是两个全差分放大器的总谐波失真(THD)与频率的比较情况:分别是THS4551 和 THS4541。THS4541 在 1MHz 时提供 –120dB 的低谐波失真。因此,该放大器是设计低失真和宽带信号链的理想选择。
选择 ADC 时,采样率和模拟输入带宽能足以将宽带信号或可在多路复用器输出端看到的快速变化信号数字化。根据奈奎斯特定理,ADC 的采样率为模拟输入信号带宽的两倍。不过,实际上,ADC 采样率需要比信号带宽大得多,才能获得足够数量的数据点以进行后期处理。此外,ADC 的模拟输入带宽需要足够大,以便可靠地对快速变化或高频模拟输入信号进行采样。
与 1MHz 上的模拟输入信号带宽相比,使用快得多的 ADC 所面临的挑战是 ADC 驱动器设计在低失真和低噪声之间实现平衡变得非常复杂。这是因为 ADC 输入驱动器必须具有高带宽,才能在两次连续采样之间为 ADC 的采样电容器充满电,从而保持低失真。ADS9219 配有一个集成式 ADC 驱动器,其模拟输入带宽大于 45MHz,这表明外部电路无需为 ADC 的采样电容器充电,并且 ADC 配有足够的模拟输入带宽,可靠地对1MHz 模拟输入信号进行数字化。
由于 ADS9219 配有集成式 ADC 驱动器,因此 THS4541 电路需要有足够的带宽,以便为 1MHz 模拟输入提供低失真。电路优化 中所述的电路是一个宽带数据采集电路的示例,该电路针对高达 1MHz 的模拟输入信号的低噪声和低失真进行了优化。
为了提高 图 3中所示电路的性能,进行了以下设计优化:
THS4541 和 ADS9219 电路采用 1MHz 模拟输入信号进行了测试。该电路的 SNR 为 94.9dBFS 且 THD 为 –104.2dB,如 图 6 所示。THS4541 和 ADS9219 电路具备这种低噪声和低失真的优势,非常适合用于需要高保真信号处理的系统,例如宽带数据采集系统。
设计一款宽带精密电路对于测量短时间内信号幅度快速变化的模拟信号至关重要。为了实现这一目标,工程师必须平衡低噪声和低失真,这可能具有挑战性,尤其在处理高频信号时更是如此。THS4541 全差分放大器和 ADS9219 ADC 配置了高模拟输入带宽的集成式 ADC 驱动器,是此应用的理想选择。如 电路优化 所述,在由 1MHz 的输入信号驱动时,通过优化 THS4541 电路的低失真和低噪声,该电路的 SNR 为 94.9dBFS 且 THD 为 –104.2dB。通过优化 SNR、THD 和放大器的稳定性,可提高电路性能,因此,在需要高保真信号处理(如功率分析和高温冲击测试)的应用中,此电路是一种极佳的选择。
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2025 德州仪器半导体技术(上海)有限公司