• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 射频合成器资源汇编

    • ZHCAEM7 October   2024 LMX2571 , LMX2571-EP , LMX2572 , LMX2572LP , LMX2582 , LMX2592 , LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP , LMX2694-EP , LMX2694-SEP , LMX2820

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 射频合成器资源汇编
  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Application Brief

射频合成器资源汇编

下载最新的英语版本

本应用简报一站式提供了与 TI 射频合成器相关的文章,旨在帮助客户专注于了解 TI 射频合成器。

本部分内容涉及更快地锁定 PLL 环路、配置 PLL 环路、PLLatinum 仿真设置以及影响 PLL 真实性能的因素等。

  1. PLL 无法锁定的应对措施
  2. 避免错误的参考信号破坏 PLL/合成器的相位噪声
  3. 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间
  4. 利用 VCO 即时校准显著缩短锁定时间:与目前所有可用的射频合成器相比,LMX2820 具有更短的锁定时间,这篇文章对此进行了介绍。
  5. 使用射频时钟合成器进行设计的常见错误及其规避措施
  6. 有源环路滤波器设计
  7. 使用 LMX2820 在乒乓架构中实现高隔离、快速频率切换

特性和性能改进:这涉及射频合成器通过外部组件(如外部 PFD 选项和外部 VCO 模式)提供的额外特性。

  1. 通过 LMX2571 实现移频键控
  2. 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声
相位同步:
  1. 如何使多个 LMX2820 器件实现相位同步

高级选项:这涉及射频合成器中可用的更多深奥特性以及优化杂散幅度的选项。

  1. 使用可编程输入多路复用器更大限度减少整数边界杂散
  2. 分频对杂散、相位噪声和相位的影响
  3. 整数边界杂散
  4. MASH_SEED 优化和对杂散的影响
  5. 两个射频合成器之间的高频延迟调整
  6. 已调制 PLL 斜坡波形的环路滤波器带宽优化
  7. 分数 N 频率合成

其他:这里涵盖将 PLL 用作输入的主题(例如:ADC、DAC)和其他可改善 PLL 性能的因素。

  1. 电源噪声如何影响计时器件:所有 TI 射频合成器都具有用于实现良好 PSRR 的内部 LDO。因为电源无需内部 LDO 即可直接供给外部 VCO,因此外部 VCO 模式等某些情形是有用的。
  2. 使用时钟缓冲器进行正弦波-方波转换:本文介绍了设计中慢速压摆率对 PLL 带内性能的退化影响。
  3. 使用 MSP430FR5969 EVM 对 LMX2594 PLL 合成器进行编程
  4. 高速数据转换器时钟(JESD204B 标准)
  5. 适用于射频采样模数转换器的时钟优化
  6. PLL 抖动对 GSPS ADC SNR 及性能优化的影响

商标

Other TMs

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale