本应用手册概述了时域反射法 (TDR) 如何帮助解决基于以太网的通信系统的各种电缆故障难题。本应用手册介绍了使用 DP83867 和 DP83869 的 TDR 功能在系统中实现电缆诊断功能的过程。
Other TMs
TDR 仅适用于双绞线连接。TDR 涉及在 TX 和 RX 对上发送脉冲并观察任一对上的结果。通过测量电压幅度、极性和时间间隔,PHY 可以确定故障的性质和位置。DP83867/DP83869 TDR 发生器在 TX 和 RX 通道上发送脉冲,然后监测这两个通道以观察反射。该发生器一次向一个通道发送一个脉冲,如果在另一个通道上观察到反射,则 PHY TDR 会意识到导线已交叉。DP83867/DP83869 可为每个发送和接收通道检测一个峰值。TDR 可用于检测以下故障:
TDR 只能在链路断开时使用。